Kontakt
Feedback

Datenschutzerklärung SICK Installed Base Manager

Die SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (nachfolgend „SICK“ genannt) freut sich über Ihr Interesse an unserer App SICK Installed Base Manger. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass Sie sich bei der Verwendung unserer App sicher fühlen. Zu diesem Zweck erläutern wir Ihnen nachfolgend, welche Informationen durch die Verwendung unserer App verarbeitet werden.

Zugang über SICK-ID

SICK setzt voraus, dass sich die Benutzer des Installed Base Managers mit ihrem persönlichen SICK-ID-Konto einloggen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass somit jeder eingeloggte Benutzer des Installed Base Managers die Nutzungsbedingungen von SICK-ID angenommen hat.

Erstellen von Assets

Verantwortliche Stelle SICK
Zweck der Verarbeitung Erstellte Assets (wie Sensor, Maschine etc.) der installierten Basis erhalten als Eigenschaft den Bezeichner des erstellenden Benutzers. Die Zuordenbarkeit von Geräten zu Kundenaccounts wird somit ermöglicht.
Kategorien der Daten Meta-Daten der erfassten Geräte der installierten Basis 
Rechtsgrundlage DS-GVO Art. 6 (1) b) – Vertragserfüllung
Unternehmensinteresse -
Folgen bei Nichtbereitstellung Eine Nutzung des Services ohne diese Daten ist nicht möglich.
Speicherdauer Daten werden gelöscht, wenn Sie das Asset löschen.
Datenherkunft Speicherung des SICK-ID-Benutzernamen als „erstellender Benutzer“ zu Zeitpunkt der erfolgreichen Abspeicherung eines Assets (z.B. Sensor, Maschine oder System)
Empfänger der Daten Webhoster Continum
Übermittlung in Drittländer Nein
Logik der automatisierten Entscheidung Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen.

Speichern von Fotos

Verantwortliche Stelle SICK
Zweck der Verarbeitung Annotation von Assets, Dokumentation von Sensoren, Maschinen und Anlagen
Kategorien der Daten Fotos
Rechtsgrundlage Art. 6 (1) a) DS-GVO - Einwilligung
Unternehmensinteresse -
Folgen bei Nichtbereitstellung Wenn Sie die Zustimmung nicht erteilen, können Sie den Geräten Ihrer installierten Basis keine Fotos hinzufügen.
Speicherdauer Daten werden gelöscht, wenn Sie das Foto löschen.
Datenherkunft Wir verarbeiten nur Daten, die sie uns direkt bereitstellen, sofern Sie den Zugriff auf die Kamera und/oder Dateiverzeichnis Ihres Smartphones freigeben.
Empfänger der Daten Webhoster Continum
Übermittlung in Drittländer Nein
Logik der automatisierten Entscheidung Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen.

Aufnahme von Standort-Daten

Verantwortliche Stelle SICK
Zweck der Verarbeitung Annotation von GPS-Positionen für erfasste Geräte
Kategorien der Daten Breiten- und Längengrad als Positionsdaten
Rechtsgrundlage Art. 6 (1) a) DS-GVO - Einwilligung
Unternehmensinteresse -
Folgen bei Nichtbereitstellung Dann stehen Ihnen keine GPS-Positionen Ihrer Assets zur Verfügung.
Speicherdauer Daten werden gelöscht, wenn der Benutzer die entsprechenden Geräte löscht.
Datenherkunft Direkterhebung beim Benutzer, sofern der Zugriff auf die GPS-Position aktiv freigegeben wurde (Opt-In Verfahren). Der User kann die Standort-Daten eines Gerätes nach dem Speichern anpassen, falls die GPS-Position nicht mit der Position des Gerätes übereinstimmt.
Empfänger der Daten Webhoster Continum
Übermittlung in Drittländer Nein
Logik der automatisierten Entscheidung Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen.

Logdateien

Verantwortliche Stelle SICK
Zweck der Verarbeitung
  • Sicherstellung der Nutzbarkeit der mobilen Applikation
  • Fehleranalyse bei unerwartetem Verhalten
  • Gewährleistung von Cybersicherheit
Kategorien der Daten
  • Uhrzeit Zugriff
  • IP-Adresse
  • Request
  • Status Code
  • Größe der angeforderten Datei
Rechtsgrundlage DS-GVO Art. 6 (1) f) – Unternehmensinteresse
Unternehmensinteresse Sicherstellung der Cybersicherheit etc.
Folgen bei Nichtbereitstellung Für die Nutzung des Services zwingend erforderlich
Speicherdauer SICK löscht die Log Files alle 180 Tage
Datenherkunft Schnittstellenaufrufe durch Aktivität des Benutzers
Empfänger der Daten Webhoster Continum
Übermittlung in Drittländer Nein
Logik der automatisierten Entscheidung Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht

  • zur Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zur Berichtigung von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zur Löschung bzw. Sperrung von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zum Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten;
  • zur Übertragbarkeit von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zum Widerruf Ihrer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft, sofern eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht; sowie
  • zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, sofern Sie der Ansicht sind, dass eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten gegen Datenschutzrecht verstößt.

Wenden Sie sich dazu bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Wir werden auf alle Anfragen angemessen reagieren.

SICK AG
Datenschutzbeauftragter
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Deutschland

datenschutz@sick.de

Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit den geltenden Anforderungen anzupassen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist auf unseren Webseiten jederzeit abrufbar.

Stand: 29.07.2019

Nach oben