작지만 큰 절약꾼: 에너지 효율과 에너지 투명성은 공장 자동화에서도 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 막대한 에너지를 소비하는 공정 자동화에서 이미 혁신의 동력으로 확고히 자리를 잡은 것이 이제 소규모 분야로도 확산되고 있습니다. SICK는 이러한 발전에 대응하여 압축공기 분야용 다기능 센서 FTMg를 출시합니다. 이 센서는 유량, 압력, 온도를 측정하고 세 개의 파라미터를 동시에 확실하게 보여줍니다. 이와 함께 확실한 누설 감지로 에너지 관리를 개선하여 무엇보다 비용을 절약해 줍니다.
누설 감지를 위한 새로운 유량 센서로 훌륭한 에너지 관리 실현
약칭인 FTMg를 보면 조금 다루기 어렵다는 느낌을 받을지도 모르겠습니다. 하지만 SICK의 새로운 유량 센서는 전혀 그렇지가 않습니다. 이 센서는 가볍고 콤팩트하며 한눈에 쏙 들어오는 크기를 가졌습니다. 이렇듯 콤팩트한 디자인은 협소한 공간에 설치하기에도 이상적입니다. 무엇보다 '이 꼬마 센서'는 확실한 내적 가치를 지닌 매력적인 제품입니다. 높은 측정 역동성과 적은 압력 손실로 부식성 가스를 에너지 면에서 굉장히 효율적으로 측정합니다. 게다가 이 가스용 열 유량계(Flow Thermal Meter for gases, FTMg)는 가스 유량 외에 온도와 공정 압력도 측정하는 경제적인 멀티플레이어입니다.
최초의 3화음 – 세 가지 기능의 조화
단 한 대의 센서로 세 파라미터를 동시에 측정하는 것은 SICK에서 최초입니다. 그 이점은 명백합니다. 설치비뿐 아니라 정비비도 피부에 와닿을 만큼 절약할 수 있습니다. 이 3화음 조합은 도관 상태를 완벽히 개관해 주며 이로써 시스템 신뢰도를 높입니다. 전체적으로 세 파라미터의 결합은 공정이 중단 없이 조화롭게 진행되는 데 실제로 기여합니다.
누설 감지
DIN EN ISO50001에 따른 에너지 관리 시스템을 쓰는 모든 사용자는 이제 에너지 소비를 감시하고 최적화를 위해 투명화할 수 있습니다. 내장된 데이터 모니터링 기능은 최대 7일 동안 지속되며 덕분에 공압 시스템의 아주 작은 누설도 효율적으로 찾을 수 있습니다. 이로써 이상한 압력 손실을 정확히 감지하고 누설 위치를 특정할 수 있습니다. 그리고 소비 시스템의 변화를 감지하기 위한 높은 측정 역동성도 중요한 기여를 합니다. 빠른 변화 또는 급등, 그에 따른 압력 곡선의 평탄하거나 가파른 변과 함께 데이터가 고대비 디스플레이에 다이어그램 형식으로 표현되므로 측정 데이터를 확실하게 해석할 수 있습니다. 공압 구동장치의 운영자에게는 누설 위치 확인을 통한 절약 외에 저비용 운영도 중요한 사항입니다. 협소부가 없는 FTMg의 디자인은 적은 압력 손실을 보장합니다. 가스 유량이 거의 손실 없이 센서를 통과하기 때문입니다.
명확한 이미지와 텍스트
우리가 쓰는 일반 텍스트가 FTMg에서도 사용됩니다. 앞서 언급한 OLED 컬러 디스플레이는 뛰어난 선명도를 자랑하며 여러 측정값을 텍스트와 추이 다이어그램으로 명확하게 표현합니다. 조작법이 간단하므로 커미셔닝 시 직관적이고 간단하게 매개변수를 설정할 수 있습니다. 이로써 다시금 시간과 비용이 절약됩니다.
PLC와 클라우드를 위한 인터페이스
다기능 센서로 실현되는 투명성은 무엇보다 그것을 다양한 인터페이스를 통해 확인하고 직접 활용할 수 있다는 점에서 고객에게 부가가치를 제공합니다. 컴퓨터에서든, 모바일 디바이스에서든, 제어기에서든 항상 고객은 시스템이 장애 없이 돌아가는지 혹은 이상이 생겼는지를 알 수 있습니다. IO-Link 또는 스위칭 신호와 아날로그 신호로 모든 측정 데이터를 전송할 수 있습니다.
그리고 마지막으로, 하지만 중요한 점은 Power over Ethernet(PoE) 센서가 통합 웹서버를 제공한다는 것입니다. 웹서버를 이용하여 컴퓨터와 표준 브라우저로 간단한 조작이 가능합니다. OPC UA 및 MQTT 인터페이스 역시 제공됩니다. 이로써 이 꼬마 센서는 이제 인더스트리 4.0 세계에서도 거물이 됩니다. 그리고 아직 더 성장할 여지가 있습니다.
기타 기고문:
Smart Fluid Power: 공압 및 유압 시스템에서의 간단한 통합
Xaver Meier
산업 계측 사업 부문장
산업 엔지니어인 Xaver Meier는 2007년부터 SICK의 레벨 및 유량 측정 기술 부문에서 유체 센서의 구성을 담당하며 중요한 역할을 하고 있다. 2015년 초부터 제품 관리 및 응용 엔지니어링 부문장으로서 이 작업을 계속하며 산업 계측에 초점을 두고 있다.