기업들이 이 문제에 관심을 갖는 또 하나의 이유는 “ISO 50001: 에너지 관리 시스템 – 사용 지침을 포함한 요구사항” 때문입니다. 이 표준은 에너지 관리 시스템을 구축하는 데 유용할 뿐 아니라 이러한 시스템의 인증을 위한 토대이기도 합니다. 독일에서는 이 인증이 있어야 에너지를 많이 쓰는 기업의 EEG 부담금이 일부 감면되며 생산 기업의 전기세 및 에너지세 부담이 줄어듭니다. 또한 인증을 받은 기업은 에너지 또는 환경 관리 시스템을 설치 및 사용하기 위해 측정, 제어 시스템과 센서 시스템용 소프트웨어 및 하드웨어 등에 투자할 때 보조금을 받기가 유리합니다.
압축공기 모니터링의 다양한 이해 집단
매우 다양한 사내 영역에서 에너지 및 압축공기 모니터링에 관심을 가집니다. 예를 들어 생산 엔지니어는 여러 부품과 설비 유형의 압축공기 소비를 비교하기를 원합니다. 생산 책임자는 설비 작동 중에 어떻게 동적 누설 검사로 기계 고장과 다운타임을 방지할지, 생산 시간 외에 압축공기가 얼마나 소비될지에 관심이 있습니다. 생산 책임자는 최고 부하를 감지하여 컴프레서 제어를 조정하기를 원합니다. 또한 모든 유량 센서와 그 상태를 볼 수 있는 일목요연한 대시보드에 가치를 둡니다.
유지보수 관리자에게는 주요 압축공기 소비장치를 식별하고 특정 한계값의 초과를 제때 보고받고 누설을 빠르게 발견하는 것이 중요합니다. 물론 에너지 공급 시스템의 적시 정비를 계획하는 일 역시 빼놓을 수 없습니다. 에너지 및 환경 담당자가 무엇에 관심을 두는지는 직책명에서 바로 알 수 있습니다. 이들의 목표는 ISO 50001에 따른 기업 인증을 달성하는 것입니다. 비용 계산자와 관리자는 제조 비용을 정확히 계산하고 경쟁력을 유지하기 위해 설비, 공정, 제품 관련 비용을 가급적 상세히 파악하기를 원합니다. 소유주, 사장 또는 이사회는 당연히 어느 부분에서 비용 절감이 가능한지를 늘 알고 싶어 합니다.