Wildwechsel auf Grünbrücken: Laserscanner unterstützen bei der Bereitstellung von Bildern

28.08.2013

Autobahnen und andere stark befahrene Verkehrswege sind für freilebende Wildtiere ein gefährliches Hindernis. Grünbrücken (auch Wildbrücken) verbinden die Lebensräume der Tiere, damit Rehe, Hirsche, Wildschweine und andere Wildtiere diese Verkehrswege sicher überqueren können. Im niederländischen Wildwechselstandort Woeste Hoeve wollte die staatliche Forstverwaltung wissen, wie viele und welche Tiere die Brücke nutzen. 2D-Laserscanner LMS511 von SICK unterstützen bei der Bereitstellung besserer Bildresultate.Wildwechselstandort Woeste Hoeve Wildwechselstandort Woeste Hoeve


Dome-KameraDer Systemintegrator Mauritz Techniek BV aus Huizen in den Niederlanden ist ein technischer Installationsbetrieb, dessen Haupttätigkeiten auf den Gebieten der Zugangs- und Sicherheitstechnik liegen. Das Unternehmen installierte einen Schaltschrank, einen 2D-Laserscanner LMS511 von SICK, einen Mast mit Domekamera, eine Übersichtskamera und zwei Infrarotkameras an dem Wildwechselstandort Woeste Hoeve. Damit ist eine genaue Identifikation und Zählung der Tiere möglich.


Genaue Ortung erfolgt
Laserscanner LMS511 Laserscanner LMS511 mit Gehäuse

"Durch den Einsatz des LMS ist Track-and-Trace möglich", sagt Maarten van Tilborg, Systemintegrator bei Mauritz Techniek. "Kommt beispielsweise ein Hirsch in den gescannten Bereich, weiß der LMS genau, wo sich dieser befindet. Wir können dadurch viel früher zoomen und die Tiere auch ständig genau verfolgen.   Auf der Messe Safety & Security in Amsterdam haben wir die Anwendungsmöglichkeiten dieses Scanners kennen gelernt. Van Tilborg erläutert, dass er anfänglich weniger Wild auf der Grünbrücke erwartet hatte. Aber als das Überwachungsgerät in Betrieb ging, war er erstaunt, dass pro Nacht über 60 Tiere die Brücke überqueren. „Meist sind es Hirsche, Wildschweine, Füchse und Rehe. Sie scheinen sich durch den Lärm der Fahrzeuge nicht abschrecken zu lassen."

Laserscanner LMS511

Film per E-Mail

Heute ist Maarten van Tilborg am Ort des Wildwechsels, um am System noch weitere Feineinstellungen vorzunehmen. „Bisher hat die Forstverwaltung immer eine E-Mail erhalten. Sie musste sich einloggen, um die Bilder anzuschauen. Nun ist das System so angepasst, dass die Forstverwaltung, immer wenn Wildtiere passieren, per E-Mail einen Film erhält. Dieser Film zeigt parallel sowohl das Bild der Übersichtskamera als auch das der Domekamera.Setup LMS511 links: Maarten van Tilborg, Systemintegrator bei Mauritz Techniek


Europaweites Interesse

Das Überwachungsgerät von Mauritz Techniek B.V. ist inzwischen europaweit populär. „Sogar aus Deutschland und Polen wurde schon Interesse bekundet. Ob Van Tilborg deshalb besonders stolz auf seine Arbeit im Rahmen dieses Projekts ist? "Jedes Projekt ist interessant, aber - zugegeben - dieses Projekt ist wirklich einzigartig!

 

Wildwechsel Woeste Hoeve