Wie Tom Cruise im Film Minority Report per Handbewegung durch interaktive Inhalte navigieren - diesen Traum hat das Schweizer Unternehmen Atracsys mit dem beMerlin LV Wirklichkeit werden lassen. Der 2D-Laserscanner LMS100 von SICK liefert ein hochqualitatives Signal, dessen Auswertung dem Nutzer eine intuitive und futuristische Navigation ermöglicht. (mit Video) Die berührungslose, interaktive und innovative Navigation eignet sich für eine Vielzahl von Messe-, Präsentations-, Spiel- und Informationsanwendungen, bei denen der Anwender über Symbole oder Gesten durch einzelne Themenbereiche navigieren kann. Atracsys geht hier noch einen Schritt weiter, wie CEO Gaëtan Marti erklärt: „Aktuell testen wir sogenannte Shop-Window-Systeme, welche es den Passanten ermöglichen vor einem Schaufenster interaktiv durch Inhalte zu navigieren, wobei der Großteil der eingesetzten Technik vandalensicher hinter der Scheibe im Innenraum installiert ist. Erste Feldtests werden von den Kunden sehr positiv bewertet. Was bislang nur eine Zukunftsvision war, wird jetzt Wirklichkeit.
Schnelle Reaktion der Oberflächen für Akzeptanz entscheidend
2D-Laserscanner LMS100
Damit eine Anwendung intuitiv bedient werden kann und als attraktiv wahrgenommen wird, muss der Sensor die Interaktion sofort und präzise wahrnehmen. Die schnelle Erfassung ist entscheidend für die Akzeptanz und damit für den Erfolg der Atracsys-Lösungen, weil nur ein schnelles Öffnen des angewählten Bedienelements dem intuitiven Anspruch des Nutzers an Ergonomie gerecht wird. Durch die Zusammenarbeit mit SICK im Bereich der 3D-Messung identifizierten Christian Scheidegger vom Schweizer SICK-Vertrieb und LMS-Produktspezialist Roland Odermatt zusammen mit dem Engineering-Team vom Atracsys den 2D-Laserscanner LMS100 als passende Lösung.
Einfache Handhabung des beMerlin LV
Der LMS100 wird neben der interaktiv zu gestaltenden Oberfläche installiert. Diese Fläche wird als Messbereich definiert und parametriert. Der Lasermesssensor erkennt sehr schnell und sehr genau, wo sich eine Hand im Messfeld befindet. Dieses Signal wertet die Software von Atracsys aus, um es für die interaktive Navigation aufzubereiten. „Der LMS100 ist das technisch beste Produkt, um solche berührungslosen Navigationslösungen umzusetzen, bestätigt Gaëtan Marti. „Hinzu kommt, dass SICK auch servicetechnisch weltweit aufgestellt ist und so bei Bedarf den After-Sales-Service bei unseren internationalen Kunden übernehmen kann.
Der LMS100 von SICK überzeugt
Für Anwendungen, in denen kleine Objekte an einer zufälligen Position innerhalb einer großen Fläche zuverlässig erkannt werden müssen, ermöglichen die 2D-Laserscanner LMS100 von SICK hochverfügbare und wirtschaftliche Resultate. Das Messsystem ist sehr genau: Es sendet mit einer Winkelauflösung von 0,25° und Scanfrequenzen bis 50 Hz einen unsichtbaren Laserimpuls fächerförmig im 270°-Winkel aus und misst die Zeit bis zum Empfang der Reflexionen. Dank seiner innovativen Multi-Echo-Technologie bietet der LMS100 zudem eine bislang unerreichte Detektionssicherheit. In Verbindung mit der integrierten Entfernungsmessung wird so eine äußerst stabile Feldüberwachung mit einer sehr präzisen Objektlokalisierung im zweidimensionalen Überwachungsfeld möglich. All dies entspricht genau den Eigenschaften, die Atracsys für die Navigation auf zweidimensionalen Bildschirmen und Projektionsflächen benötigt. Für den Outdoor-Einsatz bietet SICK mit den LMS111 und LMS511 zwei potente Varianten mit noch mehr Messgenauigkeit an.
Atracsys LLC: Spezialist für Echtzeit-Bildverarbeitung, optische 3D-Messung und interaktive Marketinglösungen
Um das Wissen aus mehr als zehn Jahren Forschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie und im optischen Tracking wirtschaftlich zu nutzen, wurde 2004 Atracsys LLC gegründet. Heute entwickelt und produziert das Unternehmen neben Geräten für das hochmoderne optische 3D-Tracking in der medizinischen Forschung, Lehre und Industrie auch interaktive Marketingsysteme für Messen, Verkauf und Handel. Atracsys integriert Standardlösungen wie den beMerlin LV und Multitouch-Tische mit Objekterkennung in kundenspezifische Softwarelösungen, um schlagkräftige Marketinglösungen anzubieten. Das Portfolio wird zusätzlich durch mobile Apps ergänzt. Alle bei Atracsys eingesetzten Technologien haben ein Ziel: Der Kunde soll nicht die Technik in Erinnerung behalten, sondern sich dauerhaft an den Inhalt erinnern.
- Produktinformation: 2D-Laserscanner LMS100
- Produktsortiment: 2D-Laserscanner, 3D-Laserscanner