Otra importante razón que mueve a las empresas a preocuparse por este tema reside en la norma ISO 50001: Sistemas de gestión energética, requisitos con indicaciones de uso. Esta norma no solo ayuda a crear un sistema de gestión de la energía, sino que es también la base para su certificación, la cual a su vez es necesaria en Alemania para la liberación parcial de las empresas con un gran consumo energético de su contribución según la Ley de energías renovables, así como para exonerar a las empresas productoras de los impuestos sobre la electricidad y la energía. Además, ayuda a las empresas a recibir recursos para efectuar inversiones, por ejemplo en software y hardware de sistemas de medición, control y regulación, así como sensores, que se utilizan en el contexto de la instalación o utilización de un sistema de gestión de la energía o del medio ambiente.
Distintos grupos de interés para la monitorización del aire comprimido
Son muchos y diversos los sectores en donde existe interés en la monitorización de la energía y del aire comprimido. Por ejemplo, los ingenieros de producción quieren comparar los consumos de aire comprimido de los componentes y tipos de instalaciones. A los responsables de producción les preocupa sobre todo cómo pueden evitar averías y tiempos de inactividad durante la producción gracias a una comprobación dinámica de las fugas durante el funcionamiento, o cuán elevado es un posible consumo de aire comprimido fuera del ciclo de producción. Desean detectar los picos de carga para, por ejemplo, poder adaptar la regulación del compresor. Además, valoran especialmente disponer de un panel de control bien estructurado que les muestre todos los sensores de caudal y su estado.
A los encargados de mantenimiento les importa identificar los consumidores principales de aire comprimido, estar puntualmente informados de la vulneración de determinados valores límite, encontrar posibles fugas rápidamente y, como es lógico, planificar bien los mantenimientos del suministro de energía. Entre los intereses de los responsables de energía y medio ambiente, además de los obvios de su cargo, está la certificación de su empresa por ISO 50001. Los responsables de contabilidad y los controladores necesitan un resumen de costes lo más detallado posible de sus instalaciones, procesos y productos a fin de poder calcular los gastos de producción con la máxima precisión con vistas a la competitividad. Y los propietarios, gerentes o presidentes desean, como es natural, estar siempre bien informados de las posibles opciones de ahorro.