Los fabricantes solamente pueden comercializar máquinas en el Espacio Económico Europeo si llevan el marcado CE y se dispone de una declaración de conformidad. Este marcado CE, necesario para ello, es un proceso complejo que requiere profundos conocimientos técnicos. Las grandes empresas de ingeniería mecánica tienen sus propios departamentos para obtenerlo. Pero, ¿cómo pueden los fabricantes de equipos originales y las empresas de nueva creación dominar esta gigantesca tarea? La empresa de software IdentPro ha conseguido el apoyo de SICK.
La hercúlea tarea del marcado CE resuelta con éxito
Más recursos para competencias básicas
IdentPro ha desarrollado sus propias carretillas elevadoras de conducción automática, que son sistemas de movimiento libre, no guiados por orugas, que en principio se comportan como carretillas elevadoras con conductor (AMR). Cuando se emiten órdenes de transporte, el vehículo encuentra una ruta desde la ubicación actual hasta el destino deseado, y suele transportar grandes portadores de carga, como palés, jaulas de palés o similares. Si el AMR detecta obstáculos durante el trayecto, como un vehículo parado o un palé, los reconoce y los esquiva en la medida de lo posible. Así, el vehículo calcula la trayectoria de navegación en función de la situación y la adapta en tiempo real si es necesario.
Michael Wack clasifica este desarrollo: "Todo esto es todavía relativamente nuevo en intralogística. En consecuencia, surgió la pregunta: ¿qué tecnología de seguridad se necesita para ello y cómo se crea un marcado CE fiable para este tipo de vehículos? Como empresa de software, obviamente no es nuestro principal objetivo y no podemos enviar a los empleados a cursos de formación durante meses o incluso años". IdentPro decidió concentrarse en su competencia principal y por ello pidió a SICK que, como socio experimentado, le acompañara en la preparación, implementación y etiquetado CE.
Al principio de la colaboración, IdentPro discutió la tarea básica con los expertos en certificación y seguridad de SICK. Daniel Salas, Key Account Manager de plataformas móviles de SICK, explica la situación inicial: "IdentPro adquiere el mejor dispositivo básico disponible en el mercado para el requisito correspondiente y lo actualiza con software y la tecnología de seguridad necesaria. El paquete de software incluye la propia localización del vehículo por parte de IdentPro, incluso en entornos muy dinámicos, y navegación autónoma con detección y evitación de obstáculos. A ello se añade el reconocimiento de la carga y la formación de un gemelo digital, además de sensores para detectar la altura del portacargas. Se trata de modificaciones significativas del vehículo, que invalidan el marcado CE original del vehículo y hacen necesaria una nueva certificación".
¿El primer paso obligatorio? La evaluación de riesgos
El equipo de expertos de IdentPro y SICK comenzó con la evaluación de riesgos utilizando la norma EN ISO 12100. Las preguntas formuladas en este análisis incluían: ¿dónde acechan los peligros para la empresa explotadora o los empleados de la empresa? ¿Qué puede salir mal? ¿Y cómo se puede reaccionar ante estos peligros? El análisis de riesgos reveló que se requiere una tecnología de seguridad especial para la libre circulación que va más allá de los requisitos de un sistema de transporte sin conductor estándar. Esto incluye, por ejemplo, la protección integral del vehículo, así como la protección de la carga y la detección de la carga mediante sensores. Los expertos elaboraron el concepto de seguridad basándose en este exhaustivo análisis de riesgos.
Apoyo a la certificación como servicio independiente
El siguiente paso fue desarrollar un plan de verificación y validación: ¿qué tecnología se necesita, cómo se utiliza y cómo se verifica? El resultado fue la necesidad de un componente de control seguro, que se materializó con el controlador de seguridad Flexi Soft de SICK. Sin embargo, Daniel Salas aclara: "la asistencia no está relacionada fundamentalmente con los productos de SICK, sino que es un servicio basado en las normas vigentes. Nos consideramos un socio consultor que apoya el proceso de certificación independientemente de la tecnología de seguridad utilizada."