Automatización en intralogística: perfeccionamiento de la carretilla elevadora sin conductor

11-oct-2022

La automatización de la logística está en auge. Ya sea por la transformación digital, la pandemia mundial o el enfoque general hacia un mayor grado de automatización, la intralogística inteligente se está convirtiendo en algo más que una tendencia. Un factor decisivo: vehículos de guiado automáticos de última generación. VisionNav Robotics, proveedor mundial de vehículos autónomos, y SICK ofrecen toda una gama de soluciones conjuntas para hacer frente a los diversos retos que plantea el transporte de mercancías.

To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.
To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.

La combinación de la tecnología de carretillas elevadoras de VisionNav Robotics con la tecnología de sensores inteligentes y la dilatada experiencia de SICK permite, por ejemplo, el uso de carretillas elevadoras en entornos exigentes, como la navegación automática, la evitación segura y eficaz de obstáculos o la detección de estanterías de mercancías.

 

Las distintas soluciones de sensores para carretillas elevadoras: seguridad y eficacia en el trabajo

Pero, ¿cómo funcionan exactamente estos sensores en la carretilla elevadora? ¿Qué nuevas posibilidades se abren para la carretilla elevadora? El vídeo muestra cómo las soluciones de sensores utilizadas en lugares muy distintos para tareas diferentes garantizan un funcionamiento seguro y altamente eficiente de las carretillas elevadoras:

El sensor LiDAR 2D TiM351 se utiliza en la carretilla contrapesada VNE20 para uso en interiores y exteriores, que se emplea para trabajos de carga. Garantiza una evitación de obstáculos fiable y, por tanto, una mayor seguridad, especialmente en entornos exigentes.

Sensores LiDAR
Sensor 2D-LiDAR compacto, rentable y de alto rendimiento
TiM
The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.
The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.

El sensor LiDAR 2D TiM561 se utiliza en la carretilla contrapesada sin conductor VNP15 para el transporte de palés en almacenes con espacio limitado. Esto permite detectar la posición precisa de los palés e introducir correctamente las horquillas del apilador en la paleta.

The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.
The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.

En la carretilla retráctil sin conductor VNR14 para acceso a estanterías en almacenes de gran altura, VisionNav Robotics utiliza el encoder de cable PFG19, que permite a la carretilla supervisar la altura de elevación de las horquillas en tiempo real. Al mismo tiempo, se utiliza un sensor de distancia de medio alcance Dx35 para medir la trayectoria de desplazamiento lateral de las horquillas y controlarla con precisión milimétrica. El sensor de ultrasonido UM30 implementa la función de protección de altura de la carretilla elevadora y un sensor de proximidad inductivo (IME) ayuda a detectar las posiciones de los objetivos. Por último, el encoder incremental DBS36/50 mide el ángulo de la unidad motriz sobre la rueda de la carretilla elevadora.

The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.
The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.
Encoders de cable
Encoder de cable modular con el tamaño más reducido
EcoLine
Encoders incrementales
Encoder incremental compacto estándar para aplicaciones industriales
DBS36/50
Sensores de distancia de ultrasonido
La solución universal a los problemas
UM30
Sensores de distancia láser
El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m
Dx35
Sensores de proximidad inductivos
Sensores estándar inductivos para un uso económicos en el entorno industrial
IME

 

Cuando se requiere el marcado CE de la carretilla elevadora sin conductor, el escáner láser de seguridad nanoScan3 con el controlador de seguridad Flexi Soft garantiza toda la seguridad necesaria para las carretillas.

Controladores de seguridad
Controlador de seguridad programable mediante software
Flexi Soft
Escáner láser de seguridad
El escáner láser de seguridad más pequeño de SICK, extremadamente robusto y de alta precisión
nanoScan3

 

Mayor capacidad de almacenamiento y reducción de daños en el almacén

De este modo, las soluciones de sensores de SICK garantizan que las carretillas elevadoras sin conductor realicen sus tareas de forma fiable, aumentando la eficiencia y la seguridad en diversas operaciones logísticas. De este modo, se aumenta la capacidad del almacén y, al mismo tiempo, se reducen considerablemente los daños que sufren las mercancías en el almacén. Así pues, la automatización logística sigue avanzando, y con ella los dos socios VisionNav Robotics y SICK.

 

Acerca de VisionNav Robotics

VisionNav Robotics fue cofundada por un equipo de estudiantes de doctorado de la Universidad China de Hong Kong. La empresa se centra en la aplicación de tecnologías clave como la inteligencia artificial, el conocimiento del entorno, el Deep Learning o el servocontrol en el campo de la conducción autónoma en la industria. VisionNav ofrece vehículos sin conductor y soluciones logísticas autónomas flexibles para la logística de líneas de producción y almacenes.

 

 

Más artículos

Las soluciones híbridas aumentan la eficacia de la producción y la logística

Seguir leyendo

Intralogística autónoma de interior a exterior: SICK y Stäubli WFT permiten a BASF crear una cadena logística sin fisuras

Seguir leyendo

Mayor autonomía gracias a la flota de vehículos modulares: funcionamiento sin fisuras en interiores y exteriores en intralogística

Seguir leyendo

Jungheinrich automatiza las carretillas elevadoras: ágiles en curva y seguras para un mayor rendimiento de manipulación

Seguir leyendo

¿Tiene alguna pregunta?

Diríjase a nuestros expertos

Robots móviles:
hacia nuevas dimensiones

La robótica se abre paso, ya sea en la producción, la logística o los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Más información