計算人數:測量人員負載量和距離

Sep 28, 2020

非接觸式測量人員數量和保持所允許的距離。這是SICK推出的用以監視當前情況的兩種程式簡單的新解決方案。PeopleCounterDistanceGuard基於現有的3D和2D LiDAR感測器,透過 SICK AppSpace生態系統開發而成,專用於上述任務。這是應對當前特殊時期新要求的一款優雅而有效的產品。SICK再次證明了智慧感測器尤其是在民用和健康領域顯著的重要性。藉助技術保護人身安全——在這裡至關重要。

The sensor solutions do not record any personal information, and they allow companies to adhere not only to the requisite hygiene, but also data privacy requirements.
The sensor solutions do not record any personal information, and they allow companies to adhere not only to the requisite hygiene, but also data privacy requirements.

 該感測器解決方案不會記錄任何個人資料,這表明,該公司不僅衛生安全,而且在資料保護法律法規方面也安全可靠。因此,公共生活、旅遊、餐飲、零售和各種行業的設備營運商都可以從這款簡單的解決方案中獲益,輕鬆實現空間最大化利用以及監控人員之間的安全距離。

 

PeopleCounter – 無接觸式計算人數

人數計數器PeopleCounter可以可靠地區分物體和人。即使遠距離工作效果也非常可靠。藉助該應用程式,感測器可以藉助輪廓識別人身。透過這種方式,只是計算人的輪廓,而物體會隱藏,並且絕不會採集個人資料。

PeopleCounter reliably differentiates between people and objects. It also works very well from a distance.
PeopleCounter reliably differentiates between people and objects. It also works very well from a distance.

技術要求非常高:基於3D-LiDAR 感測器 MRS1000的硬體,該款應用程式生產點雲形式的測量資料。感測器透過四個方位清楚地確定人的運動方向,從而監視指定區域的當前佔用率。爲了計算人數的最大數量,會將採集的資料透過電報和數位輸出端輸出。應用範圍非常廣泛,包括從小型入口區域到人流量很大的大型區域。組合多個感測器之後,也可以涵蓋具有不同入口和出口的大型區域,例如購物中心、機場或者展會等。

 

DistanceGuard – 按需發出警報

在很多地方,在地板上粘貼的紅白色間隔帶都是臨時性的創舉。藉助DistanceGuard,SICK告別了這種臨時性舉措,卻並未丟失自己的創意。SICK的這款解決方案的優點在於系統能夠在間隔規則改變的情況下依然自動工作。SensorAppDistanceGuard搭配一個2D LiDAR感測器使用,能夠可靠地保障兩人之間保持安全距離。這在聚會、排隊或者其他動態人群場合下非常有效。

Red and white spacing strips stuck to the ground are inventive but temporary solutions in many places. With DistanceGuard, SICK is saying goodbye to the temporary nature of this solution, but not to its praiseworthy ingenuity
Red and white spacing strips stuck to the ground are inventive but temporary solutions in many places. With DistanceGuard, SICK is saying goodbye to the temporary nature of this solution, but not to its praiseworthy ingenuity

在排隊時,根據距離的大小而定,可以在人員沒有遵守安全距離的情形下發出警告。一旦兩個人之間的最小距離小於規定的最小距離,則會發出信號。客戶可以選擇性組合數位開關輸出信號,例如選擇光信號或者聲音與視覺信號。也會測定所選擇測量區域中的人數,並且在超出指定的最大數量之前發出警告。採用這種方式可以避免大規模的人群聚集以及更好地確保人均佔用面積。

Depending on how great the distance should or may be in waiting areas, people are alerted when there is a violation.
Depending on how great the distance should or may be in waiting areas, people are alerted when there is a violation.

 

SICK AppSpace讓一切成爲可能

PeopleCounterDistanceGuardSICK AppSpace功能的縮影。這代表藉助SensorApp,可以針對新的任務對可編程感測器進行快速配置。LiDAR感測器MRS1000PTiM8xxP所述的新型應用也由SICK AppSpace開發而成,能夠透過應用程式成品針對不同的環境進行配置。再次,可以非常實用地應用個人化和配置簡便的2D與3D點雲。

也可以透過SICK AppPool下載許多其他SensorApp。針對特殊應用,客戶也可以自行研發或者在開發者社區與的支援下與SICK的專家一起研發SensorApp。正如您在此所見——這裏我們所述的應用程式的所有多種功能,當然在另一種方法中也會具備。因爲我們在這裏為大家提供的方案,對您的製造流程也有效,並且我們藉助點雲的工業資料處理技術以及圖像檔案構成的解決方案,讓它們更加高效、更有競爭力。

 

更多文章:

即使是身著「黑色燕尾服」的企鵝,3D LiDAR感測器亦可將其測出

2D雷射掃描器監控首爾地下鐵的月台門

藉助輸送帶揀選SensorApp實現3D定位,應對拾放任務

更多層面開啟更多視角

Martin Klingele 

測距業務部主管

Martin Klingele自2009年起作為測距業務主管及其所在領域的絕對專家。他帶領其團隊提供用於量測、定位、檢測、檢查與品質管理的前瞻性解決方案。這位受過高等教育的電氣工程師已在SICK擔任過應用工程師和產品經理,如今在公司工作了20多年。