所有托盤?保證安全!用於托盤運輸的完整安全解決方案

Aug 31, 2020

安全要求和法規每一年都在變化。好在技術研發也不斷取得進步,並且能夠跟客戶一起尋找可行的解決方案,對安全問題做出應對。德國的SICK公司不久前憑藉完整安全解決方案,在兩個基地向一家食品領域的大客戶證明了對安全與產能的有效組合。兩個訂單都涉及用於運輸托盤的複雜設備的現代化改造。在該任務中,涵蓋了歐標托盤的從卸載到檢驗、必要時包括彈出乃至再次裝載和驗收等流程。營運商的義務中,關鍵性的一項包括對設備安全技術進行現代化改造並提升至最高技術水平。藉助SICK全新的安全解決方案,客戶現在便擁有了應對一切安全問題且面向未來、可持續發展且能提高產能的應對方案。

SICK’s expertise won them over: As a complete solution provider in the field of logistics, it can give customers functional and sustainable answers to all kinds of questions.
SICK’s expertise won them over: As a complete solution provider in the field of logistics, it can give customers functional and sustainable answers to all kinds of questions.

 

當時我們正在尋找一家能夠一站式提供完整規劃、安裝和調試服務並且同時開展多個計劃的總承包商。SICK的專業程度讓我們折服:在物流領域的完整解決方案方面,他們還能夠為客戶提供適用於這些方面的功能強大、可持續發展的應對方案。此外,服務人員能夠為全德國提供服務,並且反應迅速、服務和維護靈活,這對客戶而言至關重要。並且,SICK在全球擁有80多個基地——還可能拓展到更多基地,這也能夠讓客戶享受明顯的成本優勢。

 

The renovation of the pallet conveyor systems followed a master plan for classic all-round customer service.
The renovation of the pallet conveyor systems followed a master plan for classic all-round customer service.

 

複雜的流程、簡便的運輸

托盤輸送設備的改裝遵循了客戶的經典全方位支援總體規劃。第一步,必須在設備現場確定當前的實際狀況並予以記錄,從而得出合適的措施。SICK公司在該領域的專家會從頭到尾跟進整體流程,包括從接收庫存到最終的設備驗收和調試。現代化改造過程分為明顯的三個步驟。

 

最開始會引入安全基礎設施。在特定情形下,其中包括例如將雙光束光柵轉換為至少三光束光柵、更換門開關並安裝防護柵欄。進行這些基本更新之後,透過干預執行器和安裝安全相關的氣動裝置,來巧妙地提升到最新的技術水平。最後,根據《工業安全條例》進行首次審查,來對設備進行審查驗收和檢驗。

 

 

 

The experience of the employees involved was also a huge help in the overall process. Hardware and safety engineering both come and go hand-in-hand.
The experience of the employees involved was also a huge help in the overall process. Hardware and safety engineering both come and go hand-in-hand.

 

一站式提供個人化解決方案與指導

參與員工的經驗也有助於整體流程的順利執行。硬體和軟體工程相輔相成。即使在特殊應用中,解決方案也能夠靈活運用。最後,在專案中也能夠整合不同的工作和服務。SICK專業也能夠進行專案管理、施工指導、生成相關技術檔案並且進行檢查和驗收。

經驗豐富

與合作夥伴密切合作。合作夥伴能夠為設備上的資料採集提供有力的支援,這一點很有幫助。由於20年前重要檔案完全或部分丟失,因此,這非常重要。因此,這才建成了成功的合作夥伴關係。客戶盡可能提供支援,並在新設備上接受SICK公司提供的訓練和培訓。

 

The SICK experts are specialized in these tasks and provided consultation from A to Z, from taking inventory to final approval and commissioning of the system.
The SICK experts are specialized in these tasks and provided consultation from A to Z, from taking inventory to final approval and commissioning of the system.

 

Creating Safe Productivity

總體而言,可以説,SICK在倉庫物流和貨運中心解決方案方面獲得越來越多客戶的滿意。自動化解決方案為這兩大領域提供提升效率和實現最高輸送量的巨大潛力。原因在於日益提速的貨物周轉以及不斷提高的倉儲與空間成本。貨物必須越來越快地從A到B——生產商和供應商的壓力越來越大,尤其是「安全」壓力。SICK創造的一項智慧感測器解決方案研發成果。物流領域的一項傑作。

 

 

 

更多文章:

Safety-Retrofit:將虛擬的3D規劃高效地投入實踐

使用視覺感測器進行堆垛的最佳方式

內部物流4.0

中間體和垂直整合讓收貨自動化