Condition Monitoring令阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道適合工業4.0

Oct 18, 2022

十一條車道,分散在五個隧道通道中。隧道共寬73米,每天可通行最多15萬輛汽車。全長三公里,頂上種植有茂盛的植物:阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道是荷蘭最大、可能也是最壯觀的一條隧道。為確保隧道順利運作,營運商IXAS與基礎設施監管機構RWS Niederlande選擇了SICK比利時分公司作為服務合作夥伴。Condition Monitoring智慧服務讓IXAS始終能夠在正確的時間到達正確的地點,而且為維護人員提供的操作建議還大大降低了IXAS的維護成本。

In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道是荷蘭最大、可能也是最壯觀的一條隧道。
In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道是荷蘭最大、可能也是最壯觀的一條隧道。

視野隨時暢通

為確保隧道通道盡可能安全,尤其是在車流密度不斷增大的前提下,務必對能見度進行準確量測。SICK的VICOTEC450能夠將空氣從隧道空間中抽出,然後加熱至露點溫度以上,並藉助雷射光散射測定能見度。此隧道感測器可持續檢查汙染情況,量測空氣流量。Condition Monitoring能夠及早發現何時需要清潔或更換過濾器。

 

資料透明提高可用性

為確保隧道順利運作,保養與維護必須井然有序。為對這方面進行優化,最大程度減少故障,IXAS決定為SICK分析儀配備Condition Monitoring功能。

To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.
To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.

Condition Monitoring是實現Predictive Maintenance的穩定基石,由此可及早辨識、減少及優化維護作業。它可以準確提示何時需對哪台分析儀執行哪些作業。IXAS可以低成本執行維護措施,如更換過濾器。SICK比利時分公司作為可靠的合作夥伴,始終為營運商提供支援,並負責感測器的年度維護作業。雙方的協作為IXAS帶來了諸多好處:能夠更好地提前安排維護作業,更快解決問題。最大程度減少了會使隧道運作中斷的故障。無需到隧道現場評估各個設備,而是藉助持續不斷的資料流,實現及時監控。由此,IXAS能夠更快、更好地做準備,並節省時間,降低物料、備件及作業工時的成本。

IXAS獲得的另一項好處是,除了SICK分析儀的資料外,還能將其他第三方裝置連至Condition Monitoring。

With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.

 

個人化網路安全方案

為滿足隧道對資料安全的特殊要求,當地監管機構RWS Niederlande、SICK的軟體開發部、網路安全與IT團隊及客戶的IT部門開展了緊密協作。結果是形成了一套符合極嚴苛標準的網路安全方案:智慧服務閘道器經由單向資料傳輸與VICOTEC450連缐,並按照資料傳輸工業標準,經由本地網際網路連接,將所採集的資料傳輸至雲端。為進一步保障資料傳輸的安全性,還為連缐增加了雙向VPN解決方案。

可見範圍量測裝置
增強隧道內安全的採掘能見度測量
VICOTEC450
 
Digital Services for Integration

感測器和機器的
連續狀態監測

Monitoring Box

 

一項堪稱典範的專案

阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道採用的SICK Condition Monitoring專案可應用於任何結構型式的隧道。選擇此項解決方案的營運企業將獲得諸多好處,例如降低成本、減少維修、改善維護安排。各方一致認為,荷蘭這座大城市採取的此項專案取得了巨大成功。各方共同成功實施了一項符合交通參與者、隧道營運企業及監管機構預期的方案。

 

更多文章

知道需要完成的項目——用Monitoring Box與Prediction Box進行智慧預測

閲讀詳細內容

隧道起火試驗中的FLOWSIC200功能測試

閲讀詳細內容

聖哥達基缐隧道的架空接觸網防護

閲讀詳細內容