應對設定直接反射式光電感測器面臨的挑戰

Feb 26, 2024

在設定感測器時翻閱厚厚的手冊與文件,對於諸多應用領域的使用者而言可謂是一項不小的挑戰。而且這其中的複雜程度還在不斷增加,因為直接反射式光電感測器的種類繁多,適合各種不同的應用與使用案例,相應地要求掌握豐富的知識。

The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.
The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.

最新款SICK多功能直接反射式光電感測器的面世使感測器的設定得以簡化。這款W10配備了同類別產品中行業首創的觸摸顯示幕,並將配置流程精簡為單獨一臺感測器。以新款W10為例,即使在光電感測器領域,整合顯示屏也能夠為使用者帶來更多優勢。

讓我們仔細研究W10如何利用直觀式觸摸顯示幕應對這些挑戰。

 

什麼是設定?

感測器設定指的是使用者不採用自動化方法或遠端存取方式,對感測器的各項不同設定與參數進行手動調整的流程。

在設定時可以調整的重要參數包括檢測範圍、靈敏度、反應時間、運行模式、數位輸出及朝向。使用者通常需參考感測器的操作說明,以理解其應用的專用設定參數與推薦設定。在此過程中,使用者擁有諸多調整旋鈕,能夠對應用進行個人化調整。但是也容易出現問題,如操作失誤、缺乏統一性,以及頻繁需要調整等。

Manual configuration can be prone to problems such as human error.
Manual configuration can be prone to problems such as human error.

利用觸摸屏感測器應對挑戰

操作失誤與耗費時間的問題

在設定時,可對檢測範圍、靈敏度等參數及其他設定進行調整。此時如果操作失誤,會導致感測器設定不準確,進而發生錯誤檢測或誤警報等問題。

此外,不同人員可能會對感測器進行不同配置,導致設定不統一,這將影響感測器網路在生產環境中的整體可靠性。

而使用W10可以在直觀式觸摸屏上選擇前景或背景遮蔽功能等設定,以提高檢測品質。除了使用常用的Single Value Teach-in(單值教導設定)辨識處於特定距離的物體外,還可以利用Two Value Teach-in(雙值教導設定)辨識位於不同高度的物體,並且不會加大發生檢測錯誤的風險。手動模式擴充了教導設定選項,並提供較高的靈活度。

With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
使用W10可以在直觀式觸摸顯示幕上選擇設定。
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
使用W10可以在直觀式觸摸顯示幕上選擇設定。

反射片式光電感測器的安全性與使用地點

在某些工業環境中,需將感測器安裝在條件複雜或難以觸及的地點,這會加大設定的難度。在此適合實施觸摸屏應用,因為可以簡化感測器的設定。

經常出現的一個問題是感測器設定被未經授權的人員意外更改,導致生產流程發生故障。此外,在生產環境中,光照、溫度、待加工材料的類型等條件可能會發生變化。而已經設定好的感測器如果未經定期調整,可能無法順利適應變化的條件。

在工業環境下,保證安全是第一要務。W10採用無鍵盤使用者介面,並具有鎖定功能,可以滿足上述要求。正因為W10不使用鍵盤,最大程度降低了在現場遭到意外更改的風險,從而確保設定始終安全、統一。鎖定功能又增加了一道防線,幫助使用者確保感測器設定的完整性。

除了高度的安全性之外,您還可以對W10的使用壽命充分放心。此感測器的IP等級為IP69K,專為惡劣的環境條件設計,目前市面上諸多常見的感測器都無法與之媲美。

The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.
The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.

W10是實現輕松設定的解決方案

順著高效率發展的趨勢,SICK推出了採用「全能」方案的W10感測器。W10針對各種應用領域的不同情況,將檢測範圍、速度、解析度、精確度與堅固性彙集成一項「萬能感測器」方案,並提供不同的運行模式。

運用此方案還能大幅減少產品數量並簡化應用。W10是一項無比靈活的整體解決方案。您不再需要準備性能相似的多個不同的感測器,而僅需一臺即可。

利用W10一臺裝置,就能簡化並優化訂購、管理、培訓、故障排除、維護等工作流程。

由此不僅減輕了採購與庫存管理的負擔,還使培訓與維護成為一個連續的流程。

光電感測器
易於安裝與操作。適合諸多應用的直接反射式光電感測器。
W10

 

更多文章

全新感測器技術幫助解決困擾已久的貼標問題

閲讀詳細內容

燈關了,聚光亮起:適用於每種應用的雷射感測器

閲讀詳細內容