在工業界,效率與材料處理流程的安全正越來越受到重視。這兩項要求在實際的工業生產中往往是相左的,而組合使用安全光幕與自動化光柵即可同時滿足。這兩類裝置是基於相似的技術。SICK在產品研發過程中,始終將重點放在實現兩個目標上——即提高效率的同時提供盡可能高的安全性——從而打造出了合適的感測器功能與配件方案。
光幕確保材料處理流程的高效自動化並提高安全
安全光幕通常負責檢測人員,必要時可採取安全措施;而自動化光柵則負責辨識物體並控制相關的後續流程。SICK憑藉豐富多樣的技術組合,成功在一臺裝置中整合了量測與防護功能,從而同時確保效率與安全。此類解決方案優化了自動化物流流程,確保極高的機器安全。
光柵與光幕比較
從歷史發展角度瞭解其技術基礎可知,光柵或光幕由多個獨立的光電型感測器與一個評估元件排列組成。感測器系統分別包含一個發送元件與接收元件。投光器發射的光束到達接收元件時,後者將一直接收光束,直至光束被物體中斷或影響為止。由此,多條光束產生一個二維檢測區域(安全技術上稱之為「防護區域」),可以非接觸的方式檢測物體。長期以來,這種感測器類型在專業領域形成了「光柵」或「光幕」的術語,兩者可用作同義詞。
同時用於安全與自動化的光幕
視技術的功能而定,SICK在產品組合中區分「安全光幕」與「自動化光柵」兩類產品。本文中「光幕」這一術語代表其統稱。此類光幕發出的各條光束按照特定的距離排列,此距離規定了最小被測物,即參數「MDO」(= Minimum Detectable Object)或「解析度」。週期性對光束進行分析,以確保檢測順利且可靠。視週期時間與光束數量而定,得出反應時間,這是一項重要的安全技術參數,對於後續流程的自動化同樣十分關鍵。
具有擴充功能的安全光幕可提高生產效率
例如,為提高材料處理流程的生產效率,deTec4安全光幕具有整合式圖案辨識功能,可識別有方形輪廓的物體,從而可靠區分物料與人員。此項功能可分析各項光束資料(這在自動化光柵上較為常見),並將結果用於確保機器安全。由此可避免不必要的停機,確保生產效率保持不變的同時,最大程度提高安全性。Smart Box Detection則帶來了更多優勢,其無需使用外部信號或其他感測系統即可區分人員與物料。物體在經過時,其上方的防護區域始終保持運作狀態,從而可進一步防止光束中斷。由此可實現低成本、靈活的機器設計,顯著優化安全功能的佔地面積。
自動化光柵辨識並量測具有挑戰性的物體
透過將兩類產品相結合提高生產效率
SICK實施的光幕應用無論是用於自動化、還是用於確保安全,都具備簡單而高性能的IO-Link介面,因此可以用獲取的所有資料來控制下游流程。例如,可依據經由IO-Link傳輸的光束資料對通過的產品額外進行高度量測或品質檢查。deTec4安全光幕可實現14或30毫米的解析度,自動化光幕甚至可以達到2.5毫米的解析度,還要精確得多。包裝行業不僅需要安全區分人員與物料,還要能檢測未封閉的包裹,在此,deTec4安全光幕可以承擔這兩項任務。因為除了其本身在水平運動方向的安全功能之外,還可以經由IO-Link檢測出未封口的封蓋(體現為高度差)。垂直方向則無需安全功能,在此可利用SLG-2自動化光柵經由IO-Link檢測敞開的封蓋。
整合與調試更輕鬆
統一的IO-Link通訊介面還帶來了一系列附加的優勢,可進一步提高生產效率:共用基礎設施,統一使用操作軟體SOPAS Engineering Tool,並減少所需的整合作業。此外,透過採用統一的外殼與接頭設計,並使用支架、電纜線等相同的配件產品,大幅簡化調試流程。根據統一的Smart Sensor方案提供診斷資料,從而改進維護與故障診斷的效果,最大程度提高系統處理貨物的吞吐量。
發現相通之處,提高生產效率
由於機器設備中的自動化與安全任務相輔相成,甚至會在同一個流程步驟中出現,因此SICK憑藉其在這兩個領域中長年累積的豐富經驗,精簡了解決方案的組合規模。有時甚至僅採用一種產品,即可低成本地執行兩項任務。將兩類產品的長處相結合,能夠節約材料處理流程的時間與成本,增加設備吞吐量,從而提高輸送流程的經濟效益與生產效率。