聚碳酸酯被視為工具機環境中的可靠材料。因此,SICK的deTec4 Core安全光幕標配聚碳酸酯前屏幕。當MAN Truck & Bus 2016年將包括14台HELLER的數控銑削與鑽孔加工中心的全部機械設備投入運作時,最初並不反對這種經過檢驗的材料。根據MAN的需要,HELLER為專為MAN設計的加工中心在機器門區域配備了SICK的deTec4 Core安全光幕用於進出防護。起初一切進展順利。但幾個月後,光幕的故障次數越多越多,因為其聚碳酸酯前屏幕下部的端蓋區域破裂。後果是機器停機。
安全又可靠:MAN、Heller和SICK的專家完善了deTec安全光幕
Jun 27, 2019
在故障分析中,冷卻劑與潤滑劑位於可疑原因清單之首,因為其化學配方不斷變化並且不存在標示義務。SICK維修中心的專家檢查了退回的裝置並在塑膠實驗室對MAN所用的冷卻劑、潤滑劑和清潔劑樣品進行了測試,證實了這一懷疑。針對此問題的唯一可靠的解決方案是必須不受配方變化影響;在這一點上來自MAN、HELLER和SICK的專家達成一致。這意味著應超越先前成功使用的塑膠聚碳酸酯思考。
堅固又耐久 – 即使在極端條件下
玻璃是人類最古老的材料之一。透過熱預應力使其結構發生內應力變化,提高其彎曲強度。較小缺口和划痕對玻璃的損壞不大,避免出現裂紋或裂縫。特別適合觸控螢幕的,也可能有利於腐蝕性流體或氣體,專家團隊這樣思考。SICK決定開發一種deTec變型,其配備經過化學硬化的預應力浮法玻璃製成的前屏幕,並首次在MAN投入使用。「由於採用玻璃前屏幕,全新deTec HG安全光幕耐受腐蝕性冷卻劑、潤滑劑和清潔劑。我們不再有計劃外關斷問題」,MAN方面證實道。「我們對這個結果和與SICK專家的出色合作非常滿意。」自2018年初以來,位於慕尼黑的MAN Truck & Bus的用於車軸製造的數控銑削與鑽孔加工中心配備了deTec HG安全光幕。deTec HG為操作人員保障安全,為運營者提供投資保障,因為無論冷卻劑、潤滑劑與清潔劑的組成如何,安全光幕都能確保一旦員工在門開啟時介入設備,立即使設備停止。但也只是在這個時候。不必要的停機時間成為過去,機器可用性保持高水平。
Heiko Kahle
光束系統業務部主管
自2010年起,Heiko Kahle領導SICK的光束系統部。自2000年起,這位電氣工程師就在SICK的Industrial Safety部工作,並在光電型安全感測器的產品管理中擔任不同負責職位。