SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

顯示所有 隱藏全部
搜尋結果

111結果:

結果 97 - 111 von 111

連鑄設備、熱軋機與軋管機的熱法生產中的光學式3D檢查 – 在閃爍表面、高溫、軋屑、污物和濕氣司空見慣的地方?對於IMS Messsysteme GmbH公司 – 該領域的市場領導者 – 這是一項基本的核心能力。企業使用SICK的Ranger3 3D視覺感測器超過一年,其明顯改進自有檢查系統的性能,同時開闢出新的應用範圍與業務領域。... 繼續閱讀
在吞吐量較高的配送中心,感測器每天收集與傳遞大量物流資料。但真正的挑戰在於編譯與解譯這些資料。SICK的包裹分析軟體可以匯總這些資料,協助您將所有SICK感測器資料視覺化,以便快速做出明智的物流決策。無論是輸送皮帶上的單個包裹還是日復一日處理數百萬包裹的工廠:包裹分析軟體憑藉全面而及時的監控,有助於在吞吐量高的配送中心,克服時間壓力做出正確決策。不同於僅輸出讀取率、基於分揀機的簡單評估,包裹分析會基於相關特色快速擷取全面的包裹資料。軟體可改進分揀流程的可追溯性、準確性及效率。... 繼續閱讀
聚碳酸酯被視為工具機環境中的可靠材料。因此,SICK的deTec4 Core安全光幕標配聚碳酸酯前屏幕。當MAN Truck & Bus 2016年將包括14台HELLER的數控銑削與鑽孔加工中心的全部機械設備投入運作時,最初並不反對這種經過檢驗的材料。根據MAN的需要,HELLER為專為MAN設計的加工中心在機器門區域配備了SICK的deTec4 Core安全光幕用於進出防護。起初一切進展順利。但幾個月後,光幕的故障次數越多越多,因為其聚碳酸酯前屏幕下部的端蓋區域破裂。後果是機器停機。... 繼續閱讀
從工作原理上看,用於機器事故防護的安全光幕是如今許多供應商都可以使用的技術。但使用者想要的不「只是安全」。在流程透明性、靈活性、操作與維護方便性或自動化功能整合上產生附加值,確保快速攤銷和有力保障未來的智慧附加功能備受青睞。經過深思熟慮的安全 – 該基本理念貫穿安全光幕deTec4的整個設計。 簡要介紹基本信息 – 包括從300 mm到2,100 mm的防護區域高度,符合EN ISO 13849效能等級e的安全技術設計,符合IEC... 繼續閱讀
檢測與裝配專家,來自拜恩富特的Kubik Automation GmbH將SICK的PLOC2D機械人導引系統在其新的裝配單元sCube中投入使用。由經驗豐富的行業專家組成的團隊專注於開發創新產品和最佳化採用自動化技術的生產流程。為汽車、機電、醫療技術和消費性產品等領域開發量身定制的專用機械。製造商方面對自動化靈活性的要求提高。使用sCube可以透過單一機器操作多個不同零件,無須調整整個生產過程。... 繼續閱讀
從世界首款獲得室外區域使用認證的安全區域雷射掃描器,到雙向邊緣雲端整合,再到交鑰匙型完整解決方案:Sensor Intelligence在自動化生產與物流流程中起著關鍵作用。為此,從感測器資料進一步發展成可靠的全球可用資訊是關鍵的成功因素。視訊中是SICK的四項創新:         縱向與雙向邊緣雲端整合 憑藉縱向、雙向整合的方法,SICK在工業自動化中引入範式轉移。感測器資料的使用從現場層轉移至虛擬空間。在該示例中有不同感測器產生資料。Sensor... 繼續閱讀
在宅配、快遞、包裹與郵政行業 (CEP) 中,越來越多地實現了工業4.0以及對定制化靈活內部物流解決方案的相關需求。事實證明,自動導引車 (AGC) 和牽引車是傳統材料處理流程和分揀系統的有效補充和替代。SICK為此提供模組化生態系統 – 以及使自駕車輛成為實現高效內部物流的可靠有效工具的感測器解決方案。   CEP配送中心內的靈活物流流程需要能夠適應具體任務的運輸技術 – 以及感測技術和控制技術。目標是利用自組織的智慧車隊,滿足日益增長的靈活性需求,從而在生產與物流流程中有效地將內部材料處理流程網路化。無論是定位、人員安全、防撞保護還是重物搬運... 繼續閱讀
集齊所有拼圖得到完美圖案。在具體應用中,這並非是什麼拼圖遊戲,而是fpt Robotik公司實現的專業協作,採用了新款專利夾爪搭配專業的SICK 3D視覺感測器Visionary-T。作為卓越的自動化專家,fpt Robotik藉助Subito Connect A單元專為拾放應用設計了一款全新機器人單元,以此完善機器人輔助揀選柔軟和不定型產品(特別是包裝袋)的流程。採用高端技術的夾取裝置能夠小心分類和放置非真空密封的產品,以及目前尚無自動化應對方案的產品。為可靠識別出這類產品,需要一套合適的「可視」系統。為此,機器人製造商可使用Visionary-T... 繼續閱讀
未來即此刻。現代感測技術越來越多地用於繼續和完善化學生產自動化,包括在核心流程之外。除了效率,安全意識的提高和越來越緊缺的人力資源也對此起到作用。重點是供應、包裝、倉儲與處置區域相互協調並及時適應目前需求的材料處理流程。智慧和高度聯網的感測器為成功經營提供了框架。SICK在此看到透過智慧感測器獲益的另一種可能。   流程效率始於物流:以前重點通常放在產品製造的核心流程上,如今人們認識到整條物流鏈存在巨大的自動化潛力。在這方面SICK是成熟的合作夥伴... 繼續閱讀
首爾地下鐵是韓國首都短途客運的命脈。每年有數百萬乘客使用公共交通系統,超過300個車站幾乎從始至終配有自動化月台門。其中絕大多數車站透過SICK的TiM351產品系列的2D-LiDAR感測器進行監控。只有當乘客的手提袋、背包或雨傘不會被夾住時,感測器才准許自動門關閉。SICK的2D-LiDAR感測器TiM351(全稱:Light Detection And Ranging)是一款高解析度的區域掃描器,其在嚴苛的環境中也能可靠辨識微小或狹長物體,不受其顏色或設計影響。緊湊構型、簡單調試... 繼續閱讀
在現代化生產中,人機之間的關係更為密切。在工業4.0時代實現靈活又安全的自動化解決方案,離不開移動靈活的機器人與告別防護欄。來自瑞典的OpiFlex公司設計出獲得專利的相關解決方案,藉此靈活使用大型工業機器人 – 告別防護欄,使用SICK安全產品加以防護。     「我們與SICK合作,成功實現高產量的小批量自動化」,OpiFlex總經理Johan Frisk說道,他還表示:「我們很看重無防護欄的解決方案,因為這能為客戶帶來更大靈活性」。中小型企業... 繼續閱讀
機器人製造商與線性技術專家HIWIN在其新款6軸機械人中採用SICK馬達回授系統,適合拾放類應用。這可節省空間,同時使這款5 KG重的機械人滿足未來協作應用要求。SICK多瑙艾辛根員工團隊與HIWIN奧芬堡分公司位置相近,這一地域優勢確保雙方成功合作,使SICK解決方案的實施從一開始就營造真正的雙贏局面。 如何設計出安全可靠、同時還能因應未來變化要求的機械人?這一問題的提出促使機械人製造商HIWIN選擇信賴SICK智慧型馬達感測器。奧芬堡分公司產品經理Felix... 繼續閱讀
Continental集團是全球領先的汽車零部件供應商之一。車輛型號與款式日益多樣化、汽車行業產品生命週期不斷縮短要求零部件供應商提升應對靈活性。在固定連接的生產流水線中,個別工作站的變化或故障會嚴重影響整條流水線的產量。故障越嚴重,越難以恢復。     在巴本豪森基地,生產流水線每隔15秒便組裝好用於車輛駕駛艙的高科技組件,全天無休。在這種情況下,幾乎無法補回停機時間。因此,Continental集團現使用靈活的冗餘協作檢測生產線代替固化的檢測與裝配生產線:協作型機器人Claus和Clara按需為自動檢測裝置上料。如有需要,員工可提供協助。SICK安全解決方案由安全區域雷射掃描器S300、安全開關TR4及軟體程式設計型安全控制器Flexi... 繼續閱讀
IO-Link取得的成就愈發顯著,它不僅在越來越多的應用中大放光彩,這一獨立于製造商的通訊技術還是針對創新型感測器解決方案的「使能技術」(enabling technology),為工業4.0所需的資料與資訊全球可用性提供了支援。尤其是開關裝置和簡單感測器可得益於快速且經濟地連接至資料世界。 IO-Link的優勢顯而易見。透過藉由現有佈線整合,工業4.0解決方案也可以擴展至最小的電感式感測器。複雜的感測器系統經由現場匯流排連接實現,如今簡單的感測器也能提供:覆蓋整個設施或工廠的狀態與參數化資料。IO-Link不僅開闢了可靠的通訊通道,支援IO-Link的感測器也能整合到任何現有網路中。靈活、透明、降低成本經由現有連線的流程資料、參數設定與擴展診斷資料:具IO-Link介面的感測器及時提供海量資訊。也可以極速接收新的參數集... 繼續閱讀
費力的手動量測原料板已成為過去。如今,Siempelkamp Logistics & Service GmbH的SicoCam線上板材量測系統可連續量測人造板。SICK的四台可程式設計型高效能攝影機InspectorP65x和SICK AppSpace在其中發揮作用。它們提供量測值用於計算板材尺寸和調節板鋸。由此可提升所生產板材的品質,減少廢品數量並提高生產效率。此外,作業場所的安全性也得以提高。  在位於St.-Pölten-Unterradlberg的Fritz... 繼續閱讀

結果 97 - 111 von 111