SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

顯示所有 隱藏全部
搜尋結果

111結果:

結果 73 - 96 von 111

世界各地都用到安全光幕來保護工廠工作人員。 儘管此項技術已面世近70年,但是許多應用仍未充分利用安全光幕的可能性。本文中,筆者將重新評估光幕對於您的機器安全、生產控制及生產效率所具有的效用,並在其中結合了目前可用的功能與特色。現在,光幕已經無處不在,以至於我們特別容易將其當成簡單的裝置:不易失靈、安裝方便,還可以取代防護欄,使之不再成為必需。然而隨著時間的發展,人們開發出的光幕產品種類越來越多。現在,它可以完成多項功能,並為企業的生產能力做出了積極貢獻。它可以整合至本地工廠網路,從而改進工廠的自動化。... 繼續閱讀
RFID技術(RFID = Radio Frequency Identification,射頻識別)為全世界軌道路線的預測性維護與監控帶來了巨大優勢——包括進行資產追蹤,以及降低成本。... 繼續閱讀
在道路交通領域還處於起步階段的很多東西在很多公司中早就已經成爲日常:自動導引系統(AGV),即Automated Guided Vehicles。它們可確保工作流程順暢、在靈活度方面確定標尺。這也是Melkus Mechatronic的特長所在。這家位於薩爾茨堡的公司在這方面依賴於SICK公司最高水準的模組化車輛方案和感測器技術——而這為最佳的創新型物流解決方案留足了空間。... 繼續閱讀
從1912年位於荷蘭坎彭的香菸工廠De Olifant開始,到2020年發展成爲一家活躍於全球的集團,旗下擁有無數子公司。在整個歐洲, 衆多公司都冠以Tembo的名字。工程師Danny Corjanus說:「每個公司都擁有自身的核心技術,但是我們也很樂意採用其他公司的技術。對於這類技術而言,我們願意挑選SICK作爲合作夥伴:「SICK是我們首選的供應商。」... 繼續閱讀
非接觸式測量人員數量和保持所允許的距離。這是SICK推出的用以監視當前情況的兩種程式簡單的新解決方案。PeopleCounter和DistanceGuard基於現有的3D和2D LiDAR感測器,透過 SICK AppSpace生態系統開發而成,專用於上述任務。這是應對當前特殊時期新要求的一款優雅而有效的產品。SICK再次證明了智慧感測器尤其是在民用和健康領域顯著的重要性。藉助技術保護人身安全——在這裡至關重要。... 繼續閱讀
安全要求和法規每一年都在變化。好在技術研發也不斷取得進步,並且能夠跟客戶一起尋找可行的解決方案,對安全問題做出應對。德國的SICK公司不久前憑藉完整安全解決方案,在兩個基地向一家食品領域的大客戶證明了對安全與產能的有效組合。兩個訂單都涉及用於運輸托盤的複雜設備的現代化改造。在該任務中,涵蓋了歐標托盤的從卸載到檢驗、必要時包括彈出乃至再次裝載和驗收等流程。營運商的義務中,關鍵性的一項包括對設備安全技術進行現代化改造並提升至最高技術水平。藉助SICK全新的安全解決方案,客戶現在便擁有了應對一切安全問題且面向未來、可持續發展且能提高產能的應對方案。... 繼續閱讀
如果在米蘭TownHouse Duomo酒店的露台酒吧點了一杯龍舌蘭日出雞尾酒,那麼這個雞尾酒不是由有血有肉的調酒師調製,而是由名為「Toni」的機械人調酒師完成的。在一個天花板倒掛著150多種烈酒的未來主義酒吧裡,機械人正嫻熟地調製出上等雞尾酒。不鏽鋼調酒師由意大利機械人製造商MAKR SHAKR開發,機械夾臂由KUKA支座,用於直接實現人員與機器人通力協作的智慧型安全理念來自SICK。 ... 繼續閱讀
提高進貨時的自主性:為了應對行業的新挑戰,汽車零件製造商應在如何實現其生產流程現代化方面提高投資力度。藉由SICK的Visionary-T 3D視覺感測器與Neadvance智慧演算法的相互協作,捷克共和國一家大型汽車零件製造商已在物流結構方面提高投資力度,並因此而提高了進貨時的未來穩定性。這兩個企業共同攜手進一步實現了進貨中的自動化發展,並優化了客戶的流程效率。... 繼續閱讀
中介軟體和垂直整合的力量:遵循靈活的未來戰略,SICK 早在幾年前就創辦了若干內部初創公司。原理:富有遠見的初創公司管理和與集團現有部門的聯網可產生協同作用。這保證了良好的資訊交換過程。例如,初創公司的員工能夠快速從業務部門獲得回饋,瞭解客戶想要的是哪些新方法。嵌入連通性/中介軟體初創公司後,SICK 實施了越來越多的採用垂直整合方案的專案。... 繼續閱讀
數位化的成功浪潮:SICK 的新型量測設備確保船舶能夠可靠地進行廢氣淨化。不僅如此,設備所提供的資料還開啟了面向未來的新應用可能性。這歸功於我們擁有雲端數字雙胞胎。 2020 年 1 月 1 日,一項重要的更新生效:由國際海事組織 (IMO) 頒佈,一個致力於船舶安全與環境相容性的聯合國機構,其降低了國際水域的燃料含硫限值。由於大部分船舶都採用重油驅動,排放大量的二氧化硫,因此這項修改對很多船運公司來說都迫在眉睫:全世界有大約... 繼續閱讀
第四次工業革命。數位化轉型。對很多企業來說這些話題過於宏大,所以有些企業在行動上仍然謹小慎微也就不足為奇。SICK 透過新的工業 4.0 學習服務專案,支援客戶構建該領域的能力和專有技術,並以較低的成本迅速實現優勢。尤其是在這段時間,數位化已滲透到我們的生活中,開闢了幾年前仍不可想像的路徑。這也包括數位化學習。 ... 繼續閱讀
2019 年,SICK 在弗萊堡開啟了通往 4.0 NOW Factory 的大門。在這期間,不僅是訪客能夠一窺生產的究竟, Joachim Schultis ,光電感測器和光纖業務負責人,也能對工廠本身進行瞭解。Schultis 和他的團隊在過去幾個月從企業中獲得了哪些認識?他就此與 SICK 感測器部落格進行了交談... 繼續閱讀
未來已經進入新時代:現在已經實現工業4.0的實際應用。移動平台及其可靠控制是這一發展的重要內容。自動導引車簡稱AGV,進入全球越來越多的生產廠和倉庫廠。為了避免發生碰撞,無人駕駛車輛必須學會「觀察」。因此SICK的斯洛伐克合作企業CEIT堅持使用Visionary-T DT。這種3D視覺感測器在逆光環境中也可以於預定義的三維範圍內辨識出碰撞風險。因此也能夠可靠地辨識出突出於行駛道路上且高度不同的暗色障礙物。... 繼續閱讀
品質管理正變得日益重要。在食品行業,核實保質期對生產商而言尤為關鍵——畢竟關於食品醜聞的媒體報道屢見不鮮。有鑒於此,德國有機食品生產商Midsona Deutschland決定選用SICK Label Checker。安裝精巧型品質管理系統,核實包裝是否印有保質期。藉助工業圖像處理使加工流程更高效與更具競爭力的絕佳示例。SICK對此提供根據客戶要求量身打造的2D和3D視覺解決方案,而且通常搭配生態系統SICK... 繼續閱讀
與美國IAS公司創始人與董事長Paul Szeflinski共同展望2020年的機械人工業未來前景   近幾年的機械人工業不斷呈現持續發展之趨勢。2018年國際機械人聯盟 (International Federation of Robotics)估計每年全球範圍內安裝的機械人將超過400,000台。因為越來越多的製造商都意識到了工業機械人的價值,這個估計數值正在不斷提高。此外,製造商首次投入運作可完成各種加工任務的不同機械人型號。對於這些製造商而言,決定將首個機械人系統集成在哪個生產流程是一項重大挑戰。SICK邀請了IAS公司的創始人與董事長Paul... 繼續閱讀
 “什麼?剛買的包包,顯示要後天才能配送?” 曾幾何時,上午買下午即可送到的物流配送服務,潛移默化中,已紮根到我們的腦海中。過去下單後幾天才能送到的物流配送模式,已經被我們所排斥、變得無法難以接受。這種不用於以往的需求,也對快遞、電商及郵政(CEP)行業提出了更高的要求,客戶希望與物流建立更緊密的聯繫,體驗到高效的物流服務。大家皆可感受到物聯網下特殊需求的智慧物流時代,已經正式到來。... 繼續閱讀
物流的流程複雜度不斷加深。因此,透明化越來越成為提高物流流程和生產效率的關鍵前提條件。在內部生產、安裝和配送物流的運輸流程越發靈活、模組化和自組織的背景下,需要及時、位置準確地解答工業卡車、運輸工具和貨物的所在地與時間等疑問。經過實踐檢驗的可行方案: SICK 定位和分析技術。 ... 繼續閱讀
SICK與AutoCoding Systems之間成功合作的成果是首個用於食品、藥品與其他消費性產品包裝上列印的編碼和標誌的智慧全自動視覺檢測系統上市。... 繼續閱讀
並非所有公告都是有利的 – 特別是在www.lebensmittelwarnung.de上的。該德國聯邦消費者保護與食品安全局 (BVL) 的網站經常每週報告數次來自食品與飲料行業的召回活動和公共警告。生產、運輸和包裝流程中的細菌污染是可能原因之一。符合衛生要求的系統設計(尤其是符合衛生要求的自動化組件),可以使產品的污染風險和製造商的傳播風險降到最低:SICK的不鏽鋼感測器與系統解決方案不給微生物和細菌任何機會。SICK不鏽鋼感測器具有緊湊的結構尺寸、傳感性能、耐化學性和耐熱性以及持久的高密封性等優點。此外,光電感測器產品系列中的所有光感式裝置均可提供不鏽鋼版... 繼續閱讀
SICK的Fluid Power。這是工業用液壓與氣動驅動裝置領域的智慧感測器和應用。它們在許多領域為最佳化流程和提高附加值做出貢獻 – 亦歸功於簡便的整合和隨之實現的安裝與使用靈活性。非常巧妙而快速地安裝。感測器的智慧主要體現在操作靈活上。透過所有常見介面(如IO-Link介面)輕鬆完成感測器整合,隨插即用已是SICK fluid power感測器的標配。... 繼續閱讀
與人類協作的功能強大並可靈活放置的小型機械人的進一步發展取得了長足的進步。SICK感測器在此也是重要的組成部分。感測器智慧在校準與定位可移動協作型機器人以及安全監控其周圍環境時發揮重要作用。在無人搬運車上移動至其工作位置並自己定位的輕量級協作型機器人為最新趨勢。因此,無圍欄和靈活的工作越來越成為機械人領域的標準和功能自動化的新基礎。... 繼續閱讀
在Dingolfing動態中心的先導專案中,抵達的備件藉助自主AutoBox從收貨站安全移動至配貨倉庫。在近20平方米的裝載面上可運輸總重量高達20噸的20個柵格箱。先導專案的目的在於實現長距離自動化和對接距離較遠的建築部分。... 繼續閱讀
當一切都說同一種語言時,很多事將變得更容易。但溝通不僅在人與人之間非常重要,在人與機器之間、機械人與機器控制器之間、應用程式與雲端之間也很重要。對機械人而言,開放原始碼機械人控制軟體ROS正是應對此類挑戰的通用語言。藉此可以開發應用程式、控制機械人,並且語言本身可以由世界各地的專家共用和進一步開發。使用ROS語言並因此更加密切協作的兩個合作夥伴是位於林茨的機械人控制器專家KEBA與SICK。... 繼續閱讀
在食品工業中,易髒的敞口食品的衛生初級包裝非常重要。為了在機械人單元裡實現該流程,SICK與機械人製造商Stäubli展開合作。SICK的3D視覺感測器TriSpectorP1000和Stäubli的四軸機械人FAST picker TP80 he共同實現在運行中的輸送皮帶上的拾取流程。利用皮帶拾取SensorApp定位3D零件並藉著SICK AppSpace履行。在使用案例中,成功分揀包裝托盤上的蝦或小餅乾。... 繼續閱讀

結果 73 - 96 von 111