SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

顯示所有 隱藏全部
搜尋結果

111結果:

結果 49 - 72 von 111

幾十年來,LiDAR技術一直被用作各種環境和行業中檢測和測距的有效手段。但它究竟是什麼,它來自哪裡?LiDAR是一連串字的字母縮寫,代表LIght Detection And Ranging。它基於飛行時間概念運行,此概念在工業領域中已經過長年的測試與驗證。由於光在大氣中的速度為定值,這意味著我們可以發送一個雷射脈衝,將其從目標上反射回來,並測量它返回所需的時間。通過將總時間減半並乘以光速,我們知道到目標的距離。這就是LiDAR的核心工作原理。為取得周圍輪廓的更多數據,您需要獲取雷射脈衝並將其從旋轉的鏡子上反射出來。當雷射旋轉時,您可以在LiDAR周圍的扇形中獲得所有這些測量值,從而形成一個平坦的測量平面。... 繼續閱讀
今後,小企業也將越來越關注利用工業機器人實現自動化。因為來自德國康斯坦茨的fruitcore robotics公司研發出了工業機器人HORST,打造靈活且易於實現的自動化解決方案。其中採用了SICK的安全與機器視覺解決方案,有助於符合安全要求、及執行大量新的任務。... 繼續閱讀
Steering Machines的無人搬運車和自主移動機器人(AMR)可顯著提高工業生產力——並使用SICK的感測器解決方案。雙方企業的合作,為Comexi公司的生產提供了穩定且可靠的解決方案。Comexi是一家致力於為軟包裝、印刷和加工行業製造和營銷資本貨物的跨國公司。... 繼續閱讀
自主駕駛型機器人在我們的日常生活中越來越重要。它可以進行綠地割草、在臥室內吸塵、擦洗窗戶——如果需要,還可以一刻不停地工作。MetraLabs公司的產品組合則遠遠超出了這些常見的應用範圍:這家公司的專家們在可移動服務型機器人領域擁有長年累積的豐富實踐經驗,推出了適用於各種不同領域及功能的自主移動機器人。其中包括在零售行業服務的庫存盤點機器人、消毒機器人,以及用於內部物流的自動化迷你叉車等。所有型號的共同點是:藉助SICK的安全區域雷射掃描器及2D-LiDAR感測器實現安全運動——這是成功提供服務、確保高效材料處理流程的必要條件。... 繼續閱讀
GO BEYOND. Discovery #18 分散化決策,自主執行:IO-Link為以簡易而低成本方式運用智慧型感測器的功能範圍實現自動化鋪平了道路。因此,AHS/AHM36系列的新款絕對值型編碼器配備了一個IO-Link介面。因而現在它擁有了更多功能——例如溫度、運作持續時間等診斷資料,以及可配置的輸入/輸出接腳。所謂的智慧任務能夠在感測器內直接處理資料,此外還為SICK的功能擴展式感測器系列開闢了全新應用途徑。... 繼續閱讀
衛生部門的法規在不斷變化之中。醫療診斷領域企業及其供應商必須持續面對新的挑戰。並不是每一家技術提供商都能支援全球範圍內的諸多認證標準。然而要想在競爭中不掉隊,企業就需要得到一位遍佈全球且可靠的合作夥伴的幫助。因此,Inpeco在其推出的具有國際領先地位的實驗室自動化解決方案中,用到了SICK的感測器解決方案。... 繼續閱讀
很少能有企業以如此創新的方式填補缺口:機器人公司Magazino研發出了新型供應鏈機器人SOTO,專門用於生產中尚未實現自動化的區域。該企業與SICK合作,推出了一款為生產缐裝料的移動式機器人。這項革命性的成果將運用於汽車製造及其他諸多行業。... 繼續閱讀
半導體製造的無塵室毋庸置疑是機器人的領地:各種機器人在這裡佔據了主導地位。無論是軌跡導引式、固定式還是移動式,在生產中及裝卸載中都會用到。其中,移動式機器人變得越來越重要。與軌跡導引式系統相比,其靈活性更高,可以在室內自由自在地移動。對於晶圓(即用於製作微型芯片的硅片)運輸而言,Fabmatics公司的專家已將其視作開發智慧型機器人解決方案不可或缺的部分。尤其是在自由移動的HERO®FAB上,SICK的安全區域雷射掃描器與反射片式光電感測器在安全與夾臂定位方面發揮著決定性作用。這些感測器可能無法一眼辨識出來,但卻是HERO®FAB深藏不露的「安全英雄」。... 繼續閱讀
一年中最平靜的時光馬上到了…是這樣嗎?... 繼續閱讀
SICK用了75年時間,從一家來自南德地區的德國小型企業成長為擁有10,000多名員工的跨國公司。SICK如何保持全球網路與本地節點之間的平衡?企業全球化對企業文化與價值觀有何影響?企業文化如何推動「內部」全球化?... 繼續閱讀
GO BEYOND. Discovery #16 序列代碼用於在收貨及出貨時檢查並遵守法律要求。國家不同,此類要求亦會有變——例如,歐盟自2019年起要求檢查處方藥的真偽。由此,Multi Code Reader是製藥行業的重要幫手。Multi Code Reader品質管理系統以一個攝影機系統為基礎,一次讀取即可掃描並集合多達500個單個包裝。這與手動掃描每個包裝相比,是一項巨大進步。... 繼續閱讀
SICK在與客戶Syntegon Technology公司全力共同推進的研發過程中,成功獲得了理想規格的光柵,可用於製藥行業具有挑戰性的無菌流程。現在,TWINOX4在用於隔離器及限制進入屏障系統(RABS)時,可保障人與機器的順利協作。... 繼續閱讀
Sick博士如果仍在世,將有112嵗高齡,並且將始終與時俱進,不懈追求用技術進步造福世界。今年我們將慶祝公司成立75周年。時至今日,我們輝煌的發展歷程仍在不斷激勵我們努力開創更美好的未來。... 繼續閱讀
DS Smith是一家可持續包裝解決方案、紙品及回收服務的領先提供商,計劃將其生產缐終端監控解決方案升級,以實現原本勞動密集型流程的自動化。最終他們選擇了一套以SICK的感測器智慧、Microsoft的Azure Depth平台及一款由Neadvance開發的人工智慧軟體為基礎的解決方案。... 繼續閱讀
GO BEYOND. Discovery #8 確保可持續發展、降低能耗在任何一個行業都能算得上是當務之急。從75年前公司創辦以來,SICK AG一直致力於研發改善環境的感測器解決方案,并確立了到2030年前將集團在全球範圍內的溫室氣體净排放量降至零的目標。集團積極參與環保,並掌握了節約資源與環境保護的扎實知識,不僅是源自傳統的傳承,更是為了應對未來的挑戰。這一點在以智慧型FTMg流量感測器為基礎打造的能源監控創新解決方案上得到了充分體現。... 繼續閱讀
SICK數位化製造負責人Fabian Schmidt介紹他認為的「Growth Mindset」(成長型思維)、合理的數位化與兌現的效用承諾之間的關聯。... 繼續閱讀
GO BEYOND. Discovery #6 是否存在能夠自動識別機器中的所有 IO-Link 設備的工具?如果讓設備說明 (IODD) 能夠自動下載豈不是兩全其美? 在整個生命週期中對 IO-Link 設備進行參數設定及監控,不受控制系統和現場匯流排影響,不也符合具有未來前景的機器方案和工業 4.0 的要求嗎?這三個問題有一個共同的答案: SICK 的 Fieldecho 。... 繼續閱讀
AOI 3D光學檢測市場上,我們常聽到"精準度"與"速度"是取捨(trade-off)或零和賽局(zero-sum game),使用者必須有所選擇。但西克(SICK Sensor Intelligence)的紫光雷射的三角法已經超越了這個限制,以每秒200毫米的速度,提供亞微米(Sub-Micro)的檢測精度,平均15秒就能檢測完一片完整的8吋晶圓,提供本土半導體封測產業一個相當大的推進力。... 繼續閱讀
GO BEYOND. Discovery #5 人與機械人在共用的工作範圍內開展協作,正受到前所未有的重視。在工業界,正進一步流行使用不含防護欄且結構尺寸盡可能小的機械人工作間的趨勢。其中,應盡可能簡單、但不讓步地將機械人整合至人工操作步驟。現在,KUKA聯合SICK與Blue Danube Robotics提供了一套整體解決方案,將極高的生產效率與最新的協作型應用安全標準相互結合起來。... 繼續閱讀
提高整條供應鏈的效率從生產流程就開始了。Automaint Solutions公司總經理Barry Staff介紹了可靠的感測器解決方案對澳大利亞本地快速發展的工業具有的重要性。... 繼續閱讀
Lorch Schweißtechnik公司開發出了一套新的協作型機器人WIG焊接解決方案。這種協作型機器人操作便利且可移動使用,使得即使在批量較小時,企業也能快速、安全地焊接特別複雜的部件,並且WIG品質極高。尤其在速度方面,主要得益於整合式安全理念及安裝的nanoScan3。這充分體現了極其智慧的安全感測系統將對效率產生直接影響。... 繼續閱讀
「蘊含著非常大的潛力,是量子感測系統的一大飛躍」 近幾十年,感測器硬體領域逐步出現了諸多改進。但是卻談不上和軟體一樣的根本性改變——現在就不同了:量子研究取得的新成果為感測器使用提供了全新的靈感與方案。現在,SICK與TRUMPF子公司Q.ANT合作,開發出了可用於批量生產的第一台量子光學式感測器。Analyzers全球業務中心部門的程式與工程設計負責人Kai Klinder和SICK技術管理部的Michael... 繼續閱讀
SICK專家經常收到請求,希望為客戶選擇安全區域雷射掃描器提供咨詢,因為可供選擇的非常多,而且每一種都有不同的技術規格。客戶常常希望擁有防護區域「盡可能大」的產品。本文中,我們將説明可移動應用並不僅僅追求這一點。... 繼續閱讀
利用隨插即用型3D機器視覺解決方案實現飛升:製造商Transolt的無人搬運車(AGV)就好像被一隻無形的手控制著,在客戶的倉庫中自由穿行。當然事實上,這裏並沒有任何超自然力量,倒是無人搬運系統具有一股技術的魔力。SICK的解決方案就擁有這樣的魔力。無人搬運車必須具有良好的視野,才能可靠完成作業。尤其是在搬運大型貨物時,還必須注意安全方面的問題。為此,SICK的產品系列中擁有大量可靠的移動平台用雷射掃描器。對於無人叉車,除了純粹進行運輸外,還有更多任務:它的眼睛必須辨識出位於高處的拖板缺口,並精確控制入庫和出庫。這項任務正適合3D快照攝影機Visionary-T... 繼續閱讀

結果 49 - 72 von 111