SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

顯示所有 隱藏全部
搜尋結果

111結果:

結果 25 - 48 von 111

加工行業競爭日趨激烈,導致必須不斷對運作及服務進行優化。針對燃燒氣體的環保要求也越來越嚴格。30多年來,火炬煙囪內使用超音波流量計量測流量。如今,燃燒器內的流量量測是最為複雜的應用之一,因為速度與氣體成分會迅速發生變化。... 繼續閱讀
SICK超音波流量計現在就能夠可靠量測天然氣氫氣混合燃料。目前正在大力研究對純氫氣進行貿易交接量測的解決方案。... 繼續閱讀
在實現機器人安全高效應用的感測器與系統解決方法領域,SICK正在經歷範式轉移。Integrated Automation高級副總裁Volker Glöckle介紹了此市場的動態變化,以及SICK成為解決方案提供商的發展歷程。... 繼續閱讀
三菱電機與SICK共同開發了一項特別靈活且易於操作的機器人應用。其中的關鍵是一台攝影機,並採用專門的整合軟體。... 繼續閱讀
工業自動化需要優秀的眼睛:採用光飛行時間量測技術的3D視覺攝影機(3D-ToF)。在一個跨部門的專案中,SICK在一個合適的時間點將兩種此類機器視覺系統投放市場,其中每一個都在其所處領域樹立了標桿。... 繼續閱讀
內部物流行業正在迅速發展——在戶外越來越多使用無人搬運車(AGV),使擺脫天氣影響、全天候自動化確保物料與材料處理流程的目標即將得以實現。對於關於在戶外應用功能安全的一系列問題,SICK憑藉其全面的方案、對流程的深刻認識及豐富的感測器解決方案產品組合,能夠胸有成竹地應對。... 繼續閱讀
有時僅僅是持續輸出單獨一個數位量測值,就能從根本上改進生產流程的整體控制。英國屋頂油氈領先製造商之一的IKO就發生了這樣的情況。它藉助SICK的一項全新雷射式非接觸式量測技術,實現了與生產速度相關的資料的數位化。由此,不僅減輕了現場的企業工程師的工作負擔,而且還為管理層提供遠端的支援——從數千公里之外幫助其檢查生產、成本與產品品質。 ... 繼續閱讀
生產與物流流程具有很高的動態性,越來越多地要求採用創新安全解決方案。之前的2D-LiDAR感測器主要用於平面的危險區域防護。safeVisionary2是全球首款獲得效能等級c安全認證的3D光飛行時間攝影機,它增加了一個三維防護區域,從而額外擴充了安全應用的範圍。在此,增加第三個維度能夠實施效率更高的全新安全理念。... 繼續閱讀
從意大利進軍全世界:提供細緻、高效、安全的產品包裝與搬運。這是OCME的經營宗旨。這家行業領軍企業是全球最大的包裝技術製造商之一,總部位於意大利東北部工業區的中心地帶。該企業推出的LGV解決方案(= Laser Guided Vehicles,雷射導引式無人搬運車)取得了巨大成功,這其中要歸功於與SICK長年保持的夥伴關係。... 繼續閱讀
人工智慧能否提高公路隧道的安全性與效率?聖貝納迪諾隧道南北入口採用的SICK Vehicle Hotspot Detection System (VHD) 對此問題給出了明確的肯定回答。此系統經由Deep Learning訓練,學習區分車輛上危險的發熱輪轂與高溫但不危險的排氣管。結果是:警報故障減少,車流量最佳,同時更加安全。... 繼續閱讀
電池單元生產及其流程的開發還遠遠沒有完成。為加快電池單元的生產,柏林工業大學開發出了一項電池單元的摺叠流程,提高了吞吐速率。但隨著機器與流程速度加快,對自動化技術的要求也相應提高。SICK感測器在應對此類要求方面將起到關鍵作用。... 繼續閱讀
自主型清潔機器人的市場正在迅猛增長。專家預測,到2025年,使用的機器人將是現在的五倍之多。這不足為奇——畢竟專業人員市場供不應求,而行業承受著巨大的經濟壓力。隨著越來越多的公共生活領域(如機場、車間、醫院、超市等)越來越多地使用自動化作業的清潔機器人,對安全的要求也在提高。因此,2021年6月,IEC修訂了相關標準,發佈了新的標準規定。Kärcher是清潔設備製造行業的創新領導者,與SICK合作,根據相關標準聯合開發出了自主擦地機器人KIRA... 繼續閱讀
整合可在操作人員及機器附近安全作業的移動型機器人——這是SHERPA MOBILE ROBOTICS (SMR)公司的目標。自主移動型機器人實現了各種各樣的解決方案:例如,由此可簡化操作步驟,或自動化將貨物從A轉運至B。由此提高了機動性與生產效率。... 繼續閱讀
Dec 14, 2022
技術造福人類:我們為什麽要做這一切2022年,我們所有人遇到了更多前所未有的全新挑戰。這一年即將過去,新的一年即將到來:是時候做下總結了。... 繼續閱讀
這個拖板到底要送到哪裡去?這是每個叉車駕駛員在日常工作中經常會問的一個問題。Coppernic與SICK法國分公司聯合開發的一項RFID解決方案為此提供了合適的答案。由此將大大簡化一家玻璃包裝全球市場領導者的拖板搬運:生產效率提高,品質改善,並簡化叉車駕駛員的作業。... 繼續閱讀
越來越多工業生產廠家、其中包括越來越多的中小型製造企業,正將機器人應用視作應對行業各種緊迫挑戰的機遇。人機合作的趨勢發展迅速,但考驗著所有相關人員對協作型機器人應用的可靠性與安全性的信任。SICK願為各行各業的使用者履行這些應用提供幫助,並推出了豐富的整體安全系統與服務的一站式產品組合,為使用者打造安全生產能力。... 繼續閱讀
十一條車道,分散在五個隧道通道中。隧道共寬73米,每天可通行最多15萬輛汽車。全長三公里,頂上種植有茂盛的植物:阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道是荷蘭最大、可能也是最壯觀的一條隧道。為確保隧道順利運作,營運商IXAS與基礎設施監管機構RWS Niederlande選擇了SICK比利時分公司作為服務合作夥伴。Condition Monitoring智慧服務讓IXAS始終能夠在正確的時間到達正確的地點,而且為維護人員提供的操作建議還大大降低了IXAS的維護成本。... 繼續閱讀
物流自動化正在突飛猛進。無論是因為數位轉型、發生全球疫情,還是更籠統地因為要提高自動化程度——智慧型內部物流都不再僅僅是一股潮流。其中的一項重要因素是:先進的無人搬運解決方案。為了應對貨物運輸的各種挑戰,自主駕駛車輛的全球提供商未來機器人聯手SICK提供了一系列解決方案。... 繼續閱讀
機器人與無人搬運系統可以完成越來越複雜的任務,理論上可確保較高的可用性與生產效率。可是在流程中往往會出現故障。基於採用不同技術的感測器的智慧、混合、特別是整體系統提供了補救措施。... 繼續閱讀
生產與內部物流相輔相成,共同進步。之前這兩個部門是嚴格區分的,而隨著自動化與數位化的推進,兩者越來越多地攜手前進。無人載具、無人搬運車與自主移動機器人在此起到了關鍵作用。技術專業企業Asseco CEIT十分信賴長期合作夥伴SICK的感測器解決方案。現在,CEIT在其新型無人搬運車中再次運用了SICK的安全專業知識。... 繼續閱讀
Velux公司專門生產高品質窗戶及相關配件。為了始終能夠提供最佳解決方案,該企業軟體部門開發出了一項應用程式,用於實現生產與品質管理的自動化。此外,Velux還採用了圖像處理技術,打造更高效的生產與安裝流程——並且在SICK的人工智慧與Deep Learning助力下,效率得到進一步提高。... 繼續閱讀
BASF積極推進室內與戶外內部物流的自動化與數位化。在瑞士生產基地凱斯滕,一個與合作夥伴Stäubli WFT及SICK聯手研發的無人搬運系統在這方面取得了成功。... 繼續閱讀
採用協作型機器人(亦稱「Cobot」)的應用是工業界經常議論的一個話題。本文將針對ISO 10218標準與ISO/TS 15066技術規範討論採用協作型機器人的應用。文中將探討什麽是協作型機器人,並針對工業機器人更細緻地探討「協作」的概念。還將依據範例,展示如何在實際工作中應用ISO/TS 15066技術規範中介紹的各種方法。... 繼續閱讀
多年來,在人們的印象中,在生產中運用機械人,主要發生在汽車行業。在高高的圍欄後面,巨大的機械人臂為裝配車身零件忙碌著。但是現在,機械人發生了巨大變化,負責的任務涵蓋了方方面面。其中的重中之重是人與機械人的靈活合作——沒有圍欄阻隔,不需要預先利用程式設計安排流程,但仍然時時刻刻確保安全。安全系統與服務戰略產品管理負責人Fanny Platbrood將介紹安全作業所需的要素。... 繼續閱讀

結果 25 - 48 von 111