안전의 기둥. 체코 하이랙 제조사 Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.의 선반은 마치 보이지 않는 손이 작용하는 것처럼 움직입니다. 이 기술은 기록 보관소 또는 도서관에서 책이나 잡지를 위한 작고 가벼운 이동식 선반과 큰 플라이휠에 사용되고 있어 우리에게 친숙합니다. 하지만 KREDIT에서는 수 톤 무게의 상품을 자주 보관하며 전자동으로 움직이는 거대한 하이베이 창고를 사용합니다. 이곳에서 선반 사이에 끼이고 싶은 사람은 없으며 검증된 센서 인텔리전스에 의지하는 편이 좋습니다. SICK는 다중광 빔 안전 장치와 추가적인 투과형 빔 광전 센서로 통로의 안전을 보장하고 위험 구역에 있을 수 있는 사람을 보호합니다.
안전한 하이랙 이동을 보장하는 SICK 안전 솔루션
체코 파트너사인 KREDIT는 이동식 하이베이 창고를 제조하고 전 세계에서 판매합니다. 그리고 고객은 페이퍼 롤부터 아이스크림까지, 자동차 예비품에서 냉동 제품에 이르기까지 온갖 물품을 선반에 보관합니다. 상품 창고에서 수 톤 무게의 선반을 이동할 때 안전을 보장하고 더불어 발과 유인 지게차를 감지하기 위해 KREDIT는 역량 있는 물류 자동화 파트너를 찾고 있었습니다. SICK의 내부 물류 애플리케이션은 여기에 딱 맞는 솔루션을 제공합니다.
안전한 통로
다양한 높이를 위한 투과형 빔 광전 센서
칼럼이 기술을 보호한다
하지만 가장 튼튼한 기둥은 양쪽이 칭찬하는 생산적이고 긴밀한 협업 자체가 분명합니다. 그리고 결국 체코 파트너사 입장에서는 높은 공급 신뢰도, 전문적이고 협조적인 도움, SICK 전문가와의 전반적으로 매우 좋은 관계가 성공적인 협업에 결정적입니다. "장기간에 걸친 SICK와의 협업은 단순한 사업 관계를 넘어섭니다. 그것은 진정한 파트너 관계입니다. 상담이나 다른 기술 지원이 필요할 때 SICK 직원들은 항상 최대한으로 그리고 신속하게 양질의 도움을 제공했습니다." KREDIT 사 제품 매니저 Jiří Ort가 말합니다. "앞으로도 우리가 함께 협업하기를 기대하며 2020년이 적어도 작년만큼 성공적인 해가 되기를 바랍니다."
기타 기고문:
안전하고 견고하다: 안전 라이트 커튼 deTec을 완벽하게 만드는 MAN, Heller, SICK의 전문가들
혁신적인 내부 물류: BMW의 파일럿 테스트에서 SICK 내비게이션 및 안전 센서를 이용하는 AutoBox
앱으로 신속하게 진행되는 진단 - 안전 라이트 커튼 deTec4