광전 근접 센서를 설정할 때 난제를 극복한다

2024. 2. 26

센서를 구성할 때 두꺼운 매뉴얼과 문서를 가지고 씨름하는 것은 많은 애플리케이션 분야의 사용자에게 적잖은 부담입니다. 다양한 애플리케이션과 사용 케이스에 적합한 광전 근접 센서는 제각각이므로 복잡성이 커지며 그 결과 엄청난 양의 지식이 요구됩니다.

The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.
The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.

SICK의 최신 올인원 광전 근접 센서와 함께 구성이 간편해집니다. W10은 해당 제품 카테고리에서 업계 최초로 터치스크린 디스플레이를 탑재했으며 구성 과정을 단 하나의 센서로 축약합니다. W10의 예에서 볼 수 있듯 광전 센서 분야에서도 터치스크린의 통합은 여러 가지 사용상의 이점을 제공합니다.

W10이 직관적 터치스크린 디스플레이로 이러한 난제를 어떻게 해결하는지를 이제 자세히 살펴보겠습니다.

 

구성이란 무엇인가?

센서의 구성이란 사용자가 자동화된 방법이나 원격 접근에 의지하지 않고 센서의 다양한 설정과 매개변수를 수동으로 조정하는 과정을 뜻합니다.

구성 중에 조정할 수 있는 중요 매개변수로는 스위칭 거리, 감도, 반응 시간, 동작 모드, 디지털 출력, 정렬이 있습니다. 사용자는 통상 센서의 작동 지침서를 통해서 애플리케이션을 위한 특수한 구성 매개변수와 권장 설정을 파악합니다. 많은 설정 옵션이 제공되므로 사용자가 개별적인 맞춤화를 수행할 수 있습니다. 그러나 조작자가 실수를 범하거나 통일성이 깨지거나 빈번한 수정이 요구되는 등 문제가 생기기 쉽습니다.

Manual configuration can be prone to problems such as human error.
Manual configuration can be prone to problems such as human error.

터치스크린 센서로 난제 극복

조작자 실수와 시간 소비

구성 과정에서 스위칭 거리, 감도 같은 매개변수와 기타 설정을 조정합니다. 이때 조작자가 실수를 범하면 센서 설정이 부정확해져서 감지 오류나 오경보가 발생할 수 있습니다.

또한 여러 사람이 센서에서 제각기 구성 작업을 할 수 있어서 설정의 통일성이 깨질 수 있습니다. 그럼 생산 환경 내에서 센서 네트워크의 전체 신뢰도가 저해됩니다.

W10을 사용하면 직관적인 터치스크린으로 전경 및 배경 억제 같은 구성을 선택하여 감지 품질을 높일 수 있습니다. 특정 거리의 물체를 감지하는 일반적인 Single Value Teach-in 외에 Two Value Teach-in으로 다양한 높이의 물체를 감지할 수 있으며 이때 감지 오류 위험이 커지지 않습니다. 수동 모드는 티치인 옵션을 확장하며 높은 유연성을 제공합니다.

With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
직관적인 터치 디스플레이를 이용해 W10의 구성을 선택할 수 있습니다.
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
직관적인 터치 디스플레이를 이용해 W10의 구성을 선택할 수 있습니다.

광전 센서의 안전과 사용 장소

까다로운 장소나 접근이 어려운 곳에 센서가 설치된 산업 환경에서는 구성 작업이 어려울 수 있습니다. 이 경우 센서의 구성을 간편하게 하는 터치스크린을 사용하면 딱입니다.

무권한자에 의한 의도치 않은 변경은 센서의 구성에서 흔히 발생하는 문제이며 그 결과 생산 공정에 장애가 생길 수 있습니다. 생산 환경에서는 빛, 온도, 가공 재료 종류 같은 조건이 종종 달라질 수 있습니다. 구성된 센서의 설정을 특히 변화된 조건에 정기적으로 맞추지 않으면 문제가 생깁니다.

산업 환경에서는 안전이 최우선입니다. W10은 버튼 없는 사용자 인터페이스와 잠금 기능으로 안전 요건에 부합합니다. W10은 버튼이 없으므로 현장에서 원치 않는 변경이 일어날 위험을 최소화하며 설정의 통일성과 안전성을 보장합니다. 잠금 기능은 추가적인 보호 수단으로서 사용자가 센서 구성의 무결성을 확신하게 해줍니다.

이런 높은 수준의 안전성 외에도 W10은 긴 수명을 제공합니다. 보호 등급이 IP69K인 이 센서는 거친 주변 조건에 맞춰 설계되었고 오늘날 많은 시중 센서와 비교해 동등하거나 우월한 수준을 자랑합니다.

The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.
The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.

간편한 구성을 위한 솔루션인 W10

효율성을 추구하는 트렌드에 따라 SICK는 W10을 통해 “One for all” 컨셉을 도입했습니다. 모든 애플리케이션 분야를 위해 W10은 스위칭 거리, 속도, 분해능, 정밀성, 고내성을 다양한 동작 모드를 갖춘 “만능 센서” 컨셉으로 결합합니다.

이러한 컨셉으로 제품 종류도 줄이고 애플리케이션을 간소화할 수 있습니다. W10은 전례 없는 유연성을 제공하는 완전 솔루션입니다. 비슷한 특성을 가진 다수의 다양한 센서 대신에 단 하나의 센서를 갖추면 충분합니다.

W10을 사용하면 주문, 관리, 교육, 장애 해결, 정비 같은 운용 프로세스를 단 하나의 제품으로 간소화하고 최적화할 수 있습니다.

이로써 구매와 재고 관리 부담이 줄어들 뿐 아니라 교육과 정비가 하나의 프로세스로 완벽히 통합됩니다.

광전 센서
간편한 설치와 조작. 수많은 애플리케이션을 위한 광전 근접 센서.
W10

 

기타 기고문

오래된 라벨 문제를 해결하도록 돕는 새로운 센서 기술

전체 내용 읽기

라이트 아웃, 스폿 온: 모든 애플리케이션을 위한 레이저 센서

전체 내용 읽기