암스테르담의 하스페르다메르 터널을 인더스트리 4.0에 맞게 만드는 Condition Monitoring

2022. 10. 18

5개 터널 통로에 나눠져 있는 11개 차선. 일일 최대 150,000대 차량이 통과할 수 있는 73미터 폭. 3킬로미터에 걸쳐 터널 위를 덮은 공원. 암스테르담의 하스페르다메르 터널은 네덜란드에서 가장 큰 터널이며 그야말로 장관입니다. 원활한 터널 운영을 위해 운영사 IXAS와 네덜란드 인프라청 RWS는 SICK 벨기에를 서비스 파트너로 선택했습니다. 스마트 서비스 Condition Monitoring 덕분에 IXAS는 항상 알맞은 때에 알맞은 장소에 있을 수 있으며, 서비스 작업자를 위한 구체적인 행동 권고사항은 IXAS의 정비 비용을 대폭 낮춥니다.

In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
암스테르담의 하스페르다메르 터널은 네덜란드에서 가장 큰 터널이며 그야말로 장관입니다.
In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
암스테르담의 하스페르다메르 터널은 네덜란드에서 가장 큰 터널이며 그야말로 장관입니다.

항상 선명한 시야

특히 교통 밀도가 증가할 때 터널 통로 내 안전을 극대화하려면 정확한 시정 측정이 필수입니다. SICK의 VICOTEC450은 터널 공간의 공기를 흡입하고 이슬점 이상으로 가열한 후 레이저광 산란을 이용해 시정을 측정합니다. 터널 센서는 오염을 지속적으로 감시하고 공기 통과량을 측정합니다. Condition Monitoring을 이용하여 청소나 필터 교체가 필요한 때를 미리 알 수 있습니다.

 

가용성을 높이는 데이터 투명성

원활한 터널 운영을 보장하기 위해서는 서비스와 정비가 체계적이어야 합니다. 서비스와 정비를 최적화하고 장애를 최소화하기 위해 IXAS는 SICK 분석기에 Condition Monitoring을 탑재하기로 결정했습니다.

To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.
To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.

Predictive Maintenance를 위한 안정적인 기반을 제공하는 Condition Monitoring으로 정비 작업을 조기에 인식하고 줄이고 최적화할 수 있습니다. 이로써 언제 어떤 작업이 어떤 분석기에서 필요하며 이 작업을 어떻게 수행할지를 정확히 알 수 있습니다. 필터 교체 같은 유지관리 조치를 IXAS가 경제적으로 실행합니다. SICK 벨기에는 듬직한 파트너로서 항상 운영자를 지원하며 연간 센서 정비를 담당합니다. IXAS는 협업을 통해 몇 가지 이점을 얻습니다. 우선 정비 작업을 예측해서 계획하고 문제를 더 빨리 해결할 수 있습니다. 또한 터널 운영을 중단시키는 장애를 최소화할 수 있습니다. 터널 내 현장에서 설비를 평가하는 대신에 끊임없는 데이터 흐름을 통해 실시간 감시가 가능합니다. 이로써 IXAS는 문제에 더 빠르게, 더 잘 대비하고 자재, 예비품, 작업 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

IXAS에게 또 하나의 이점은 SICK 분석기의 데이터 외에 서드 파티 공급자의 다른 장치도 Condition Monitoring에 연결할 수 있다는 것입니다.

With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.

 

개별적인 사이버 보안 컨셉

터널에 적용되는 특수한 데이터 보안 요건을 충족하기 위해 네덜란드 현지 관청 RWS, 소프트웨어 개발팀, SICK의 사이버 보안 및 IT 팀, 고객 측 IT 팀이 긴밀히 협업했습니다. 그 결과 매우 엄격한 기준을 충족하는 사이버 보안 컨셉이 탄생했습니다. 스마트 서비스 게이트웨이는 VICOTEC450와 간접 데이터 전송으로 연결되어 있으며, 수집된 데이터를 데이터 전송을 위한 산업 표준에 따라 로컬 인터넷 액세스를 통해 클라우드로 전송합니다. 데이터 전송을 더욱 안전하게 만들기 위해 양방향 VPN 솔루션이 추가되었습니다.

가시 범위 측정 장치
터널 내 안전 제고를 위한 추출식 가시도 측정
VICOTEC450
 
Digital Services for Integration

센서 및 기계
에 대한 지속적인
상태 감시

Monitoring Box

 

모범적인 프로젝트

암스테르담의 하스페르다메르 터널에 구현된 SICK의 Condition Monitoring 프로젝트는 모든 종류의 터널에 적용할 수 있습니다. 이 솔루션을 선택하는 운영사는 비용 절감, 서비스 투입 감소, 정비 계획성 개선 등 수많은 장점을 누릴 수 있습니다. 네덜란드의 수도 암스테르담에서 진행된 이 프로젝트를 모든 관계자는 대성공이라 평가합니다. 교통 참여자와 터널 운영사와 관청의 높은 기대치를 충족하는 컨셉을 함께 개발할 수 있었기 때문입니다.

 

기타 기고문

미래를 미리 안다 – Monitoring Box와 Prediction Box를 이용한 지능적 예측

전체 내용 읽기

터널 화재 시험에서 FLOWSIC200 기능 테스트

전체 내용 읽기

고트하르트 베이스 터널 내 가공선 보호

전체 내용 읽기