PowerProx: 이제 새 터전을 찾은 스위칭 거리

2015. 9. 25

긴 스위칭 거리에서 물체를 확실하게 감지하기 위한 새로운 척도는 기존의 척도와 비교가 되지 않습니다. 5cm~3.8m의 스위칭 거리에서 멀티태스크 광전 센서 PowerProx는 지나가는 모든 물체를 감지하기 때문입니다. 이를 위해 SICK는 time-of-flight 기술의 모든 이점을 세계에서 가장 작은 하우징에 집약하는 동시에 감지 속도를 높였습니다. PowerProx는 선택과 커미셔닝에서도 기준을 제시하며 최상의 솔루션은 물론이고 항상 적합한 솔루션 또한 제공합니다. 다양한 감지 과제에 맞춰 설계된 네 가지 이형 'Distance', 'Speed', 'Precision', 'Small'이 제공됩니다.

이제 PowerProx로 고속 이송물, 작고 납작한 물체, 새까맣고 반짝이는 물체를 긴 스위칭 거리에서 확실하게 감지할 수 있습니다. 이 광전 센서는 감지각이 클 때도 안정적인 감지 결과를 제공하며 환경광에 민감하지 않습니다. PowerProx를 통해 처음으로 time-of-flight 기술이 세계에서 가장 작은 하우징에 적용됩니다. 개선된 광학 장치와 전자 장치, 높은 견고성과 Smart Sensor 기능 또한 이점을 제공합니다. 긴 스위칭 거리, 높은 스위칭 프리퀀시, 물체와 배경 간 짧은 최소 거리와 함께 발휘되는 탁월한 감지 특성이 그 예입니다.

 

하나의 제품 라인으로 모인 네 가지 이형

애플리케이션에 따라 센서 시스템은 특수한 요건을 충족해야 합니다. PowerProx는 모든 요건을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
PowerProx_Distance유례가 없는 긴 시야로 확실한 감지를 수행하기 위한 PowerProx Distance: 3.8m에 이르는 긴 스위칭 거리와 각각 설정 가능한 두 개의 스위칭 지점 덕분에 PowerProx Distance는 칸 점유 감지 및 빈 공간 점검, 팔레타이징 작업, 창고 및 이송 시스템 내 충돌 방지를 위한 이상적인 솔루션입니다.
PowerProx_Speed고속 감지를 위한 PowerProx Speed: 짧은 반응 시간과 높은 스위칭 프리퀀시를 가졌으며 2.5m의 긴 스위칭 거리에서 확실하게 물체를 감지하는 PowerProx Speed 버전은 포장 산업 그리고 고속 계수 작업처럼 최고 속도가 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. 짧은 반응 시간, 높은 스위칭 프리퀀시, 고정밀 레이저 빔 덕분에 가령 정밀한 판재 모서리도 감지할 수 있습니다.
PowerProx_Precision아주 작은 물체와 물체 특징을 감지하기 위한 PowerProx Precision: PowerProx Precision은 최대 1.8m의 스위칭 거리로 아주 작은 물체, 구멍, 홈도 먼 거리에서 감지합니다. 재료와 표면이 변하거나 배경에 광택이나 반사가 있어도 문제없습니다. 따라서 자동차 및 관련 하청 산업에서 품질을 관리하거나 취급 및 조립 시스템에서 로봇의 그리핑 지점을 점검하는 데 이상적입니다.
PowerProx_Small초소형 하우징과 긴 스위칭 거리를 가진 PowerProx Small: PowerProx Small은 세계에서 가장 작은 하우징으로 time-of-flight 기술과 최대 2.5m의 스위칭 거리, 최대 1,000Hz의 스위칭 프리퀀시를 제공합니다. 레이저 등급 1의 레이저 기술이 적용되어 눈에 안전합니다. PowerProx 제품 라인의 모든 제품은 설정 가능한 두 개의 스위칭 지점을 가졌습니다. 이로써 예를 들어 인쇄 산업, 타이어 산업 또는 강철판 처리 분야의 처짐 검사 등 제어 과제를 효율적이고 간단하게 해결할 수 있습니다. 그 밖에 속도, 정밀도, 스위칭 거리 또는 사이즈 요건에 따라 광전 센서 PowerProx의 네 가지 이형 모두가 여기에 적합합니다.          

PowerProx 이형 개요. 확대하려면 그림을 클릭하시기 바랍니다. PowerProx 이형 개요