스마트 팩토리에서 인간과 로봇 간 거리는 더 좁혀집니다. 현대적인 분업의 의미에서 SICK 센서는 로봇의 작업을 지원합니다. 뿐만 아니라 로봇에 눈을 제공하여 산업 환경에서 과제를 해결할 수 있도록 해줍니다. 여기에서 인간과 기계 간 상호작용이 보다 강화되려면 절대적으로 확실하고 고도로 유연하게 반응하는 안전 솔루션이 필요합니다.
협력과 공존이 진정한 협업으로 발전해야 합니다. 스마트 팩토리의 구현은 로봇과 인간 간 긴밀한 상호작용에 달려 있습니다. 이 이른바 협업 시나리오에서 로봇의 힘과 속도, 동작 궤도 그리고 작업물은 작업자에게 위험 요인입니다. 이 위험 요인은 자체 보호 조치를 통하거나 추가 조치를 사용하여 제한될 수 있습니다.
유연한 보안
안전 센서는 현재 상태로도 이미 최신 기계 공정에 꼭 맞춰 사용할 수 있습니다. 지능형 알고리즘은 예를 들어 디지털 스위칭 방식의 안전 기술 단계에서 벗어나서 관여된 사람의 움직임에 따라 기계가 연속적으로 반응하는 단계로 나아갈 수 있게 해줍니다. 그래서 작업자가 접근하면 더 이상 기계를 일괄적으로 차단하지 않고 오히려 적절히 작업 속도를 늦추거나 움직임 방향을 조정할 수 있습니다.
Safe Motion in Action
“Safe Motion”은 현재로서는 최상의 가용 기술입니다. 이 기술은 언제든지 사람의 안전을 보장합니다. 그러면서도 생산이 중단될 필요가 없습니다. 그 결과 작동 정지 시간과 차단 오류는 현저히 줄며, 작업 주기 시간은 더 짧아지고 기계 및 설비의 효율성과 가용성은 향상됩니다.
인간-로봇의 협업(MRC)에서 구현되는 기능 안전
지금 인간과 기계가 더 긴밀하면서도 안전하게 협력한다면, 최신 제조 시스템에서 기능 안전은 더 큰 유연성으로 향해 가는 중요한 발걸음입니다. 완전한 협업, 즉 인간과 로봇이 동일 작업 공간을 나누면서 그 안에서 동시에 작업하는 길로 가는 과정에 공존이나 협력을 위한 솔루션도 있습니다. SICK는 이를 위해 70년의 경험과 노하우를 기반으로 하는 방대한 안전 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
전문 기술 포트폴리오
매우 많은 수의 위험 지점을 동시에 보호하는 데는 예를 들어 소프트웨어의 지원으로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기가 사용되며, 안전 센서 캐스케이드와의 조합도 가능합니다. 위험 구역과 접근 구역, 위험 지점은 차세대 안전 레이저 스캐너가 절대적으로 확실하게 보호해 줍니다. 고성능 안전 라이트 커튼은 추가 센서가 필요 없는 컴팩트 뮤팅 대안 솔루션으로 사용하거나 또는 위험 지점 및 위험 구역의 안전을 폭넓게 확보하는 데 사용하기에 적합합니다. SICK는 자사 제품으로 보호 장치의 가용성을 극대화하고 기계 및 설비의 다운타임을 최소화합니다.
제품 선택
궁금한 점이 있으신가요?
눈높이 협력
로봇 비전, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 포지션 피드백 등 어떤 과제도 문제없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀한 인지력을 부여합니다.
더 알아보기