SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

최신 혁신을 살펴보고 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나인 SICK의 성공 사례를 알아보십시오. SICK 센서 블로그는 독자들이 생산 공장에서 프로세스 및 물류 시스템에 이르는 자동화의 최신 발전에 대한 최신 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이제 디지털 혁신의 세계에서 베일을 걷어낼 때입니다.

검색 제한

57 검색 결과:

검색결과 25 - 48/ 57

GO BEYOND. Discovery #8 지속 가능성을 보장하고 에너지 소비를 줄이는 것은 모든 분야에서 시급한 요구사항입니다. SICK AG는 75년 전 회사 설립 이후로 더 나은 환경을 위한 센서 솔루션을 개발하고 있으며 2030년까지 전 세계에서 자체 순 온실가스 배출량을 제로화하는 것을 목표로 삼았습니다. 이러한 약속과 자원 절약 및 환경 보호를 위한... 계속 읽기
'자동화를 통한 물류 경제성 향상'은 고객인 Jungheinrich의 요구 사항 중 하나입니다. 내부 물류 전문기업인 Jungheinrich는 Sicherheitskomponenten von SICK의 안전 부품을 사용하여 점점 많은 차량을 자동 가이드 차량(AGV)으로 전환하고 있습니다. Jungheinrich는 협업을 통해 '함께 더 많이 옮긴다'는 모토에... 계속 읽기
SICK의 디지털 매뉴팩처링 팀장인 Fabian Schmidt가 자신이 생각하는 “성장 마인드셋(Growth Mindset)”, 유의미한 디지털화, 가치 제안 실현의 연관성을 설명합니다... 계속 읽기
GO BEYOND. Discovery #6 기계에 있는 모든 IO-Link 장치를 자동으로 인식하는 툴이 있을까? 이 툴로 장치 설명(IODD)도 자동으로 다운로드할 수 있다면 좋지 않을까? 그리고 제어 시스템 및 필드버스에 관계없이 전체 라이프 사이클에 걸쳐 IO-Link 장치를 설정하고 감시할 수 있다면 미래에도 확실한 기계 컨셉과 인터스트리 4.0에... 계속 읽기
스페인 바로셀로나로부터 멀지 않은 곳에 위치한 산트 아드리아 델 베소스의 Waste-to-Energy 발전소(WtE)에서 환경 관리 최적화를 위한 혁신적인 시스템이 가동되었습니다. SICK 스페인은 그곳에 측정 시스템 두 개를 설치했으며 이로써 공장 배출가스 데이터의 신뢰도를 두 배로 높였습니다... 계속 읽기
인더스트리 4.0으로 향하는 길에서 스페인 항만 터미널의 운영자도 SICK의 Smart Data Solutions를 이용합니다. MSC Terminal Valencia는 컨디션 모니터링으로 항만 크레인의 가용성과 신뢰도를 높이고 다운타임을 줄입니다. 이제 센서 정비 작업을 시간적으로 최적으로 계획할 수 있기 때문입니다... 계속 읽기
BASF는 자동 가이드 시스템(AGV 시스템)으로 공장의 경계를 넘어 내부 물류 공정을 발전시키고 있습니다. 이 글로벌 화학 회사는 현장에서 생산성 제고와 물류 공정의 유연화에 초점을 맞춥니다. BASF, SICK 그리고 여러 유명 AGV 시스템 제조사는 각 분야의 역량을 투입하여 실외 영역의 빈틈없는 자율 물류 체인을 위한 컨셉을 공동으로 개발하고 있습니다... 계속 읽기
RFID 기술(RFID = Radio Frequency Identification)은 전 세계에서 선로의 예측 정비와 감시를 위해 상당한 이점을 제공합니다. 또한 이 기술로 자산을 추적하고 비용을 절약할 수 있습니다... 계속 읽기
기국, 항만 당국, 선급협회는 해양 산업 분야에서 새로운 위생 컨셉과 감염 예방 관련 인증을 요구하고 있습니다. 유람선에서도 보건 요건을 충족할 수 있도록, SICK는 새로운 SICK SensorApp PeopleCounter 및 DistanceGuard와 결합된 지능형 LiDAR 센서로 선주를 지원합니다. 트여 있거나 밀폐된 일정 공간에서 인원을 계수할 때... 계속 읽기
소비재 산업, 특히 포장 및 인쇄 분야에서 필름 웹의 처리는 아주 어려운 과제입니다. 효율적이고 정밀한 공정 결과를 얻기 위해서는 재료 웹을 정확히 인도하고, 기계 내 재료 장력을 올바르게 유지하고, 마지막에 올바른 지점에서 웹을 절단하는 것이 필수입니다. SICK의 솔루션은 예를 들어 적합한 레지스트레이션 센서 또는 자동화 광선 그리드로 이러한 공정 단계... 계속 읽기
도로 교통에서 아직 걸음마 단계인 것이 많은 기업에서는 오래전에 일상이 되었습니다. 자동 가이드 시스템(AGS), 혹은 자동 가이드 차량(Automated Guided Vehicle, AGV)이 바로 그것입니다. 자동 가이드 차량은 원활한 작업 공정을 보장하고 유연성의 새로운 기준을 제시합니다. 이것은 Melkus Mechatronic의 전문 분야입니다. 이... 계속 읽기
아주 무거운 화물을 위한 전동 터그: MasterMover의 자동 가이드 시스템은 모든 유형의 생산 및 물류 환경에서 사용되고 있습니다. 새로운 자동 가이드 차량을 개발할 때 중점을 둔 사항은 안전이었습니다. 따라서 MasterMover는 표준에 맞는 통합형 안전 컨셉을 위해 SICK의 Safe EFI-pro System을 선택했습니다. 이 시스템은 모듈식... 계속 읽기
1차 산업 혁명부터 4차 산업 혁명까지, 기존의 경계를 넘어 새로운 영역으로 나아가려는 노력은 위대한 영감의 동력이 되었습니다. 영국에서 가장 오래되고 가장 유명한 보일러 제조사인 Byworth Boilers는 SICK와의 파트너십을 통해 보일러 공장의 제어기를 더 세밀하게 조정하고 고객의 연료비를 최대 7% 낮출 수 있었습니다... 계속 읽기
TRANSIC Extractive는 MEROX®법으로 탈황을 진행할 때 산화 공정을 감시합니다. 천연가스와 석유 같은 화석 연료의 황 함량을 줄이는 것은 깨끗한 공기질을 위해 가장 중요한 환경 관련 요건 중 하나입니다. 정유 설비와 천연가스 처리 설비 내 제품 흐름에서 황 성분을 제거하기 위한 여러 가지 방법이 일반화되어 있습니다. 세계적으로 사용되는 탈황법... 계속 읽기
전 세계에서 암모니아만큼 식품 생산에 큰 영향을 미치는 물질은 없습니다. 질소 비료 생산의 주성분으로 알려진 암모니아는 그 화학적, 물리적 특성 때문에 수많은 산업 공정에 사용됩니다. 산업적 기준에서 암모니아 생산의 토대는 상당량의 수소입니다. 수소는 일반적으로 천연자원으로 있지 않으므로 여러 화학 공정을 통해 대규모로 수소를 만듭니다... 계속 읽기
안전 요건과 규정은 세월이 흐르며 변합니다. 하지만 만일 기술 발전이 변화에 보조를 맞추고, 안전에 대한 답을 넘어 실행 가능한 솔루션을 고객과 함께 찾아낼 수 있다면 괜찮습니다. SICK는 최근 독일에서 식품 산업 분야 대형 고객의 현장 두 곳에서 완전 안전 솔루션으로 안전과 생산성의 효율적인 결합을 입증했습니다. SICK가 맡은 과제는 팔레트 취급을 위한... 계속 읽기
상품 입고장의 자율성 향상: 업계의 새로운 도전 과제에 대응하기 위해 자동차 제조사는 생산 공정의 현대화에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 체코 공화국의 한 대형 자동차 제조사는 Neadvance의 스마트한 알고리즘과 시너지를 내는 SICK의 3D 비전 센서 Visionary-T를 투입함으로써 이미 물류 구조에 대한 투자를 강화했으며 이로써 미래에도 적합한... 계속 읽기
SICK의 센서는 연소 공정을 위해 벙커에서 메인 운송 벨트로 가는 벨트 위 원자재의 체적 유량을 측정함으로써 2차 자재의 정량 공급을 보장합니다... 계속 읽기
천연가스망과 관련하여 기후 친화적이고 전도유망한 애플리케이션이 대두하고 있습니다. 가스망 운영자는 재생 수소를 기존 가스망에 공급하고 이송 및 저장하는 추세에 동참할 수 있습니다. 이때 새로운 FLOWSIC 가스 유량계에 추가로 투자하지 않아도 됩니다. SICK의 초음파 기술은 가스 특성의 변화에도 불구하고 가스 기반 시설에서 계속 안정적으로 측정을 수행합니다... 계속 읽기
미들웨어와 수직 통합의 힘: 몇 년 전부터 SICK는 다양한 내부 스타트업을 설립하며 민첩한 미래 전략을 추구하고 있습니다. 비전에 바탕을 둔 스타트업 관리 원칙 그리고 기존 그룹 영역과의 네트워크화는 시너지를 창출합니다. 이로써 훌륭한 정보 교환이 보장됩니다. 스타트업 직원들은 예를 들어 고객이 어떤 새로운 접근법을 원하는지 판매부로부터 빠르게 피드백을 받습니다... 계속 읽기
디지털화가 일으키는 성공의 물결: SICK의 새로운 측정 장치가 선박에서 확실한 배출가스 정화를 보장합니다. 하지만 이게 전부가 아닙니다. 이 측정 장치가 제공하는 데이터는 미래지향적인 새로운 응용 가능성을 열어줍니다. 클라우드의 디지털 트윈도 여기에 한몫합니다. 2020년 1월 1일에 중요한 개혁이 발효되었습니다. UN 산하 기관으로서 선박의 안전성과 환경... 계속 읽기
2019년에 SICK는 프라이부르크에서 4.0 NOW 공장의 문을 열었습니다. 그사이 단체 방문객들은 그곳에서 생산에 대한 흥미진진한 통찰을 얻었습니다. 그리고 광전 센서 & 화이버 사업 본부장인 Joachim Schultis 역시 공장에 대한 통찰을 얻을 수 있었습니다. Schultis와 그의 팀이 지난 몇 달 동안 공장을 운영하면서 무엇을 배웠을까요?... 계속 읽기
미래는 오래전에 시작되었습니다. 인더스트리 4.0 애플리케이션은 지금 이미 구체적으로 실현되어 있습니다. 이동식 플랫폼과 그 확실한 제어는 이러한 발전에서 중요한 부분입니다. Automated Guided Vehicle, 약어로 AGV는 이 세상의 생산 공장과 창고를 점점 더 장악하고 있습니다. 충돌을 방지하려면 무인 차량이 '보는 법'을 배워야 합니다. 그러므로... 계속 읽기
품질 관리는 갈수록 중요해집니다. 식품 산업에서는 특히 유통기한의 보장이 제조사에게 굉장히 중요합니다. 식품 스캔들을 다루는 반복되는 보도들도 이 점을 보여줍니다. 그래서 독일의 유기농 제품 생산자 Midsona Germany는 SICK의 Label Checker를 선택했습니다. 포장에서 유통기한의 존재 유무를 검사하기 위해 이 콤팩트한 품질 관리 시스템이... 계속 읽기

검색결과 25 - 48/ 57