스페인 바로셀로나로부터 멀지 않은 곳에 위치한 산트 아드리아 델 베소스의 Waste-to-Energy 발전소(WtE)에서 환경 관리 최적화를 위한 혁신적인 시스템이 가동되었습니다. SICK 스페인은 그곳에 측정 시스템 두 개를 설치했으며 이로써 공장 배출가스 데이터의 신뢰도를 두 배로 높였습니다.
배출가스 측정을 위해 스페인의 RDF 발전소에 설치된 SICK 기술
SICK는 공공 환경 관리 회사인 TERSA 그룹의 설비를 가동하는 데 중요한 기여를 했습니다. 이 설비는 바르셀로나 근교의 산트 아드리아 델 베소스에 폐기물 재활용을 위해 만들어졌습니다.
현지 관청의 조치에 따라 공기질을 개선하기 위해 TERSA 그룹은 효율성과 환경 적합성 면에서 최대한 높은 기준을 충족하고자 노력합니다. 발전소의 새로운 촉매 변환기 시스템은 SICK 기술을 이용합니다. TERSA 그룹은 새 시스템이 원하는 기준을 달성하는 데 중요한 몫을 한다고 여깁니다. 이 프로젝트는 스페인의 산업 설비 공급사 PASCH가 공개 입찰 건을 따낸 후에 실행되었습니다.
“우리는 가용한 최고의 배출가스 측정 기술을 원합니다.”
이 설비에는 최대 연간 처리량이 360,000톤이고 연간 전기 생산량이 200,000MW인 폐기물 처리 라인 3개가 있습니다. “설비의 위치와 기능을 고려할 때 이 설비는 환경에 잠재적으로 상당한 영향을 미칩니다. 법규를 확실히 준수하기 위해 우리는 가용한 최고의 배출가스 측정 기술이 필요합니다.” TERSA의 WtE 분야를 이끄는 Alessandro Leotta의 말입니다.
SICK 기술을 사용하다.
이러한 목표를 위해 TERSA는 SICK의 환경 기술을 선택했습니다. SICK 제품은 공정의 경제성을 개선하는 동시에 설비로 인한 환경 부담을 최소화하기 때문입니다. 스택 내부의 모든 분석 시스템과 카탈루냐 관청으로 전송되는 설비 배출 데이터의 신뢰도를 두 배로 높이는 중복 시스템이 이 SICK 프로젝트에 포함됩니다.
두 시스템은 MCS100FT 멀티 컴포넌트 분석기 2개, MERCEM300Z 수은 분석기 2개, DUSTHUNTER SP100 입자 분석기 2개, FLOWSIC100 가스 유량 측정 장치 2개, MPR 원격 감시 요소 2개, 제어함 2개와 데이터 처리 시스템 1개, 그리고 공장과 현지 관청에 데이터를 전송하기 위한 또 하나의 시스템으로 구성됩니다.
설비의 공급 범위에는 24시간 정비 서비스(대응 시간: 4시간)가 포함됩니다. 또한 독일에서 원격 모니터링 서비스를 제공하므로 더욱 높은 수준의 지원을 받을 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹으로 인한 록다운 기간 동안 MPR 감시 시스템 덕분에 오류를 진단하고 분석기를 정비하고 원격 접속을 통해 알람을 관리할 수 있었습니다. 더 나아가 QL3 설정을 자동화할 수 있었습니다. 이 모든 기능은 설비 동작을 유지하여 중요한 서비스를 제공하는 데 기여했습니다.