품질 관리는 갈수록 중요해집니다. 식품 산업에서는 특히 유통기한의 보장이 제조사에게 굉장히 중요합니다. 식품 스캔들을 다루는 반복되는 보도들도 이 점을 보여줍니다. 그래서 독일의 유기농 제품 생산자 Midsona Germany는 SICK의 Label Checker를 선택했습니다. 포장에서 유통기한의 존재 유무를 검사하기 위해 이 콤팩트한 품질 관리 시스템이 설치되었습니다. 이것은 산업용 이미지 처리가 어떻게 제조 공정을 더 효율적이고 경쟁력 있게 만들어 주는지 보여주는 좋은 예입니다. SICK는 이를 위해 고객의 요구에 정확히 맞춰진 2D 및 3D 비전 솔루션을 제공합니다. 많은 경우 에코 시스템 SICK AppSpace를 이용하여 맞춤화를 실현할 수 있습니다.
유통기한의 존재 유무를 점검하는 품질 관리 시스템 Label Checker
Midsona Germany의 선구적인 유기농 제품들은 35년 전부터 시장을 지키고 있습니다. 주요 사업 분야는 정제와 충전 그리고 오일시드, 곡물, 쌀 판매입니다. 이러한 분야에서 다양한 제품이 나오고 있으며 제품은 유통기한이 붙은 상태로 판매됩니다. 모든 포장에 실제로도 유통기한 라벨이 있게끔 보장하기 위해 담당자들은 적절한 산업용 이미지 처리 기술을 찾고 있었습니다. SICK의 품질 관리 시스템은 Midsona에게 독보적으로 최상의 솔루션이었습니다.
아주 간단한 커미셔닝
그리하여 Midsona에서도 새 시스템의 커미셔닝이 문제없이 간단하게 진행되었습니다. 사용자 인터페이스는 이해하기 쉽게 구성되었으며 직관적으로 조작할 수 있습니다. 직원들은 간단한 안내를 받은 후에 Label Checker를 직접 가동할 수 있었습니다. 이 과정에서 예를 들어 사용자 정의 폰트를 힘들이지 않고 티치인할 수도 있었습니다.
SICK AppSpace로 시대의 첨단에 선다
Label Checker는 에코 시스템 SICK AppSpace에 기반한 비전 솔루션이 어떻게 기능하는지 보여주는 탁월한 예입니다. SICK AppSpace는 개별 센서 애플리케이션을 위한 엔지니어링 프레임워크입니다. 이 에코 시스템에서 지능적 소프트웨어 툴과 알고리즘을 바탕으로 SensorApp을 매우 간단하게 개발할 수 있습니다. 이 과정에서 SICK 전문가의 지원을 받을 수도, 받지 않을 수도 있습니다. 이때 역동적인 개발자 커뮤니티가 도움이 됩니다. 품질 관리 애플리케이션 외에 포지셔닝, 로봇 가이드, 추적 애플리케이션에서도 마찬가지 방식으로 작업이 가능합니다. 종합적으로 이 조합은 인더스트리 4.0으로 통하는 문을 더욱 활짝 열어젖힙니다. 이 시스템은 완전히 시대의 첨단에 서 있습니다.
Midsona의 Erwin Tenbrink에게는 이 모든 것이 이미 현실이며 그는 한마디로 만족을 표현합니다. "SICK는 우리에게 확실성을 제공합니다."
기타 기고문
팔레타이징 작업에 비전 센서를 사용하는 가장 좋은 방법들
Pick-and-place 과제를 위해 벨트 피킹 SensorApp으로 3D 위치 결정
자전거와 자동차가 같은 설비에서? KUKA SmartProduction Center에서 부품을 검증하는 SICK의 고속 카메라
마치 커다란 퍼즐 같은, 손에 잡히는 성공 - 로봇 비전에서의 완벽한 상호작용