ライトカーテンの歴史
1951年、SICKの創設者であるエルヴィン・ジックはミュンヘンで開催された見本市にライトカーテンの最初の木製モデルを出品しました。
その後、オートコリメータの原理に基づいたライトカーテンが特許登録され、今日の技術開発の始まりとなる技術的なブレイクスルーとみなされました。
それ以来、ハードウェアとソフトウェアの開発は、セーフティライトカーテンの多様性と用途を一変させました。
ライトカーテンの仕様
すべてのメーカーがさまざまなサイズ、形状、解像度などを含む独自の製品を提供しているため、セーフティライトカーテンの既製の「メニュー」というものは実際には存在しません。しかし、安全アプリケーションのすべての出発点は、セーフティライトカーテンです。
常に防御したい危険とそれに対応する空間の理解が重要です。これに基づいて、ライト カーテンの物理的特性に関して考慮すべきさまざまな属性があります。現在、EN ISO 13855 は、セーフティ ライトカーテンの位置決めに関する統一規格であり、これらの物理的属性のどれを採用するかを決定するのに役立ちます。このセクションでは、考慮すべき主な仕様について考えてみます。
スキャン範囲
範囲は送信者と受信者の間の最大距離です。アクティブ/パッシブユニットの場合、アクティブ部分とパッシブ部分の間の距離もスキャン範囲と呼ばれます。製品は、固定範囲、選択可能な範囲 (低/高など)、または自動調整範囲 (起動時に、送信側と受信側の間の距離に基づいて調整されます) のいずれかで利用できます。正しい範囲を選択すると、セーフティ ライト ビーム システムが用途に最適であることが保証されます。たとえば、高出力で長距離のデバイスを短距離で使用する場合、近くの表面からの反射により設置が安全でなくなる可能性があります。一方で、ハイビームが必要な広いエリアを保護するには、長距離デバイスが必要になる場合があります。
防護フィールドの高さ
セーフティライトビームシステムの高さは、危険物へのアクセスに基づいて選択する必要があります。たとえば、ライトカーテンが点保護を目的としている場合、ライト カーテンは開口部全体をカバーする必要があります。ただし、安全製品がアクセス保護を目的としている場合は、必要なビームの数と、床からの高さに手を伸ばす可能性を加えた高さに基づいて、異なる高さを使用できます。