Sensori per il motion control: tecnologie smart al servizio dell'agricoltura

24-giu-2024

L'agricoltura moderna sta attraversando una rivoluzione tecnologica capace di trasformare profondamente il modo in cui le coltivazioni vengono gestite e ottimizzate. 

Un ruolo cruciale in questa modernizzazione del settore è svolto dai sensori per il motion control, dispositivi avanzati che permettono di monitorare e controllare con precisione il movimento delle macchine agricole. 

Questa tipologia di sensori rappresenta il cuore pulsante delle tecnologie smart applicate all'agricoltura, contribuendo a rendere le operazioni agricole più efficienti, sostenibili e produttive.
 
D’innovazione digitale nella filiera dell’agricoltura rende conto l'Osservatorio annuale Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia: oggi, ben il 72% delle aziende agricole italiane utilizza soluzioni di Agricoltura 4.0, in particolare modo software gestionali aziendali e, soprattutto, sistemi di monitoraggio e controllo di macchine/attrezzature/terreni e coltivazioni. 
 
Restringendo il campo al focus di questo articolo, va detto che una delle principali applicazioni dei sensori per il motion control in agricoltura è la guida automatica dei veicoli agricoli. L’implementazione di dispositivi tecnologici ad hoc consente ai trattori e alle altre macchine agricole di seguire percorsi predefiniti con una precisione millimetrica, riducendo la sovrapposizione e gli sprechi di risorse come semi, fertilizzanti e pesticidi. 
La guida automatica non solo migliora l'efficienza operativa, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole.

Cosa sono e come funzionano gli smart sensor per il motion control

I sensori motion-control misurano una serie di parametri, come velocità, posizione, angolo, pressione, ecc, consentendo così di controllare in maniera accurata il movimento della macchina su cui sono stati installati. Questa classe di dispositivi smart comprende encoder, sistemi motorfeedback, sensori di movimento senza contatto e sensori inerziali. 
 
Supponiamo di voler minimizzare il compattamento del suolo, che rappresenta una delle principali sfide nell’agricoltura.
Il fenomeno del compattamento può portare a una riduzione significativa della resa delle colture e a problemi di drenaggio. È il peso delle macchine agricole, come trattori e mietitrebbie, che, esercitando una pressione eccessiva sul terreno, riduce la porosità del suolo e limita la capacità delle radici delle piante di assorbire acqua e nutrienti.
In un caso come questo, sono di grande aiuto i sensori per il motion control: i sensori di pressione installati sugli pneumatici delle macchine agricole possono rilevare in tempo reale la pressione esercitata sul terreno, per esempio.
Utilizzando sensori GPS e accelerometri, inoltre, le macchine agricole possono creare mappe dettagliate del campo e evidenziare le aree soggette a maggiore compattamento. In questo modo gli agricoltori sono in grado di identificare le zone critiche e di adottare misure specifiche, come la riduzione del traffico meccanico su tali aree o l'utilizzo di tecniche di lavorazione del suolo mirate a ripristinare la struttura del terreno.
Anche le operazioni di aratura e preparazione del terreno possono essere eseguite attraverso l’ausilio degli smart sensor per il motion control: i dati raccolti dai sensori possono essere utilizzati per regolare automaticamente la profondità di lavoro degli attrezzi agricoli, assicurando che il suolo venga lavorato solo quanto necessario, per minimizzare il compattamento.
La tecnologia per il motion control, quindi, sta ottimizzando il lavoro degli agricoltori, che oggi possono programmare i percorsi delle proprie macchine sul campo, riducendo il numero di passaggi e limitando così il compattamento del suolo.
 

Motion control: opportunità di utilizzo a larghissimo spettro

Inoltre, i sensori possono rilevare le condizioni delle colture in tempo reale o, integrati con altre tecnologie smart come i droni e i sistemi di intelligenza artificiale, fornire dati dettagliati sulla crescita delle piante, sulle condizioni del suolo e sulla presenza di parassiti. 
Questi dati permettono di creare mappe di campo ad alta risoluzione e di prendere decisioni informate su interventi mirati.
Le tecnologie smart basate su sensori per il motion control stanno anche rivoluzionando la gestione dell'irrigazione. I sistemi di irrigazione automatizzata, controllati da sensori, possono adattarsi alle condizioni meteorologiche in tempo reale e alle specifiche esigenze idriche delle colture, ottimizzando l'uso dell'acqua e riducendo gli sprechi.
 

L’importanza di un partner specializzato

In ultima analisi, quindi, i sensori per il motion control stanno diventando strumenti indispensabili per l'agricoltura moderna e, date le vastissime possibilità di implementazione, si prestano alla personalizzazione della soluzione sulla base delle peculiari esigenze di ogni azienda agricola. Per questo è utile affidarsi a un player in grado di offrire un ampio ventaglio di prodotti per la Mobile Outdoor automation e di affiancare gli imprenditori nelle fasi di disegno, installazione e test.
SICK, azienda leader nel campo della sensoristica, offre una gamma di sensori altamente sofisticati che trovano applicazione in vari aspetti dell'agricoltura, contribuendo a risolvere problematiche chiave e a ottimizzare le operazioni sul campo.
 

Leggi anche:

Consumo aria compressa, taglio agli sprechi con i sensori di next gen


Sensori da esterno, i migliori per la Mobile Outdoor Automation

Continua a leggere ...

Smart sensor: la top10 dei più scelti dalle aziende

Continua a leggere ...