Работа без остановки: мобильные роботы в розничной торговле, уборке и логистике

15.02.2022

Автономно управляемые роботы все больше формируют реалии нашей повседневной жизни. Они стригут газоны, пылесосят в гостиной и моют окна — при желании даже в режиме нон-стоп. Но то, что есть в портфолио MetraLabs, выходит далеко за рамки популярных областей применения: специалисты по мобильной сервисной робототехнике с многолетним практическим опытом имеют в своем арсенале разработок мобильных роботов для самых разных сфер и функций: от роботов для инвентаризации в розничной торговле до дезинфекционной робототехники и автоматизированных мини-штабелеров для внутренней логистики. Общим для всех моделей является их способность безопасно перемещаться благодаря лазерным сканерам безопасности и датчикам 2D LiDAR от SICK, что является необходимым условием для успешного оказания услуг и эффективной организации движения материалов.

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

 

Два с половиной оборота вокруг света

С 2007 года компания MetraLabs, расположенная в Ильменау, выпустила на рынок и привела в движение более 300 роботов. Их совместный пробег уже покрывает расстояние более 100 000 км, что фактически равняется двум с половиной земным экваторам. По словам Сабрины Гройль-Нотнагель, ответственной за сектор промышленности и здравоохранения, у компании есть веская причина с самого начала доверять SICK: «У нас очень положительный опыт сотрудничества с SICK. Качество и технологии впечатляют, а в плане безопасности на рынке в данный момент не представлено ничего сопоставимого». Это лучшие предпосылки для последующих километров совместного пути.

 

Разнообразие мобильной робототехники — больше, чем просто дань моде

Пример из мира моды: автономно управляемый робот TORY самостоятельно находит дорогу между вешалками в магазине модной одежды. После первой установки и составления соответствующей карты робот может проводить автоматическую инвентаризацию с помощью системы распознавания чипов RFID и может быть подключен к соответствующей системе управления товарами, например, для автоматического формирования заказов. Уже одно это совершенно поражает, если бы не тот факт, что TORY, кроме того, способен работать и днем, и ночью. Проходящие мимо люди, играющие дети или такие препятствия, как пакеты для покупок или коробки, не мешают его бесперебойной работе. Это стало возможным благодаря лазерным сканерам безопасности серий S300 и TiM7xx. Они объединяют интеллектуальную оценку полей и вывод данных измерений в одном устройстве. В результате сканеры могут как регистрировать данные о наличии объекта в определенной области, так и выдавать точные данные измерений сканируемой области. Важное обстоятельство: таким образом, лазерные сканеры безопасности одновременно выполняют два важнейших требования — обеспечение безопасности движения и одновременное распознавание условий окружающей среды с помощью необработанных данных измерений для локализации транспортного средства. Кроме того, компактный дизайн датчиков серии Tim7xx делает их особенно подходящими для мобильных платформ, автоматизированных транспортных систем (АТС) и мобильных сервисных роботов.

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

 

Энергия искусственного солнца для непрерывной дезинфекции

В других областях применения также наблюдается разнообразие мобильной робототехники. В последнее время на первый план вышли роботы-дезинфекторы. И даже помимо нынешней экстренной ситуации, они по праву останутся в этой области надолго. Тема гигиены и дезинфекции выходит далеко за рамки сектора здравоохранения. Мобильные роботы, такие как STERYBOT от MetraLabs, используют принцип солнечного излучения. С помощью коротковолнового УФ-С излучения уничтожается до 99,99 % всех вирусов и бактерий — при этом чувствительные поверхности и медицинское оборудование остаются невредимыми. Робот-дезинфектор полностью автономно перемещается по рабочей зоне — и все это только с помощью лазерных сканеров безопасности. Интегрированная система функциональной безопасности и навигационное программное обеспечение, оптимизированное на охват десятков тысяч километров, обеспечивают надежную ориентацию и маневрирование в объезд людей и препятствий. Именно такая свободная навигация позволяет добиться высокой степени дезинфекции и, следовательно, эффективности всей системы, в отличие от роботов, которые следуют заранее заданным маршрутам. Помимо дезинфекции поверхностей помещений в больницах и кабинетах врачей, УФ-дезинфекция также подходит для дезинфекции в супермаркетах, торговых центрах, гостиницах, офисах, школах или на производстве.

Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

 

Мини-штабелер, обеспечивающий максимальную безопасность

Поговорим о производстве. Для разнообразных требований производственного сектора эксперты из Ильменау также предлагают решение — CARY, еще одного мобильного робота с лазерными сканерами безопасности от SICK. Этот автономный мини-штабелер успешно заполняет нишу транспортировки тяжелых напольных тележек: в том числе и в условиях перемещения очень чувствительных деталей. Роботы этой серии могут быть легко интегрированы в существующую систему внутренней логистики, как по отдельности, так и группами по несколько штук.

CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

 

Мобильный дух исследования

Пример MetraLabs ясно показывает одно: насколько разнообразными стали области применения мобильной робототехники за последнее время, настолько велик интерес к этой бурно развивающейся отрасли. «Мы уже много лет сотрудничаем с университетом Ильменау, в том числе в рамках исследовательских проектов — интерес студентов к этим проектам огромен», — говорит Сабрина Гройль-Нотнагель. Компания SICK старается максимально поддерживать это сотрудничество, чтобы любопытство и исследовательский дух не иссякали.

 

Другие статьи

Сверхкомпактные мобильные роботы оптимизируют цепочку процессов

Читать далее

Первый робот-газонокосилка для больших открытых площадей с интеллектуальной сенсорной технологией

Читать далее

Мобильный робот от SUitee Cobotics революционизирует рабочие процессы в супермаркете

Читать далее

У вас остались вопросы?

Обратитесь к нашим специалистам

Мобильные роботы:
переход в новые измерения

Робототехника не стоит на месте: в производстве, логистике или сфере услуг. Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов

Узнать больше