Автономно управляемые роботы все больше формируют реалии нашей повседневной жизни. Они стригут газоны, пылесосят в гостиной и моют окна — при желании даже в режиме нон-стоп. Но то, что есть в портфолио MetraLabs, выходит далеко за рамки популярных областей применения: специалисты по мобильной сервисной робототехнике с многолетним практическим опытом имеют в своем арсенале разработок мобильных роботов для самых разных сфер и функций: от роботов для инвентаризации в розничной торговле до дезинфекционной робототехники и автоматизированных мини-штабелеров для внутренней логистики. Общим для всех моделей является их способность безопасно перемещаться благодаря лазерным сканерам безопасности и датчикам 2D LiDAR от SICK, что является необходимым условием для успешного оказания услуг и эффективной организации движения материалов.
Работа без остановки: мобильные роботы в розничной торговле, уборке и логистике
Два с половиной оборота вокруг света
С 2007 года компания MetraLabs, расположенная в Ильменау, выпустила на рынок и привела в движение более 300 роботов. Их совместный пробег уже покрывает расстояние более 100 000 км, что фактически равняется двум с половиной земным экваторам. По словам Сабрины Гройль-Нотнагель, ответственной за сектор промышленности и здравоохранения, у компании есть веская причина с самого начала доверять SICK: «У нас очень положительный опыт сотрудничества с SICK. Качество и технологии впечатляют, а в плане безопасности на рынке в данный момент не представлено ничего сопоставимого». Это лучшие предпосылки для последующих километров совместного пути.
Разнообразие мобильной робототехники — больше, чем просто дань моде
Пример из мира моды: автономно управляемый робот TORY самостоятельно находит дорогу между вешалками в магазине модной одежды. После первой установки и составления соответствующей карты робот может проводить автоматическую инвентаризацию с помощью системы распознавания чипов RFID и может быть подключен к соответствующей системе управления товарами, например, для автоматического формирования заказов. Уже одно это совершенно поражает, если бы не тот факт, что TORY, кроме того, способен работать и днем, и ночью. Проходящие мимо люди, играющие дети или такие препятствия, как пакеты для покупок или коробки, не мешают его бесперебойной работе. Это стало возможным благодаря лазерным сканерам безопасности серий S300 и TiM7xx. Они объединяют интеллектуальную оценку полей и вывод данных измерений в одном устройстве. В результате сканеры могут как регистрировать данные о наличии объекта в определенной области, так и выдавать точные данные измерений сканируемой области. Важное обстоятельство: таким образом, лазерные сканеры безопасности одновременно выполняют два важнейших требования — обеспечение безопасности движения и одновременное распознавание условий окружающей среды с помощью необработанных данных измерений для локализации транспортного средства. Кроме того, компактный дизайн датчиков серии Tim7xx делает их особенно подходящими для мобильных платформ, автоматизированных транспортных систем (АТС) и мобильных сервисных роботов.
Энергия искусственного солнца для непрерывной дезинфекции
В других областях применения также наблюдается разнообразие мобильной робототехники. В последнее время на первый план вышли роботы-дезинфекторы. И даже помимо нынешней экстренной ситуации, они по праву останутся в этой области надолго. Тема гигиены и дезинфекции выходит далеко за рамки сектора здравоохранения. Мобильные роботы, такие как STERYBOT от MetraLabs, используют принцип солнечного излучения. С помощью коротковолнового УФ-С излучения уничтожается до 99,99 % всех вирусов и бактерий — при этом чувствительные поверхности и медицинское оборудование остаются невредимыми. Робот-дезинфектор полностью автономно перемещается по рабочей зоне — и все это только с помощью лазерных сканеров безопасности. Интегрированная система функциональной безопасности и навигационное программное обеспечение, оптимизированное на охват десятков тысяч километров, обеспечивают надежную ориентацию и маневрирование в объезд людей и препятствий. Именно такая свободная навигация позволяет добиться высокой степени дезинфекции и, следовательно, эффективности всей системы, в отличие от роботов, которые следуют заранее заданным маршрутам. Помимо дезинфекции поверхностей помещений в больницах и кабинетах врачей, УФ-дезинфекция также подходит для дезинфекции в супермаркетах, торговых центрах, гостиницах, офисах, школах или на производстве.
Мини-штабелер, обеспечивающий максимальную безопасность
Поговорим о производстве. Для разнообразных требований производственного сектора эксперты из Ильменау также предлагают решение — CARY, еще одного мобильного робота с лазерными сканерами безопасности от SICK. Этот автономный мини-штабелер успешно заполняет нишу транспортировки тяжелых напольных тележек: в том числе и в условиях перемещения очень чувствительных деталей. Роботы этой серии могут быть легко интегрированы в существующую систему внутренней логистики, как по отдельности, так и группами по несколько штук.
Мобильный дух исследования
Пример MetraLabs ясно показывает одно: насколько разнообразными стали области применения мобильной робототехники за последнее время, настолько велик интерес к этой бурно развивающейся отрасли. «Мы уже много лет сотрудничаем с университетом Ильменау, в том числе в рамках исследовательских проектов — интерес студентов к этим проектам огромен», — говорит Сабрина Гройль-Нотнагель. Компания SICK старается максимально поддерживать это сотрудничество, чтобы любопытство и исследовательский дух не иссякали.
Другие статьи
Сверхкомпактные мобильные роботы оптимизируют цепочку процессов
Первый робот-газонокосилка для больших открытых площадей с интеллектуальной сенсорной технологией
Мобильный робот от SUitee Cobotics революционизирует рабочие процессы в супермаркете
Мобильные роботы:
переход в новые измерения
Робототехника не стоит на месте: в производстве, логистике или сфере услуг. Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов