Kassow Robots協作型機器人憑藉機器人導引系統簡化配貨流程

Jul 10, 2023

在適用於配貨流程的可擴充視覺感測器PLOC2D的幫助下,Kassow Robots公司的客戶能夠非常輕松地整合並配置應用。

Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.
Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.

來自哥本哈根的協作型機器人製造商Kassow Robots在其輕型七軸機器人中整合了SICK PLOC2D視覺感測器,以改進配貨流程。此視覺感測器可簡化調整作業,使大量應用可擴充不同的載重量與作業範圍。PLOC2D系統操作十分簡單。藉助其高級圖像處理硬體,能夠快速、可靠定位零件。可直觀操作的使用者介面便於在生產環境中對系統進行調整與維護。Kassow Robots整合此機器視覺系統,旨在簡化其產品的使用,並為客戶及合作夥伴提供更多附加價值。

機械人導引系統
易於操作而又靈活的感測系統用於定位零件
PLOC2D

傳統的協作型機器人通常配備六根軸。因此,在狹窄空間中,機器人執行作業任務及移動夾臂都會受到限制。後來,Kassow Robots公司推出了五款七軸協作型機器人,提高了靈活性與多樣性。新系列的輕型機器人甚至還能抓取邊角,以及在極其狹小的空間內工作。這些機器人動作靈巧,幾乎可與人類的手臂媲美。因此,與六軸協作型機器人相比,涵蓋的應用範圍要廣泛得多。在狹窄空間中,七軸協作型機器人通常是比六軸協作型機器人更合適的選擇。Kassow Robots提供了五個型號,作業範圍可達1,800 mm,載重量可達18 kg,速度可達225度/秒。

Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.
Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.

具有更高使用價值的導引型協作型機器人

全球銷售經理Dieter Pletscher的辦公室設在哥本哈根機場附近的公司新總部。他認為,機器人導引系統能夠大幅提升協作型機器人應用的價值。此系統適合用於無法始終完全預測物體位置的複雜應用,以及用於有傾斜或彎曲物體的應用。在標準圖像處理系統中,一旦對應用進行了更改,通常就會出現問題。然而SICK PLOC2D為該企業提供了一個可擴充、操作直觀且易於配置的機器人導引系統,此系統採用大量機器人參數運作,且無需複雜的示教階段即可運用到生產環境中。

利用整合式IO-Link介面輕松進行設定

SICK丹麥分公司業務開發經理Henrik Bostrup介紹說,在Kassow Robots的協作型機器人控制器中採用PLOC2D系統,能夠大幅縮短調試時間。由此,現在可以在各項任務之間迅速進行切換。PLOC2D是運用高級硬體與可靠的定位演算法進行2D零件定位的圖像處理系統。系統中各元件有效協作,確保快速、可靠定位零件。其外殼的IP等級為IP65,並且具備直觀型人機介面,因此可輕松進行調整與維護。此系統直接連接至機器人控制器,並且可立即投入使用。SICK為Kassow Robots提供了適用於配貨流程的整合式解決方案,以及多項專用的整合式解決方案。

  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
SICK公司業務開發經理Henrik Bostrup(左)與Kassow Robots公司全球銷售經理Dieter Pletscher。
  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
SICK公司業務開發經理Henrik Bostrup(左)與Kassow Robots公司全球銷售經理Dieter Pletscher。

Bosch Rexroth幫助開闢新市場

2022年,工廠自動化領域領軍企業Bosch Rexroth成為Kassow Robots公司的大股東。此項夥伴關係將幫助Kassow Robots擴展其經營活動,開拓協作型機器人產品組合的新市場,並擴大哥本哈根工廠的生產規模。Kassow Robots公司創始人兼總經理Kristian Kassow非常高興公司將擁有新的增長潛力。

Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Kassow Robots公司全球銷售經理Dieter Pletscher(左)與公司創始人兼首席執行官Kristian Kassow(右)。
Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Kassow Robots公司全球銷售經理Dieter Pletscher(左)與公司創始人兼首席執行官Kristian Kassow(右)。

增長計畫

為實現其宏偉的增長計劃,Kassow Robots希望簡化與配貨流程相關的所有功能。PLOC2D是實現此目標的首選系統,因為其具有直觀型使用者介面,且調整與操作皆十分簡單。

該企業將SICK視為能夠理解其願景與理念的珍貴合作夥伴。用於配貨系統的PLOC2D產品系列使該企業的客戶與合作夥伴朝著在其自身的應用中運用圖像處理技術邁出了一大步。

 

全球化經營

Kassow Robots的銷售網路遍及全世界。為了在當地服務客戶,Kassow Robots與SICK旗下的分公司體系及實力強勁的應用團隊積極開展合作。這樣的合作簡化了制定解決方案的流程,並最大程度節省了建立標準配貨流程所需的精力。銷售經理Pletscher強調說,在SICK應用團隊的大力支援下,他們能夠在當地為客戶提供售後服務。


更多文章

「具備視覺」的協作型機器人:用機器人導引系統實現2D定位

閲讀詳細內容

安全而迅速:nanoScan3使協作型機器人焊接更加高效

閲讀詳細內容

感測器控制協作型機器人的未來

閲讀詳細內容

SICK使用Cookie

我們使用Cookie為您呈現最佳的網站設計,持續改進網站並向您提供您感興趣的客製化資訊。 確認「同意全部Cookie」按鈕即表明您同意我們使用。 透過「顯示Cookie設定」按鈕可以選擇允許使用何種Cookie。 其他資訊可在資料保護聲明中查閱。.