La société ELECTROLUX, bien connue du grand public, est un leader mondial en équipements électro-ménagers. Mais elle ne fabrique pas que pour les particuliers. En effet, son site de Rosières produit des machines à laver, des cabines de finition et des sécheuses/repasseuses industrielles pour les hôpitaux, maisons de retraites, blanchisseries industrielles et les petites et moyennes collectivités. Sa production est d’environ 1200 machines par an, réparties entre 400 laveuses/essoreuses et 800 sécheuses/repasseuses (45% pour la France et 55% à l’export). Les machines sont vendues à des concessionnaires, qui se chargent de la vente et de la maintenance.
Des exigences de conformité
Dans ce secteur, la Directive Machines 2006/42CE s’impose. Ainsi, le fabricant a l’entière responsabilité d’attester la conformité de ses machines en produisant une déclaration CE de conformité. Le dossier technique de chaque machine doit comprendre une évaluation des risques avant sa mise sur le marché et déterminer quelles sont les exigences essentielles de sécurité et de santé qui s’appliquent à cette machine. L’ensemble des machines produites à Rosières devant s’y soumettre, ELECTROLUX Laundry recherchait un prestataire expert en sécurité pour réaliser cette évaluation des risques. Cette étude impliquait aussi la validation des mesures de protection choisies ainsi que le calcul du niveau de performance PL des fonctions de sécurité conformément à la norme EN ISO 13849 (parties des systèmes de commande relatives à la sécurité).
L’objectif est de pouvoir attester auprès du client final de la conformité de la machine mais surtout de démontrer que tous les risques de la machines ont été analysés et que les mesures de protection mises en place permettront aux opérateurs de travailler en toute sécurité.
Pour cette prestation, SICK a missionné un de ses experts en solution de sécurité, Christopher Fredon. Une première intervention a ainsi permis une évaluation des risques sur un train de repasseuse C-FLEX. Satisfait du résultat, Gérard Gublin, chef de projet R&D chez ELECTROLUX Laundry, a fait à nouveau appel à SICK pour évaluer les risques sur une machine à laver industrielle. L’ensemble des risques présents sur la machine, dans toutes les phases de vie a été analysé et a fait l’objet d’un rapport détaillé, avec les solutions préconisées, la manière de les mettre en œuvre, conformément aux normes en vigueur. Pour certaines fonctions de sécurité, le niveau de performance requis a été déterminé en fonction de l’évaluation du risque considéré et le niveau de performance atteint a été calculé (EN ISO 13849-1) et validé.
L’excellente réputation de SICK dans le domaine de la sécurité des machines a été déterminante dans le choix d’ELECTROLUX Laundry. En effet, notre parfaite connaissance des normes et des directives, notamment concernant la norme EN ISO 13849-1 sur la sécurité des systèmes de commande au sens de la directive, est un gage de confiance et de succès pour nos clients. Par ailleurs, SICK dispose d’experts pouvant intervenir rapidement chez les clients, comme cela a été le cas lors de la première intervention chez ELECTROLUX. Cette disponibilité répond parfaitement aux exigences de nos clients, toujours avides de réactivité.