Industriel billedbehandling kræver fageksperter: Udfør kvalitetstests korrekt

30-05-2023

To ting er nødvendige for at udvikle yderst funktionelle løsninger til industriel billedbehandling. For det første: ekspertise inden billedbehandlingsteknologien på højeste niveau. For det andet: knowhow inden for den industri, hvor billedbehandlingsteknologien anvendes. Disse to elementer er integreret i SICKs vision partner-program, der skaber tætte, langsigtede forretningsforbindelser for hver industrisektor. Ved at kombinere SICKs teknologi, erfaring og kundefokuserede service med Delta Systems Kft's ekspertise inden for billedbehandling kan man udvikle den bedst mulige løsning til en kompleks kvalitetskontrolapplikation.

SICK Sensor TriSpectorP1000
SICK Sensor TriSpectorP1000

Derfor leder SICK efter partnere til industriel billedbehandling

Det er umuligt for én virksomhed at tilbyde skræddersyede løsninger til alle behov. Derfor er det vigtigt at gå sammen med andre virksomheder og arbejde sammen med dem for at udvikle optimale, branchespecifikke løsninger. Det er det grundlæggende princip i vores vision partner-program.

 

Delta: en kompetent partner billedbehandling og industriel automatisering i Ungarn

En af SICKs første partnere inden for industriel billedbehandling er Delta Systems Kft. Delta er i øjeblikket en af de største IT-integratorer i Ungarn og betjener omkring 1.500 kunder med sine 300 medarbejdere. Delta tilbyder komplette IT-infrastrukturløsninger. Hertil hører komplet arkitekturdesign, planlægning og installation af netværksløsninger og hardwarekomponenter, applikationsintegrering og styring af infrastruktur. Kundebasen omfatter en lang række brancher, lige fra biler og forbrugsvarer til smart landbrugsøkonomi, som forventes at blive et vigtigt vækstområde i fremtiden.

Samarbejdet med SICK er intensivt og dækker hele spektret af SICK-produkter. Delta bruger SICK-sensorer til alt – lige fra de mindste integrationsapplikationer til meget komplekse profiling-systemer, der bruger track-and-trace-systemer, RFID- eller LiDAR-teknologi til profilering.

Førsteklasses teknologi kombineret med tiltro og pålidelighed

I et af de seneste projekter brugte Delta 3D-vision-kameraer fra SICK til at skabe 3D-billeder, der gør det muligt for en robot at behandle en produktstabel. Systemet identificerer de enkelte produkter, samler dem op og placerer dem igen på et transportbånd, så der kan udføres en kvalitetskontrol. Dette foregår med InspectorP65x, et programmerbart og konfigurerbart 2D vision-kamera, der kan bruges til en lang række billedbehandlingsopgaver med høj opløsning.

Delta used SICK 3D vision cameras to carry out 3D imaging that enabled a robot to deal with a product heap.
Delta har brugt 3D-vision-kameraer fra SICK til at udføre 3D-billeder, der gjorde det muligt for en robot at behandle en produktstabel.
Delta used SICK 3D vision cameras to carry out 3D imaging that enabled a robot to deal with a product heap.
Delta har brugt 3D-vision-kameraer fra SICK til at udføre 3D-billeder, der gjorde det muligt for en robot at behandle en produktstabel.

SICK-produkternes høje kvalitet og fleksibilitet er dog kun én af grundene til, at Delta samarbejder med SICK. Delta har især været tilfreds med SICKs kundeservice og høje tillid til deres leveringsevne og fremhævede, at de aldrig behøvede at bekymre sig om support under eller efter leveringen. Vision partner-programmet går endda et skridt videre. Bálint Pongrácz, Technical Director hos Delta, mener, at “samarbejdet med SICK gør alle processer mere transparente” og tilføjer: “Vi kan altid stole på SICKs kvalitet, og jeg tror, at det siger alt, både teknisk og administrativt er der ingen tvivl om, at arbejdet bliver udført med succes”.

Not only the high quality and flexibility of SICK products was a reason why Delta works with SICK. Delta was also particularly happy with the SICK customer service.
SICK-produkternes høje kvalitet og fleksibilitet er ikke de eneste årsager til, at Delta samarbejder med SICK.
Not only the high quality and flexibility of SICK products was a reason why Delta works with SICK. Delta was also particularly happy with the SICK customer service.
SICK-produkternes høje kvalitet og fleksibilitet er ikke de eneste årsager til, at Delta samarbejder med SICK.

Sammen til en mere intelligent fremtid

Billedbehandlingsløsningen er blot en af de løsninger, der er udviklet til Delta. András Ujhegyi, CSO hos Delta, forklarer, at virksomheden glæder sig til at fortsætte dette samarbejde for at “udvikle en mere intelligent fremtid sammen med SICK”. Da Delta fortsætter med at udvide til de mest innovative forretningsområder som Industri 4.0, 5G, energistyring, IT-sikkerhed og trafikinformatik, ved de, at de kan stole på SICKs teknologi og support gennem vision partner-programmet. Som en del af det globale program arbejder SICK sammen med mange andre virksomheder over hele verden. Det transparente og problemfrie samarbejde gavner begge partnere og hjælper dem med at udvide deres forretning – en klar win-win-situation for alle involverede parter.

 

Andre indlæg

3D-inspektion i et stålværk: Ingen større udfordring for Ranger3

Læs mere

Intelligent Inspection SensorApp: Bringer deep learning ind i sensoren

Læs mere

Deep Learning og industriel billedbehandling øger effektiviteten i produktionen hos Velux

Læs mere