Funktionel sikkerhed
For maskiner, der normalt indeholder berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger, indeholder de tilsvarende type C-standarder ofte instruktioner til anvendelsen af dem. Type C-standard E 415, som omhandler sikkerhedskrav til pakkemaskiner, indeholder for eksempel mange nyttige oplysninger.
EN 415-6 for palleomviklingsmaskiner (folieomviklere) indeholder bilag om emner som berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger i lodret position, dynamisk cellepositionering af berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger og muting af berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger. Denne standard blev dog udgivet i 2013, og siden da er der blevet udviklet nyere teknologier, som kan bruges i disse applikationer. Standarder beskriver det aktuelle tekniske niveau, og desværre kan udviklingen af standarder ikke altid afspejle de seneste tekniske fremskridt.
EN 415-6 henviser til EN ISO 13849 og EN 62061 (nu erstattet af EN IEC 62061) med hensyn til robustheden af styresystemet, som den berøringsløst virkende beskyttelsesanordning er en del af. Disse "sikkerhedsrelaterede" dele af styresystemerne (SRP/CS) skal være designet og konstrueret i overensstemmelse hermed og have en vis grad af robusthed, der svarer til den krævede grad af risikominimering.
EN ISO 13849 og EN IEC 62061 indeholder sikkerhedskrav og vejledning om principperne for design og integrering af SRP/CS, herunder udvikling af software, og definerer karakteristika for udførelsen af sikkerhedsfunktioner (SF). Selvom begge kan bruges, fokuserer denne artikel på EN ISO 13849.
Standarden EN ISO 13849 indeholder eksempler på en række typiske sikkerhedsfunktioner og henviser desuden til standarder, der også er relevante. For berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger og muting henviser den til EN ISO 13855 og EN IEC 62046.
EN ISO 13855 beskriver placeringen af beskyttelsesanordninger i forhold til menneskekroppens tilnærmelseshastighed. Den generelle formel til beregning af mindsteafstanden er:
S = (K × T) + C
Dette står for:
S = den berøringsløst virkende beskyttelsesanordnings mindstesafstand til det farlige sted
K = menneskets tilnærmelseshastighed
T = systemets samlede efterløbstid
C = gennemtrængningsafstand (en ekstra værdi, der er baseret på både beskyttelsesanordningens opløsning og muligheden for at gribe ind over.
SICK kan give vejledning om dette emne og har mange dokumenter, der kan stilles til rådighed for kunderne. SICK tilbyder også sikkerhedsydelser som f.eks. målinger af efterløbstider for at få en værdi for "T" til beregning af den krævede mindsteafstand "S".
EN IEC 62046 er en standard, der blev udgivet efter offentliggørelsen af den aktuelle EN ISO 13849. Det er altid tilrådeligt at bruge en gyldig standard, der repræsenterer det nyeste tekniske niveau. EN IEC 62046 beskæftiger sig konkret med brugen af beskyttelsesanordninger til personregistrering og indeholder oplysninger om muting.
I tilfælde af en palleomviklingsmaskine indeholder følgende standarder nyttige bemærkninger vedr. berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger:
- EN 415-6
- EN ISO 13849 / EN IEC 62061
- EN IEC 62046
- EN ISO 13855
Denne liste er dog ikke fuldstændig, og andre standarder vil også være relevante, såsom EN 60204 for elektrisk sikkerhed og EN ISO 14118 for "forebyggelse af uventet opstart af maskiner" for at nævne nogle få.
Type C-standarder indeholder normalt oplysninger om muting og henviser til de andre standarder. Men hvis der ikke findes en type C-standard, skal der anvendes risikominimering under hensyntagen til alle relevante type B-standarder. Hvis du ikke er sikker på, hvilken standard du skal bruge, er det bedst at spørge en ekspert til råds.
Standarder kan dog ikke indeholde referencer til teknologier, der er udviklet, efter at standarden blev udgivet. I dette tilfælde kan standarden bruges sammen med EN ISO 12100.
Standarder vedr. muting
Med hensyn til muting giver type C-standarderne retningslinjer, men det vil være et stort arbejde at gennemgå alle de relevante type C-standarder. Så hvad siger EN ISO 13849 og EN IEC 62046 om dette emne?
EN ISO 13849
EN ISO 13849 definerer muting som "midlertidig automatisk undertrykkelse af en sikkerhedsfunktion eller sikkerhedsfunktioner via de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemet (SRS/CS)". Nogle vigtige begreber her er:
Midlertidigt – hvor længe undertrykkes sikkerhedsfunktionen (SF)?
- Automatisk – hvordan beslutter styringen, hvornår SF skal undertrykkes?
- Sikkerhedsfunktion – hvilken SF undertrykkes, og hvordan foregår det?
Vi ser på en sikkerhedsrelateret stopfunktion, der udløses af et sikkerhedslysgitter for at sikre adgangen til en palleteringsmaskine. Når materialet nærmer sig lysgardinet (fuld palle), skal styresystemet automatisk detektere materialet og undertrykke lysgitterets sikkerhedsunderfunktion (persondetektering) for at lade materialet passere, se figur 2.