En vindmølle er en maskine i henhold til Maskindirektivet og skal derfor opfylde de lovmæssige krav til systemets sikkerhed. Dette er særligt vigtigt, da nacellen og rotorerne vejer flere tons. Personer, der arbejder på disse elementer i forbindelse med vedligeholdelse, skal beskyttes mod farer forårsaget af de bevægelige dele. Takket være årtiers erfaring inden for sikkerhed er SICK forberedt på energiomstillingen og har en bred portefølje af sikre sensorer til vindmøller. Et globalt netværk af certificerede sikkerhedseksperter står til rådighed for risikovurdering, planlægning og godkendelse af vindmøller og sørger dermed for retssikkerheden.
Sikkerhedssensorer til personbeskyttelse ved vindenergianlæg
Sikre sensorer
Den tekniske forskel mellem en standardsensor og en sikkerhedssensor ligger primært i, at en sikkerhedssensor har et redundant system. Den har to mikroprocessorer, der kommunikerer med hinanden og gensidigt kontrollerer de interne og eksterne OSSD-måleværdier. I tilfælde af en fejl udløser sensoren en nedlukning af sikkerhedsstyringen og opretholder sikkerhedsfunktionen, indtil fejlen er udbedret.
Sikre applikationer på vindenergianlæg
Sikker positionsovervågning af rotorvinger
Det er vindmøllernes mål at producere den maksimale mængde elektricitet om året med den naturligt tilgængelige vindenergi. Samtidig skal vindmøllens rotorblade beskyttes mod overbelastning for at forhindre skader på vindmøllen og især personskader. Rotorbladenes position skal derfor konstant og pålideligt overvåges og tilpasses vindhastigheden. Den induktive sikkerhedssensor IME2S overvåger tandkransens sikre position på motoren eller rotorbladene.
Sikker overvågning af rotorlåsesystemer
Man går ind i vindmøllernes maskinrum for at udføre vedligeholdelsesarbejde eller andre opgaver. Hvis rotorbladene drejer, udgør det en potentiel fare for personalet. Et sikkert rotorlåsesystem med en hydraulisk eller elektromekanisk låsemekanisme anbefales for at forhindre, at vindmøllen roterer ved et uheld og skader personer. Dette er en vigtig sikkerhedskomponent. Den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder genererer boltens ind- og udadgående bevægelse og låser rotorskiven. De vedligeholdelsesfrie induktive sikkerhedsafbrydere IME2S overfører den sikre position for bolten “rotorskive låst” og “rotor fri” til styringen.
Overvågning af slutposition i elevatorskakten
Sikkerhedspositionsafbryderen i110R kontrollerer, at slutpositionen i en vindmølles elevatorskakt opretholdes og forhindrer, at den overskrides. Hvis en slutposition nås, stoppes elevatordrevet sikkert. Takket være det robuste metalhus er i110R meget velegnet til barske miljøer.
Overvågning og sikring af beskyttelsesdøre og vedligeholdelsesklapper
Afhængigt af risikovurderingen kan dørovervågning eller -låsning overvejes. Adgangsdøren til nacellen som maskinrum skal sikres for at beskytte personer mod skader. Den RFID-overvågede sikkerhedslås flexLock, der er monteret på døren, sikrer, at døren kun kan åbnes, når vindmøllen befinder sig i en sikker tilstand. Det betyder, at rotorerne er sikkert stoppet eller kun bevæger sig med en sikkert reduceret hastighed.
Der er monteret en ekstra STR1 RFID-sikkerhedsafbryder på vedligeholdelsesklapper eller døre. Den overvåger, om vedligeholdelsesklappen er åben eller lukket og udløser en tilsvarende sikkerhedsreaktion. Desuden får personalet altid en statusoversigt over, om klappen er blevet lukket igen.
Sikkerhed op til performance: Sikkerhedssensorer ét sted fra
Procesbetingelser og parametre skal være klart defineret for at garantere en sikker drift af vindmøllen. Afhængigt af systemets risikovurdering anvendes der forskellige sikkerhedsafbrydere, som er forbundet med standardstyringssystemet via en sikkerhedsstyring. Status- og diagnosefunktioner kan nemt aflæses og sikrer problemfrie processer.
Sikkerhedsstyringen Flexi Compact kan takket være sin modulære hardwareplatform konfigureres til en lang række styringsscenarier. Den licensfrie Safety Designer muliggør intuitiv konfiguration, hurtig ibrugtagning og kontinuerlig diagnosticering.
Alt fra ét sted: fra førsteklasses produkter og sikkerhedssystemer til komplette projekter. SICK tilbyder hjælp på vejen til sikker drift af vindmøller og har sikkerhedsekspertise til en sikker applikationsløsning.