Safe Motion Control:
Konstant sikrere processer

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Med Safe Motion Control fra SICK kan man til enhver tid overvåge maskinens bevægelser. Alle signaler, der udgår fra sikkerhedssensorer såsom aktuatorer, kan fusioneres. På basis deraf genereres informationer, af hvilke det kan afledes, om en maskinoperatør faktisk er i fare, hvis han/hun træder eller griber ind i det farlige område. Selv under en igangværende proces kan det altså være tilladt at gribe ind i maskinen, forudsat at der ikke består nogen risiko. Processen afbrydes ikke. Dermed opstår der færre stilstandstider og fejlkoblinger. Forbedre maskinernes og anlæggenes effektivitet og driftssikkerhed.

 

Mobile applikationer

Den ideelle løsning til førerløse transportsystemer, hvor personer kan opholde sig i det farlige område. Sikkerhedslaserscannernes beskyttelsesfelter kobles afhængigt af den hastighed, der måles af encodere. Bremseramper og hastigheder kan overvåges. Med disse funktioner kan den plads, der er til rådighed, udnyttes mere effektivt.

Stationære applikationer

Safe Motion Control registrerer, at maskinen står stille og gør det muligt at gribe ind i maskinen omgående. Det muliggør hurtigere skift af elementer og værktøj på maskiner, der er sikret med en dør, en optikkappe eller lignede sikkerhedsanordninger. Takket være hastighedsovervågningen forløber vedligeholdelsesdriften sikkert og effektivt.


Vore løsninger til din Safe Motion Control-applikation