Kamerasystemet mindsker risikoen for kollisioner med gaffeltrucks

18-05-2021

3D-førerassistentsystemet Visionary-B CV fra SICK overbeviser med effektiv kollisionsadvarsel hos kunden Imerys Fused Minerals Laufenburg GmbH. Verdens førende udbyder af specialløsninger baseret på mineraler fik en Linde-gaffeltruck fra Schöler Fördertechnik AG udstyret med et aktivt kamerasystem baseret på 3D-øjebliksbillede-teknologi fra SICK. Skærmen med live-billede hjælper føreren med akustisk og optisk advarsel for at sikre kollisionsafværgelse – også i barske produktionsmiljøer.

Imerys tager arbejdssikkerheden alvorlig. Området bag gaffeltrucks er svært at overskue – det er en belastning for føreren, især i uoverskuelige og trange områder og under vanskelige vejrforhold. De iagttagelser, føreren selv kan gøre, er ikke altid nok, idet han også skal koncentrere sig om lastens bevægelser. Når det for eksempel drejer sig om at skulle transportere tunge sække med keramikgranulat gennem lagerhaller og hen til lastbilerne, kan det nemt blive en udfordring at navigere sikkert gennem rummet. Netop ved baglænskørsel skal førerne være ekstra opmærksomme på omgivelserne for at undgå kollisioner med faste objekter eller objekter i bevægelse. For medarbejderne hos Imerys er det grund nok til at anvende det aktive førerassistentsystem fra SICK. Det kamera, der er monteret som en stand-alone-løsning på gaffeltrucken, er robust og giver også pålidelige kollisionsadvarsler ved dårlige vejrforhold. Adrian Winkelmann, projektmanager intralogistiske serviceydelser hos Schöler, er overbevist om, at hvis man udstyrer gaffeltrucks med 3D-førerassistentsystemet, vil det resultere i færre uheld og bedre arbejdsbetingelser. ”Føreren mærker, at han med Visionary-B CV får hjælp i løbet af arbejdsdagen og dermed også den arbejdssikkerhed, der hører til.” Således er Visionary-B CV et glimrende supplement til produkterne fra Schöler. Virksomheden leverer komplette logistikløsninger, der er tilpasset optimalt til kunden. Ved at følge de grundlæggende principper for produktivitet, sikkerhed og ergonomi tilbyder Schöler effektive gaffeltrucks og omfattende serviceydelser, der harmonerer med den nyeste teknik.

The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.
The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.

Aktivt kamerasystem til kollisionsafværgelse

Den robuste og effektive 3D Machine Vision Visionary-B fra SICK modstår store temperaturvariationer, regn og ujævnheder i jordbunden. Førerassistentsystemet arbejder efter det stereoskopiske princip – kamerasystemets intelligente billedbehandling identificerer objekter i områder, der er svære at se, og klassificerer dem. Fordi føreren kan konfigurere 3D-kollisionsadvarsler på forskellige måder via en skærm, og fordi det er nemt at betjene, kan han i løbet af arbejdsdagen koncentrere sig om sin egentlige opgave. Medarbejderne hos Imerys er begejstrede. Kameraet aflaster føreren, og kollisionsafværgelsen i anvendelsesområdet og produktiviteten forbedres.

The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.
The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.

Fleksibilitet sikrer optimalt udsyn og variabel konfiguration

Det aktive system Visionary-B CV detekterer objekter bag gaffeltrucken og deler dem op i objektklasser. Dermed undgås forkerte alarmer; systemet advarer dog pålideligt og effektivt både akustisk og optisk – på skærmen blinker en rød ramme. Om ønsket kan føreren definere bestemte forhindringer, som skal ignoreres, for eksempel vægge og mindre objekter. Med 3D-øjebliksbillede-teknologien analyseres ikke bare klassen, men også objekternes præcise position i forhold til køretøjet. Derudover filtrerer intelligente algoritmer irrelevante omgivelsesinformationer som tåge og jordbundsreflektioner fra. Kameraet giver føreren det optimale udsyn, uafhængigt af arbejdsomgivelserne.

Dr. Fabian Zimmer, applikationsingeniør hos SICK og ansvarlig for 3D-øjebliksbillede-kameraer, forklarer indstillingsmulighederne: ”Afhængigt af køretøjets størrelse og hastighed, kan man variere detektionszonernes bredde og længde. Og man kan endda endnu engang skelne i de enkelte detektionszoner. Hvilke objekter ønsker jeg virkelig at advare imod?”

Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.
Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.

Tilbehør til alle anvendelsesområder

Sammen med Schöler leverer SICK en plug and play-løsning til forskellige anvendelsesområder, fra produktionsmiljøer til bortskaffelse af affald. In smalle gange, på ujævnt underlag eller stærkt solskin: Kameraet sikrer optimalt udsyn. Hvis kamerasystemet ikke allerede blev bestilt, da gaffeltrucken blev købt, kan det nemt eftermonteres, og gaffeltrucken er hurtigt driftsklar igen.

Takket være tilbehør, der kan monteres fleksibelt, giver det intelligente kamerasystem også et bedre overblik, når der er tale om større specialkøretøjer og vanskelig infrastruktur, og det kan anvendes til kollisionsafværgelse. Og når der er brug for at kunne se områder hele vejen rundt foran og bag køretøjet, hjælper assistentsystemet pålideligt føreren med to sensorhoveder og en analyseenhed, der kobler mellem sensorhovederne.

Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.
Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.

Verden over satser kunder på førerassistentsystemet fra SICK

Brugen af kamerasystemet har ikke kun overbevist Imerys, men også Schölers kunde Samvardhana Motherson Peguform (SMP), en af Tysklands største leverandører til automobilbranchen. Efter en vellykket praksistest planlægger selskabet at anvende SICKs førerassistentsystem i større omfang i deres produktionsanlæg.

 

 

Yderligere bidrag

Detektion af recesser i paller ved hjælp af 3D-øjebliksbillede-kamera

 

Læs mere her

3D-assistentsystemet Visionary-B forhindrer uheld ved baglænskørsel

 

Læs mere her