Gemeinsame Wachstumsperspektive - SICK gründet Joint Venture mit belgischem Systemintegrator

02.07.2013

Die SICK Engineering GmbH hat mit Wirkung zum 1. Juni 2013 ein Joint Venture mit dem belgischen Systemintegrator GGS Oil and Gas Systems bvba (GGS) zur Herstellung und Vermarktung von komplexen Systemlösungen für die Gasdurchflussmessung gegründet. An der neuen Gesellschaft SICK Metering Systems NV mit Sitz in Kalmthout, Belgien, halten beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile.

SICK Metering Systems wird sich auf anspruchsvolle Systemlösungen für Gasmessstationen, sogenannte Integrated Metering Solutions, konzentrieren. Diese Komplettlösungen umfassen neben dem kompletten Messsystem auch Filter- und Druckreglerstationen, Heizungen und Kessel, Mess- und Schnittstellen zum Hauptsystem sowie Evaluierungs- und Überwachungssoftware. Durch die Partnerschaft bündelt SICK seine Produkt- und Projektkompetenz im Bereich Ultraschall-Durchflussmesstechnik für die Erdgasindustrie mit dem Systemwissen und dem Servicenetzwerk des Systemintegrators GGS, der im Jahr 2006 als Spezialist für Gas- und Flüssigkeitsmesssysteme gegründet wurde.

„Das Joint Venture mit GGS als etabliertem Systemanbieter bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam wichtige Wachstumsmärkte zu erschließen, die uns ohne umfassende Systemkompetenz verschlossen bleiben würden“, erklärt Reiner Bengel, Geschäftsführer der SICK Engineering GmbH, der zusammen mit GGS-Geschäftsführer Peter Himschoot auch die Geschäftsführung von SICK Metering Systems übernehmen wird. „Einer der wichtigsten Zielmärkte werden Großprojekte mit internationalen Öl- und Gasunternehmen sein“, so Bengel weiter.

Die SICK Engineering GmbH mit Sitz in Ottendorf-Okrilla bei Dresden ist die auf Gasdurchflussmessung spezialisierte Tochtergesellschaft der SICK AG, eines weltweit führenden Herstellers von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Die 1946 gegründete SICK AG mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau beschäftigt weltweit über 6.300 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Konzernumsatz von 971,3 Mio. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-5747.