产品介绍
- 倾角传感器通过地球重力,非接触式测量目标物体的倾角
- 通过MEMS(微电子机械系统)技术倾角传感器测量非常精准,并且外壳非常坚固
- 单轴传感器在360°范围内测量轴的倾斜度,双轴传感器能够在± 90 ° 范围内同时监控两个轴的倾斜度。
- 产品系列覆盖模拟量接口的小型传感器TMM55,紧凑型CANopen总线接口的倾角传感器TMS/TMM61,以及坚固、高精度、可编程的增强型倾角传感器TMS/TMM88。
- 根据应用场景,可选用铝制或者塑料外壳
TMS/TMM倾角传感器包括三大类型:TMM55, TMS/TMM61和 TMS/TMM88。
原理简介
本质上,倾角传感器要测量加速度,特别是重力加速度,因此其内部集成了加速度传感芯片。该传感芯片由一个MEMS传感部件以及外围信号处理电路组成。MEMS传感部件示意图如下:
MEMS传感部件 |
MEMS传感部件中的蓝色部分是可移动的,而红色部分是固定的。在加速或减速时,蓝色部分将向左或向右移动,蓝色和红色部分之间的电容则随之改变。通过测量电容C1和C2即可确定加速度。如下图所示:
也就是说,在被测物倾斜时会产生的加速或减速,令MEMS传感部件中可移动部分向一侧移动,图示如下:
从该原理中可以看到,在测量过程中MEMS传感部件对震动会很敏感,被测物体的震动会影响测量结果。所以必须加入滤波器,消除一定频率之外的干扰。
疑问解答
1. 名词解释
补偿交叉灵敏度:仅用于双轴型倾角传感器。一般情况下,一个轴的倾斜会影响另外一个轴。该补偿能够尽可能的减小这种影响。
振动抑制特性:用于设置滤波器。通过设置,能够消除振动带来的负面影响,获得稳定的信号输出。
温度系数:倾角传感器会受温度影响,随着温度的升高输出信号会变差。
轴指定:对于TMS/TMM88模拟量,有两个通道:A通道和B通道。默认情况下,A通道指定对应X轴,B通道指定对应Y轴。这种对应关系可以通过编程器进行编程改变。
2. TMS/TMM88为什么具有塑料和铝合金金属两种外壳?
分别应用于不同的环境里。对于室内和工厂内的应用,一般使用塑料外壳,性价比高。对于室外的应用,特别是野外靠近植物的场景(例如割草机),一般使用金属外壳,因为植物分泌的酸性物质会腐蚀塑料外壳。但是,在有水泥粉尘的环境里,一般使用塑料外壳。
3. 为什么有IP65和IP67两种防护等级?
两种防护的意义不同,相互独立。IP65表示:任何角度水的低压喷射;IP67表示:短时间内耐浸泡。
4. 什么是可配置的数字滤波器?
滤波器有两种:巴特沃茨(Butterworth)滤波器和临界阻尼滤波器(Critically damped)。巴特沃茨更适用于测量非移动的、振动较强的物体,例如大型钻井台;临界阻尼滤波器更适合用于测量移动的物体,例如工程车辆、农业车辆等。目前市面上绝大多数的倾角传感器仅配备了巴特沃茨滤波器,甚至不配备任何滤波器;而西克的倾角传感器同时配备两种以供客户选择。
客户收益
- 稳定和准确的测量结果,且具有可配置的振动抑制特性
- 通过可编程参数和不同的外壳材料适应多种应用需求
- 紧凑型设计允许在受限空间中使用
- 基于强壮和完全密封的传感器实现高系统可用性
- 通过补偿交叉灵敏度实现可靠的双轴倾角测量
典型应用
- 农业和林业机械
- 工程机械和特种车辆
- 太阳能和光伏
- 自动导航系统
- 起重机和吊装技术
- 风力发电厂
应用:
应用案例一:伐木机。TMS/TMM88可靠地测量驾驶室的水平度。
应用案例二:植保喷雾器。紧凑的TMS/TMM61帮助调平喷杆。
应用案例三:挖掘机。TMS/TMM88过测量上下托架和挖掘机臂架的倾角能可靠地记录位置。
应用案例四:移动式起重机。TMS/TMM61可为移动式起重机的自动水平调节提供支持。
手持式编程工具
全新的PGT-12-Pro编程工具是SICK第一款用于CANopen传感器的手持式编程工具,在同行业中处于领先地位。它轻便紧凑,易于操作,支持以下倾角传感器和绝对值编码器:
- AHS/AHM36 CANopen
- TMS/TMM CANopen
- TMS/TMM 模拟量
集成式供电使其能独立工作,便于随身携带和现场服务。各类的编码器参数能够保存在内置的内存或者SD卡上。用户能够通过固件升级为PGT-12-Pro增加新的功能和编码器种类。