![](https://cdn.sickcn.com/media/content/h52/h71/9692843966494.jpg)
HDDM+(升级型高分辨率距离测量)是一种用于非接触式距离测量的高分辨率光飞行时间测量法,既可用于距离传感器,也可用于 2D 或 3D LiDAR 传感器。该技术适用于室内与室外区域,用于测量距漫反射物体和逆向反射型反射器的距离。采用 HDDM+ 的距离传感器针对逆向反射型薄膜的扫描范围可达 1.5 km。不同于“单个脉冲”或相位相关等技术,HDDM+ 是一种统计式测量方法。也就是说,传感器以统计学方式分析多个激光脉冲的回波,以计算距离值。此外,还可凭借 HDDM+ 实现具有多重回波功能的传感器。借此,即使在恶劣环境条件下亦可实现高测量可靠性的距离测量。
敬请阅读我们的白皮书,全面了解 HDDM+ 的详细内容
- 技术基础:光学距离传感器与 LiDAR 传感器,光飞行时间测量、相位相关测量法与光学脉冲飞行时间测量
- HDDM+ 工作原理
- 该方法的优势
- 可能的应用,例如为橡胶轮胎门式起重机实现防撞
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/h70/h9d/9692844130334.jpg)