共同创造 (Co-Creation)——创新源于合作

Co-Creation – Innovation entsteht im Miteinander
Co-Creation – Innovation entsteht im Miteinander

无论是在工厂、物流还是过程自动化:数字化转型都能实现且满足更高要求的安全性和生产力,以保持竞争力。为此,SICK 提供了用于测量、检测、监控、安全防护以及识别的产品。但通常会出现两种考虑:“我知道我必须改进一些东西,但并不知道具体要改进什么。”;“我知道我可以改进什么,但不知道具体如何改进。”

出于这些原因,SICK 提供的不仅仅是关于传感器、光栅、传感器解决方案和其他产品的培训。通过 SICK 共同创造 (Co-Creation),我们开发了一种培训形式,其内容远不止于进行指导。一方面,培训开始于更早的阶段,另一方面培训内容覆盖面更加广泛。

 
Wissenspakete für die Praxis
Wissenspakete für die Praxis

实践知识库

共同创造 (Co-Creation) 可涉及您的设备、机器或生产车间。我们特别挑选的 SICK 专家将根据您的具体要求与您一同合作,以便您进一步发挥创新潜力。通过协作开发制定基于预定义主题的解决方案,与 SICK 的共同创造超越了以前已知的培训课程、研讨会或咨询。

SICK 运用“设计思维”等现代化的创造力和解决方案技术,针对特殊要求采用有效的方法。例如,可以模拟选择设备,或者可以重建流程、工厂和物流自动化中的系统。通过这种方式,可以进一步改进现有的设备组或从数字化的角度创造价值。

您有特定的需求和知识——SICK 拥有丰富的经验和工具。

Ein Prozess nach Ihren Vorstellungen
Ein Prozess nach Ihren Vorstellungen

根据您的期望开展流程

初步沟通后的第一步是需求研讨会,其中会使用画布 (Canvas) 方法更广泛地定义确切的技术要求。从而得出一个培训计划,显示可以在怎样的环境下培训哪些内容。然后,SICK 会选定适合您主题的专家。这些专家会与您的专业人员一起进行为期一天的训练,制定出适当的技能和方法。我们将一起解决您的具体应用,同时让您有能力利用新获得的知识应对未来的进一步挑战。为此将引入您非常特殊的技术要求。在现场——在您的场所或 SICK——您将与 SICK 专家一起开发制定个性化解决方案。如欲了解更多信息,请给我们留言

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

学习服务项目概览

转至培训产品组合 

Neue Arbeitsweisen erfordern neues Lernen
Neue Arbeitsweisen erfordern neues Lernen

新的工作方式需要新的学习

转至文章