自动驾驶公共汽车——芬兰道路上的罕见景象

2022-6-14

这款公共汽车被称为 GACHA——一种用于公共短途交通的自动驾驶车辆。芬兰技术公司 Sensible 4 与日本消费品牌 MUJI 一起在赫尔辛基 (Helsinki) 展示了 GACHA。在各种传感器的帮助下,GACHA 能够设法避开障碍物并识别道路。

The GACHA is able to autonomously drive along a previously mapped route under almost any conditions.
The GACHA is able to autonomously drive along a previously mapped route under almost any conditions.

即使在严寒中也畅行无阻

GACHA 并不是率先以自主方式参与芬兰道路交通的车辆。其他制造商曾在这里尝试过,由于芬兰的挑战性天气条件,他们在首场降雪时便已经达到了限制。不过,Sensible 4GIM Oy 合作解决了这个问题。他们一起提出了将芬兰的自动化专业知识融入开发中的想法,同时还要相应地考虑天气条件。GACHA 能够在几乎任何条件下沿着预先绘制的路线自动驾驶。如果在行驶途中发生意外情况,车辆始终可以安全制动,并在人工帮助下通过远程控制重新启动。

甚至连警察驻足凝视

“一年前,在赫尔辛基 (Helsinki) 的 Oodi 中央图书馆向公众展示了这辆公共汽车。从那时起,便与 Nokia 合作进行了试驾,例如在 Kera(Espoo,埃斯波)。展示后,又在许温凯 (Hyvinkää)、万塔 (Vantaa)和帕斯拉区 (Pasila) 重新进行了试点测试。在帕斯拉区 (Pasila),现在有三辆车在路上行驶,其中两辆可以载客。然而,在新冠疫情期间,只有一名测试驾驶员能够使用该车辆。GACHA 的外观十分引人注目——因为东风这个品牌之前在芬兰的知名度不高。我们难得在路上看到这家制造商的车辆。甚至连警察都停下来检查公共汽车并询问问题”,公司开发部门的 Tuomas Sauliala 说道。

 

There are now three vehicles out and about on the roads in Pasila, two of which can transport passengers.
There are now three vehicles out and about on the roads in Pasila, two of which can transport passengers.

一家成长型公司想要征服世界

“对我们来说,公司增长意味着车辆的进一步发展。这意味着我们需要用于测试的汽车和技术,而这些恰恰十分昂贵。大多数科技公司在初创阶段只需要员工和计算机,但我们还需要传感器、车辆和工作设施。在首轮融资中,我们从日本投资者那里获得了 600 万欧元的投资。这使我们能够获得发展自主权、开发软件产品并加速我们的国际化进程”,Sauliala 说道。

激光扫描仪传感器
户外是我们的第四维度
MRS1000
For growing the company sensors, vehicles, and facilities in which to work are required.
For growing the company sensors, vehicles, and facilities in which to work are required.

 

相关文章

移动式工作设备——传感器为其赋予智慧

阅读更多

准备阶段的注意事项

阅读更多

AGVR 确保无人驾驶拖拉机在户外安全使用

阅读更多

率先配备智能传感器的户外大面积割草机器人

阅读更多