SICK传感器移动机器人解决方案

 

无论是在生产、物流还是服务领域,机器人技术都发挥着重要作用。尤其是移动机器人的发展势头十分迅猛。为了确保移动机器人安全行驶,需要智能传感器解决方案。移动机器人的类型多种多样:从自动导航车(AGVs)到协作型机器人(Cobots),再到自主移动机器人(AMRs)。简而言之:未来属于自主移动机器人。这使得机器人技术整体上更加灵活,并适合全新的应用领域和商业模式。

移动是一种挑战

移动是一个挑战,因为对移动机器人的要求非常复杂:我在哪里?我的环境是什么样子的?我怎样才能在没有危险的情况下到达我的目的地?在从AB的移动中完成了什么?在目的地必须完成什么任务?

智能传感器为其中许多问题提供了决定性的答案:它支持移动机器人的定位、绘图和导航,以及协调移动或对接。但在自由空间的移动中需要更多:考虑到特定的运动特征,避免碰撞是一个要求很高的挑战。人类和机器人之间的合作必须是安全和有保障的。因此,移动机器人必须能够避开静态和移动的物体,并始终“观察”其周围环境。与我们一起走向移动机器人技术的前沿。

 

三维解决方案

智能传感器构成了移动机器人移动的基础。智能传感器使 AMR 的移动更加灵活和自由。

SICK 为移动机器人的严峻挑战提供了大量的传感器产品组合。我们的产品是模块化的,从简单到高端应用。可根据您的需求单独定制基于激光雷达、工业图像处理、无线射频识别或超声波的传感器解决方案。这确保了可靠的定位或货物搬运。

 

 

此外,获得的传感器数据越来越有价值。原始数据是机器人行动的指令,而进一步开发的软件开辟了全新的能力。通过人工智能,可以开发出几年前似乎还无法想象的复杂应用。

除了成熟的传感器和相关软件的交互之外,我们解决方案的第三个方面仍然是人。与客户的合作是我们的首要任务,并在咨询和服务中不断地证明了这一点 - 这推动了我们的全球发展。

 

 

对任何生产来说,停机意味着退步。因此,移动是一种应对移动式机器人技术挑战的方法。让您的移动机器人与我们一起移动 - 具有强大的生产率、控制力和透明度。

 

制造和生产——让它动起来

用智能移动机器人将移动带入您的生产

 

 

走出束缚。从负担中解放您的生产率。在许多工业领域,取代静态和固定安装的机器人应用正在促使一场小革命。移动装置的应用方案使其灵活,从而简化了生产流程。一切都变得更加有效和更加快速。这适用于原材料和最终产品的运输,也适合生产应用。协作系统提高了效率。上手快速简便,并在其“使用寿命”内承担流程中每个环节分配的任务。人与机器之间的互动成为了一种日常工作 - 高效生产、灵活且安全。


 

 完整版移动机器人应用手册下载

点击下载

联系我们
联系我们

联系我们

联系西克市场部门:

020-28823600  3630 

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!