SICK's company history
在与精密光学器件和智能电子设备结合使用之后,光能为许多不同的任务提供解决方案。欧文·西克(E.h. Erwin Sick) 博士很早就发现了这一潜力。1946 年,他建立了自己的公司。在接下来的几十年里,这家公司成为了一个活跃在全球范围内的智能传感器与工业自动化技术解决方案供应商。
在与精密光学器件和智能电子设备结合使用之后,光能为许多不同的任务提供解决方案。欧文·西克(E.h. Erwin Sick) 博士很早就发现了这一潜力。1946 年,他建立了自己的公司。在接下来的几十年里,这家公司成为了一个活跃在全球范围内的智能传感器与工业自动化技术解决方案供应商。
SICK AssetHub:SICK AssetHub 是一种数字网络服务,与制造商无关,可用于管理公司中所有装置或设备的数字化双胞胎 (digital twins)。
outdoorScan3:全球首创:SICK 推出了一款用于户外的安全激光扫描仪 OutdoorScan3。
AppSpace:SICK AppSpace 将软件和硬件集于一身,包括两个要素:可编程的 SICK 传感器及针对传感器应用程序的开发套件 SICK AppStudio。
InspectorP6x:图像处理 4.0 - 可编程的 InspectorP6xx 摄像机。
microScan3:创新的扫描技术 safeHDDM® 赋予 microScan3 即使在灰尘和环境光影响下也具有十分优异的可靠性,并能提供高度精确的测量数据。由此可提升机器的生产效率和可用性。
GLARE:GLARE 光泽传感器计算出物体平面的光泽度并可以在不同物体间区分不同的光泽度。
Flexi Loop:借助独特的分散式集成方案 Flexi Loop,SICK 可实现将安全开关和传感器串联在机器内的低成本解决方案。
DeltaPac:为提高包装工业的效率和质量:多任务光电传感器 DeltaPac 结合了 Delta- S-Technologie®、两种高分辨率的能量标度、SIRIC® 和测距装置。通过可点击选择的四种运行模式,该传感器可不受方向限制地检测半径 20 mm 以下的对象轮廓。
GHG-Control:温室气体测量代替了温室气体的计算
FLOWSIC500:一台用于天然气配送的紧凑型超声波燃气计量表。
EKS / EKM36:带有数字HIPERFACE DSL接口的新型电机反馈系统。
MERCEM300Z:先进的汞监测系统,具有更高的灵敏度。
Color Ranger E: 一台具有高性能色彩测量功能的高速3D相机
西克最小的安全激光扫描仪S300。
IO-Link:通过创新的传感器/执行器接口进行持续通信。
RFID系统使识别物体成为可能,并且阅读器和待识别物体之间可以没有目视接触。
3D相机传感器。
一个基于相机的高安全性压力机安全系统。
新一代的光电开关:传感器阵列,通过位置和时间触发来测量要检测的物体,尤其是环境。
具有动态保护区域切换功能的近程激光扫描仪,应用于自动制导系统。
高速2D代码阅读器。
示教视觉传感器。
微型气缸传感器。
安全总线系统。
一款光电开关,用于检测32x32像素场上激光线的光部分,以确定物体的形状和位置。一款基于时间飞行技术的廉价光电开关。一款具有铁氟龙涂层外壳的光电开关,应用于电子和流程工业。一款具有基于飞行时间技术的集成自动对焦功能的条形码读取器。更小的全挤压涂层磁体传感器
一款对环境光源不敏感的光电接近传感器。
SICK模块化高级识别技术(SMART)使识别损坏的条形码成为可能。
具有动态示教功能和高开关频率的对比度扫描仪。
一款用于在高架仓库中放置物品的飞行装置。
一款带有环境光的光电开关。
以款具有背景抑制功能的微型光电开关。
近距离激光扫描仪在体积测量中的应用。
自动化技术领域中一台具有UVLED的发光扫描仪。
一款颜色传感器。
一款安全类别3的区域扫描仪,用于危险区域防护。
将区域扫描仪用于站点安全(例如,通过锁闸和访问点进出时)。
一款用于二氧化硫、氮氧化物和氨气的原位二极管阵列光谱仪。
用于监测公路隧道排放的一氧化碳测量装置。
使用可被激光扫描仪扫描的打印代码字符。
基于超声时间飞行原理的一台体积流量测量设备。
一款用于二氧化硫和氮氧化物的原位气体测量装置(过滤器相关器)。
一款通过四倍接收元件来检测反射镜的位置的光电开关。
一款具有V型旋转光束和特殊反射器的区域扫描仪,安全等级为2,可保护危险区域。
在光电开关和接近开关中引入用于发射器光束的半导体二极管。
一款用于控制偏心压力机防护罩的安全格栅。
一款彩色环码读取器,用于检测安瓿瓶上的彩色环码。
一款用于检测物体发光体的发光扫描仪。
制药行业装箱单、折叠箱、罐子、管子等的条形码识别技术。
一款根据结构图引导复制铣床的曲线控制装置——当今数控铣床的前身。
一款用于调节填充水平的光学高度扫描仪。
一款络筒机监控器,用于检测非常细的编织线(自动准直原理)。
一款具有显示功能和集成目标值定义的快速光学计数器,用于快速检测小物体。
一款基于自动对准原理的光电烟气监测仪。
NT1近距离扫描仪:
用于包装工业印刷标记的控制装置
一款预防生产机械事故的光幕
1946年
SICK AG公司诞生:
欧文·西克(Erwin Sick)获得慕尼黑的美国军事政府同意成立工程公司的许可。
1952
在汉诺威国际机床贸易展览会上展示首款可用于销售的事故预防光幕。随后的订单为公司带来了最初量产的机会,公司实现了经济上的成功。
1956
25名员工随公司迁至德国瓦尔德基希。
1972
第一家子公司在法国成立。
1976
随着美国子公司的成立,公司逐渐向海外拓展业务范围。
1988
欧文·西克去世,享年79岁。他的妻子,吉塞拉·西克(Gisela Sick)接管公司,并成为其第一大股东。
1996
Erwin Sick GmbH将公司性质更改为股份有限公司。
1999
首批员工股份在国内外发行。
2006
SICK庆祝成立60周年。
2020
一家成立于 1946 的企业,拥有 50 多家子公司和股权投资公司以及众多代理机构,足迹遍及世界各地。在 2020 财政年度,SICK 在全球拥有 10,000 余名员工,集团年收入约 17 亿欧元。
2023
SICK 是全球先进的工业传感器应用解决方案提供商之一。1946 年名誉博士兼工程师埃尔文·西克先生创办了 SICK 公司,总部位于布赖斯高地区瓦尔德基希市,紧邻弗莱堡,是技术和市场引领者之一。SICK 拥有 60 家子公司和控股公司以及众多代理机构。SICK 全球拥有超过 12,000 名员工,2023 财年综合销售额达 23 亿欧元。
1909年
11月3日,欧文·西克(Erwin Sick)出生于德国海尔布隆的一个火车司机之家。
1924年 - 1928年
成为光学领域的学徒。
1932年
开始在柏林西门子&哈尔斯克从事光学算术师; 但是,该部门六个月后关闭。 他被安排转到实验室,承担了实验、算术和具有建设性的任务,特别是在彩色胶卷领域。
1934-1939年
曾任职于西门子、博世和阿斯卡尼亚,最初是一名建造师,后来成为工程师,从事彩色电影、电影、天文和物理设备等高要求的开发项目。
1939-1945年
担任慕尼黑A.C.Steinheil&Sóhne光学工程实验室经理。
1944年
迎娶吉塞拉·诺依曼(Gisela Neumann)。
1945年
1951年
7月,在位于慕尼黑举行的“德国发明家和新发明交易会”上,欧文·西克展示了他用光幕制成的第一个木制模型,并获得了杰出创意证书。 10月20日,他根据自动准直原理发明的光幕专利获得了技术突破,并构成了整个设备系列的基础。
1952
SICK在汉诺威国际机床贸易展览会上展示首款可用于销售的事故预防光幕。随后的订单为公司带来了最初量产的机会,公司实现了经济上的成功。
1954年
欧文·西克试图从自由邦巴伐利亚州获得贷款来建立公司,但没有成功。当巴登-符腾堡提出同意他的贷款申请时,他从慕尼黑搬到了位于巴登的奥伯基奇。
1956
25名员工随公司从奥伯基希迁至瓦尔德基希,落址于安德阿利7-9号的August Faller KG大楼。
10月,SICK获得了新型光电逆反射传感器的专利,该传感器后来将成为公司极具市场竞争力的产品之一。
1960
在慕尼黑成立“自动化研究所”,开发工业应用的光电器件。欧文·西克选择在巴伐利亚州首府成立该机构的主要缘由是沃尔德基奇缺乏合格的工程师。
1971
11月26日,司法部长鲁道夫·席勒(Rudolf Schieler)向西克赠送了Bundesverdienstkreuz 1. Klasse德意志联邦共和国一级勋章,以纪念公司成立25周年。
1976/77年,
位于塞巴斯蒂安-克奈普-斯特拉塞的建筑物。安德阿利7-9号的房子被归还给城镇。
1977年
迁入塞巴斯蒂安-克奈普-斯特拉瑟的新工厂,至今仍是公司的总部。
1980年
11月19日,慕尼黑工业大学机械学院授予欧文·西克荣誉工程学博士学位,以表彰他对具有电子信号评估功能的光学设备的科学和建设性发展做出的贡献。
1982年
12月2日,欧文·西克因其在光电子领域的众多发明而获得了柴油金奖。
1988年
欧文·西克于12月3日因心脏病发作离世,享年79岁。