海上邮轮:正确的装备让旅途更加安全

2023-8-21
有一种看法是,相对于邮轮旅行本身,抵达和离开邮轮的过程更容易出现危险。这是因为,邮轮具有非常高的安全标准。

本次,我们将推出豪华邮轮旅行三部曲的最后一部分,主题是“正确的装备让旅途更加安全”: 
The right equipment for increased safety
The right equipment for increased safety
据统计,豪华邮轮是世界上最安全的交通工具之一。因为这些邮轮从建造之初就必须达到较高的安全标准,随后的运营标准同样苛刻。相对于安全标准而言,豪华邮轮公司为船上安全考虑得更加周全,并为此使用了大量传感器。 
 
然而,尽管采取了各种安全措施,乘客落水事故仍然时有发生。通常会使用摄像机监控船外区域,但它们并不能触发警报。通过安装 3D LiDAR 激光扫描仪 MRS6000,一切迎刃而解。传感器会扫描邮轮周围的指定区域。如果有人穿过传感器的多层扫描区域坠落,便会立即对船员发出警报。然后,船员可以调阅视频记录,迅速采取救援措施。智能型传感器 MRS6000 可以消隐水雾、波浪和鸟类等因素,从而避免误报。
激光扫描仪传感器
3D LiDAR 激光扫描仪,采用多层技术和具有大垂直张角
MRS6000
“Man overboard” detection with MRS6000 3D LiDAR sensors.
使用 3D LiDAR 激光扫描仪 MRS6000 进行“人员落水”识别
“Man overboard” detection with MRS6000 3D LiDAR sensors.
使用 3D LiDAR 激光扫描仪 MRS6000 进行“人员落水”识别

另一个安全相关领域则是门禁。SICK 的安全系统 RAM 读取人员的电子标签,确保只有授权人员才能进入相关区域。该系统使用电磁波自动进行非接触式识别。由于 无线射频识别系统的扫描范围较大,因此可以提前识别人员,及时开门。这种保护措施对于机房舱壁或舰桥入口等位置也非常重要。

Non-contact access control for access-restricted areas with RFID.
禁入区域的非接触式门禁
Non-contact access control for access-restricted areas with RFID.
禁入区域的非接触式门禁

2D LiDAR 激光扫描仪 TiM781S 传感器特别适用于服务机器人在轮船甲板上的导航。该传感器融合了保护区域评估和安全测量数据流功能,可实现非接触性的人员检测和物体检测。机器人持续可用,能够对变化作出动态反应,并根据环境灵活调整路径。这意味着可以在酒吧、餐厅或泳池甲板上为乘客提供全天候服务。例如在吧台通过应用程序订购饮料,机器人就会将订单直接送到正确的客人手中。

A service robot equipped with the TiM-S.
邮轮上的服务机器人配备了 TiM-S 传感器。
A service robot equipped with the TiM-S.
邮轮上的服务机器人配备了 TiM-S 传感器。
为船舶运营提供智能支持的方法有很多。邮轮上有成千上万种可能的应用场景。SICK 的产品组合包括 40,000 多种传感器和解决方案。

 

欢迎您阅读我们豪华邮轮系列的另一部分:

邮轮热潮持续高涨:SICK 让航行更环保

第 1 部分:SICK 让航行更环保

豪华邮轮幕后的神秘面纱:精湛高效的物流

第二部分:精湛高效的物流