从意大利到世界各地:精心、高效、安全地包装和处理产品。这就是 OCME 的宗旨。一家总部位于意大利东北部工业区的中心地带的模范企业,是国际大型的包装技术制造商之一。其 LGV 解决方案 (= Laser Guided Vehicles) 的成功也离不开与 SICK 的长期合作。
可靠的合作关系确保 LGV 在生产物流中的安全和导航
20 年来,OCME 一直为其客户提供多样化的产品包装解决方案。从粘性液体灌装、包装和托盘运输到用于企业内部物流的 LGV。OCME 针对生产物流开发了搬运技术,特别是激光导向小车,这是优化集成式物流管理的关键。
“作为一家中小型企业,我们可以为客户量身定制解决方案”,OCME 的自动导航车销售经理 Roberto Schenetti 解释道。“我们可以通过相应调整来满足客户提出的几乎所有新要求。”OCME 的旗舰产品是 AURIGA 产品系列,该系列可靠性高、使用灵活性高并且实现快速简便。
与 SICK 的合作关系在市场上创造不同
高质量产品在市场上依然至关重要。然而,市场发展却异常复杂并且无法预测。要如何应对如此反复无常的环境带来的挑战?依靠合作伙伴,一切因此不同。
Schenetti 强调说:“我们与 SICK 的合作是长期选择的结果。经过深入分析我们的市场,我们发现 SICK 能够为我们提供比单纯使用技术更有价值的合作关系。”在过去的 20 年里,SICK 与 OCME 之间的合作关系经历了许多挑战。“在过去的二十年里,SICK 为我们提供了适用的传感器解决方案,助力开发能够满足不断变化的市场需求的新型 LGV。”
未来会怎样?使用 microScan3 安全激光扫描仪,安全第一
说到发展:未来会怎样?尽管 LGV 已经是非常安全的车辆,例如与人工操作的叉车相比,OCME 和 SICK 仍希望开发出能大幅提高生产物流车辆安全的系统。OCME 的销售经理解释说:“未来很难预测。但我估计我们车辆的安全标准将会不断提高。”在未来几年里,安全仍将是重中之重。
该项目的核心是经过优化的“made in SICK”解决方案:可靠的 microScan3 安全激光扫描仪。在 OCME 车辆上,它可以在车辆周围创建可以识别和保护物体及人员的虚拟安全区。发生碰撞时,传感器会与车辆通信,指示其减速或停车。“通过这种方式,我们可以确保车辆不会导致财产损失或人身伤害”,Schenetti 解释道。
生产物流创新的双赢局面
信任、持续发展和技术创新是成功合作的基础。例如,OCME 和 SICK 表明即使在生产物流这样的高动态性行业中,商业伙伴之间保持可靠关系也能带来双赢局面。
相关文章
Asseco CEIT 自动驾驶车辆 - 整体配备智能传感器
模块化车队带来更大的自主性:室内及户外内部物流无缝衔接
内部物流的自动化:完善的无人驾驶叉车