传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EES/EEM37
内部人士懂得更多。在机器人技术中,电机反馈系统向调节装置和控制系统提供速度、位置和驱动装置状态数据。借此,其构建了一切机器人运动的知觉基础。其中也包括这些 SICK 智能电机传感器,它们能提供高效控制机器人与系统所必需的数据。
位置反馈的机器人技术应用选项
线性机器人(笛卡尔)
电机反馈系统 TTK50 和 TTK70 以非接触式测量原理工作,因此无磨损。得益于绝对式长度测量系统,无需实施参考运行。这使得该系统成为了测量长度不超过四米的线性应用的理想之选。
Delta 机器人
SKM/SKS 的紧凑性使其适用于高动态性应用,如 Delta 机器人。所有变型都拥有电子铭牌和 HIPERFACE® 接口,满足 SIL2/PL d 的安全性要求。
我们的位置反馈产品和解决方案
应用实例——SICK 传感器博客中精彩纷呈
SICK 智能电机传感器为 HIWIN 机器人保驾护航,同时为未来作好准备
机器人制造商与线性技术专家 HIWIN 在其新款 6 轴机器人臂中采用 SICK 电机反馈系统,以满足拾放应用需求。由此节省空间,同时确保这款 5 KG 重的机器人为未来协作应用作好准备。
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
您是否存有疑问?
领军机器人制造商的特定解决方案
HIPERFACE DSL® – 数字接口,连接未来
SICK 的智能电机传感器让其使用者成为内行人。