SICK 为什么行动
大部分固体废物是由包装造成的。例如在美国,据估计包装废物约占总废物量的 30%。降低此数值同样非常重要,因为在大多数情况下,与产品的使用寿命相比,包装只使用很短一段时间。为了最大程度减少塑料废料,SICK 致力于采用由可重复使用材料制成的环保包装。负责任的资源使用决定了 SICK 的可持续发展战略。
可持续包装创新理念
我们一直致力于环保包装,以减少石油基塑料的使用。为此,我们用纸板或纸代替塑料,或者使用再生塑料。作为补充,我们的目标是进一步减少塑料包装及纸包装的包装体积和重量。
借助这些措施,SICK 解决了微塑料对环境的污染问题,并减少了运输过程中的能源消耗。在可实现和有意义的情况下,我们希望在未来放弃使用新塑料,转而使用回收料。我们用可再生资源替代有限资源:在未来将会越来越多地使用来自可持续林业的再生纸、回收料和木材。
首批项目已经实施:SICK 现在不再使用通常的两组分泡沫,而是使用更坚固的纸张来保护运输安全。使用回收料含量至少为 50% 的气垫膜同样可确保安全运输。现在使用三种不同尺寸的塑料袋来代替标准塑料包装,并且以此方式减少了二级包装。采用更小、更合适的包装尺寸,不仅可以减少塑料消耗,而且还可以减小整个包装体积。由此便减少了从包装到运输的二氧化碳足迹。
通过“Green Packaging”,SICK 对环境保护负责,并与其包装供应商一起不断开发创新且环保的包装解决方案。