Green Materials

SICK Green Materials Image
SICK Green Materials Image

SICK 为什么行动

矿产、金属和化石资源在我们的星球上是有限的,并且无法更新。因此,必须回收这些材料并将其纳入循环经济。人口增长伴随着消耗的增加,这进一步加剧了资源短缺。

对塑料而言,有效的循环经济也是一个重要的方面,因为大部分塑料都没有回收。世界上 85% 的海滩垃圾可以追溯到塑料。而海洋生物或人类的机体则是这些塑料的最终归宿。空气、水和食品中的微塑料对人类和动物的健康所产生的负面影响几乎无法估计。

负责任地使用资源

SICK 非常重视负责任地使用有限的原材料。借助循环经济可以回收矿产、金属和化石资源。金属具有一定数量的回收成分,这已经很普遍了。在欧洲,生产的铝中约有 52% 来自回收料。与之相反,对塑料而言,在工业领域很少出现这种情况。为了形成闭环并最大程度地减少对环境的负面影响,SICK 正在研究使用再生塑料及其替代品,即所谓的回收料。我们的目标是在自己的产品中使用它。