SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

显示全部 隐藏全部
搜索限制

120 匹配:

匹配 97 - 120 120

连铸厂、热轧厂与轧管厂的高温生产中的光学式 3D 检查——在那里闪烁表面、热量、轧屑、污物和湿气是家常便饭?作为该领域的市场佼佼者,对 IMS Messsysteme GmbH 来说,这是一项基本的核心能力。一年多来,企业利用 SICK 的 3D 视觉传感器 Ranger3 显著改进了自家检查系统的性能,同时开辟了新的应用领域和业务范围。... 更多内容
最好什么都不要妨碍这款德国锡根的锻造操作机。毕竟 DANGO & DIENENTHAL 的运输与装卸机可能重达 1000 吨。而且其高达 350 吨重的重物还很烫——虽然钢铁行业在此喜欢用“温热”这个词,但它指的是温度高达 1200 摄氏度、发出黄色光的锻件。在实际应用中,对运行安全性的要求很高。SICK 的 3D 视觉技术为锻造与运输操作机的驾驶员提供更好的视野——特别是后方视野。... 更多内容
回顾与展望秋天,在总部位于科隆的 Pfeifer & Langen 甜菜总会堆积成山。在甜菜收割季,这家欧洲领先的制糖商之一会收到数百万甜菜。重型卡车几乎无休止来回运货,轮式装载机不断转载货物,期间要处理大量的物流工作。制糖商经过与 RCI 职业协会密切协商,选择了 SICK 的 3D 驾驶辅助系统 Visionary-B CV 的锐眼,确保为倒车的轮式装载机和工人提高在甜菜板转运点的防撞安全性。... 更多内容
在 2019 年 6 月首次参加于纽伦堡举行的汽车工程博览会 AEE 上,SICK AG 凭借 BPS5400(基于摄像机的车身定位系统)摘得 2019 年 AEE 创新奖桂冠。 ... 更多内容
从工作原理来看,用于机器事故防护的安全光幕是如今许多供应商使用的技术。但用户想要的不“只是安全”。在流程透明性、灵活性、操作与维护方便性或集成式自动化功能方面创造附加值的智能附加功能备受青睐,从而确保快速摊销和强大的未来安全保障。更进一步的安全——该主导思想贯穿安全光幕 deTec4 的整体构思。 简单来说,基本信息主要包括 300 mm 到 2,100 mm 的保护区域高度、根据 EN ISO... 更多内容
作为测试和装配专家,来自拜恩富特的 Kubik Automation GmbH 在其新型装配单元 sCube 中采用 SICK 机器人引导系统 PLOC2D。具有丰富行业经验的专家团队专门从事自动化技术方面的创新产品开发与生产流程优化。面向汽车、机电、医疗技术和消费品领域设计定制化专用机器。就制造商而言,对自动化灵活性的要求不断提高。利用 sCube 可通过单台机器处理多个不同的零件,而无需整体调整生产。... 更多内容
从全球首款经认证可在室外区域使用的安全激光扫描仪,到双向边缘云集成直至交钥匙型完整解决方案:传感器智能在自动化生产与物流流程中起着决定性作用。传感器数据进一步发展成可靠的、全球通用的信息是成功的关键要素。视频中 SICK 的四项创新:         垂直与双向边缘云集成 利用垂直双向集成的方法,SICK 将典范转移引入工业自动化。传感器数据使用从现场层面转移到虚拟空间。在该示例中,有不同传感器产生数据。Sensor... 更多内容
凭借安全激光扫描仪 outdoorScan3,SICK 现也占领工业环境的室外区域。SICK 借此弥补了工业流程全自动化的又一个缺口,并加深了功能性的人机协作。设想的应用之一是不受天气影响,例如日晒、雨淋、下雪或起雾,在门外安全可靠地导航自动导引系统。目前,许多其他应用正在准备中。这向工业 4.0 意义上的真实的自控价值链又近了一步。通过由内向外的飞跃,智能传感器解决方案的制造商再次突破可行性的限制——并且是在世界范围内。... 更多内容
合规和经营者责任增加了工作量,减少了乐趣。如果承受不了故障或与主管部门或检验员发生不愉快,最好事先做好万全准备。SICK LifeTime Services (LTS) 大大减轻设备运营者的负担。其他任何传感器制造商都不能提供如此全面的一站式服务。尤其是通过互联网的“智能服务”越来越受欢迎:及早识别风险,更快进行维护和校准,可用性提高且使用寿命延长。旧设备常常也能数字式加装。... 更多内容
所有碎片共同拼凑出一幅完美的画面。然而,与拼图游戏不同,fpt 机器人技术 公司通过旗下新款专利夹具与 SICK 3D 视觉传感器 Visionary-T 的专业协作解决实际问题。作为成就卓著的自动化专家,fpt 机器人技术 设计出一款针对拾放应用的全新机器人单元,即 Subito Connect A 单元,从而弥补了基于机器人的柔性和易变形产品(特别是包装袋)拣选流程中的漏洞。先进的夹持装置能够高效分离和放置非真空密封的产品,目前尚无自动化应对方案的产品亦不在话下。为可靠定位此类产品,需要一款合适的“可视”系统。为此,机器人制造商可使用... 更多内容
首尔地铁是韩国首都短途客运的支柱。每年有数百万乘客使用该公共交通系统,其 300 多个车站几乎无一例外地安装了自动化站台屏蔽门。其中大部分通过 SICK TiM351 产品系列的 2D LiDAR 传感器进行监控。当乘客的手提包、背包或雨伞不会被夹住时,才允许关闭自动门。SICK 2D LiDAR 传感器 TiM351(LiDAR 表示 Light Detection And Ranging,即激光检测与测量)是一款具有高分辨率的平面扫描仪,在恶劣环境中也能可靠识别微小或细长的物体,而不受其颜色或设计影响。对首尔地铁运营商及其集成合作伙伴而言,紧凑构型、便捷调试,特别是近乎... 更多内容
在现代化生产中,人机交互愈发密切。在工业 4.0 时代中,防护栏逐渐消失,需要灵活移动式机器人来实现灵活而又安全的自动化解决方案。为此,来自瑞典的 OpiFlex 公司开发出一款荣获专利的解决方案,使用该方案,即使是大型工业机器人现在也可进行移动式的应用——无需防护栏,通过 SICK 安全产品加以保护。     “我们与 SICK 共同应对挑战,实现小批量、高产量的生产自动化,”OpiFlex 总经理... 更多内容
久负盛名的机器人专家 Universal Robots 与传感器解决方案的领先供应商 SICK 联合开发了两项协作型机器人的创新应用。  这两项应用将两大公司的独有优势集于一体,在同一工作空间中实现人与机器的协同作业。其中,机器人负责重物举升和重复性移动作业;而操作人员则可在安全环境中自由移动,完成高要求任务,进而创造附加价值。  在 Universal Robots 博客或我们的视频中了解更多相关信息:   更多... 更多内容
混凝土是世界上使用最为广泛的建筑材料。屋面瓦、天花板、烟囱、外墙、铺路砖、楼梯、地下室、车库、垃圾桶均可由此制成。这一建筑材料现已颠覆以往的形象,成为美学新宠。其中一大主因在于流行趋势:混凝土材料不再是单调乏味的灰色,变得绚丽多彩。如今,LANXESS 公司的无机颜料业务部门为建筑商和混凝土生产商提供百余种彩色混凝土。因此,高级酒店的外墙或时尚滨海步道的铺路砖可采用合成的氧化铁与氧化铬颜料进行着色,打造出独具魅力的美学效果。LANXESS... 更多内容
大陆集团是全球领先的汽车零部件供应商之一。车辆和衍生品的型号与款型日益多样化和汽车行业产品生命周期的不断缩短,对零部件供应商的动态应对能力提出极高的要求。在传统的刚性生产线上,个别工位的变化和故障将极大影响整条生产线的产量。故障越严重,越难以弥补。     在巴本豪森工厂,每 15 秒就有一件用于汽车驾驶舱的高科技组件下线,全天不断。这种情况下,没有多少余地来弥补停机时间。因此,大陆集团现在用柔性的冗余协作检测生产线代替刚性的检测与装配生产线:协作型机器人... 更多内容
在欧洲最大的桥梁工地——采尔廷根-拉赫蒂希的摩泽尔河大桥施工现场,一个来自特里尔应用技术大学的团队使用 SICK 远程距离传感器 DML40 和 DL1000 监控高达 150 米的钢筋混凝土桥墩在桥梁上部结构顶推时发生的形变。   数字化工业标准 4.0 已经处于建造规划阶段自 2013 年起,特里尔大学的土木工程专业就实地开展实践项目提供施工记录援助。两位工学博士教授 Henning Lungershausen... 更多内容
费时费力的手动测量毛坯板成为过去。如今,Siempelkamp Logistics & Service GmbH 的 SicoCam 在线板材测量系统可连续测量人造板。SICK 的四台可编程高性能摄像机 InspectorP65x 和 SICK AppSpace 参与其中。其提供测量值用于计算板材尺寸和调节板锯。这样不仅改进了所生产板材的质量、减少了废品数量,还提高了生产效率。另外,工作场所的安全性也得以提高。  在位于... 更多内容
输送设备和特种设备专家 Flück 在 Geberit Tubes Composites 公司的 Givisiéz 生产基地使用 SICK 的传感器和控制技术设备对一台卷绕/捆扎机进行了现代化改造。一个多功能的 M4000 多光束安全光栅、一个 deTec4 安全光幕以及一个 Flexi Soft 安全控制器共同确保了最高水平的机器安全性。一个 DT50 距离探测器、WL14 光电传感器和磁性气缸传感器... 更多内容
一种具有迁移能力的机器理念,其随着要求增长,但必要时也可以为履行新任务而改装以及在新的使用地点安装——从本质上看,这就是 Bachmann Engineering AG 公司 BFM 自动化系统的理念。安全技术挑战的解决方案必须具有相应的灵活性,而在 SICK 安全产品组合的帮助下,这毫无问题。     Flexi Soft 安全控制器、miniTwin4 系列产品的安全光幕、S300 Mini... 更多内容
年轻的丹麦公司 Mobile Industrial Robots (MiR) 2015 年上市了移动式运输机器人 MiR100,它在各方面均表现良好。内置的安全激光扫描仪 S300、3D 摄像机和超声波确保机器人一旦遇到人或静态障碍物立即自动避让。         MiR100:对接工作站上的小型四轮运输车          MiR100 是一款易用、高效的移动式机器人,用于内部运输和物流解决方案的自动化。它优化工作流程、释放员工资源,这样有助于提高生产效率并由此降低成本。它所配备的技术使其能够自动扫描行驶区域和环境以及导入建筑物的... 更多内容
未来的工业生产有赖于模块化、多功能且最好是移动式的助手。KUKA Roboter GmbH 借由 KMR iiwa 提出了一个全自动的自主解决方案,它集轻型机器人 LBR iiwa 和移动平台 OmniMove 于一体。在这方面 KUKA 依靠的是与 SICK 的可靠的合作关系:KMR iiwa 中的安全激光扫描仪不仅提供保护功能,还提供导航支持。这允许工人与自主移动的机器人直接合作——无需物理防护设备,并且完全符合可持续的生产灵活化目标。移动式机器人自主移动通过车间,运输商品或工件,使生产的物流流程现代化。KUKA... 更多内容
汽车驾驶者了解停车楼中在最终找到空停车位之前要经过的那些恼人的弯弯绕绕。在需要赶火车或者飞机的时候尤其令人不快。因此,Serva Transport Systems 公司开发了一项专门技术:它可以自主停车,对车辆分类并重新将车取出。 “我们帮您停车!”Serva Transport System 公司对未来停车的想法可以这样简单地概括。然而这个简单的想法对于运输系统的设计和运行却提出了很大挑战。不过使用智能传感器可以解决这些问题。Serva... 更多内容
灵活的轮胎加热机危险区域隔离系统为轮胎制造商大陆集团提供了安全性、经济性和人体工学的最佳选择。大陆集团与 SICK 的专家在一个国际项目框架内,共同改善了应用于世界 16 个地区的轮胎加热机的安全性。     大陆集团针对该项目的出发点是,对不同的轮胎加热机进行全面的风险评估。所获得的知识最终都将汇聚到一个安全概念中。该方案考虑了压力机正面以及侧面、后面和下面的所有机械危险。   除了严苛的安全要求之外,对大陆集团而言,经济性和机器操作人员的接受度也十分关键。操作相邻机器和利用空间条件时的高度灵活性是这项应用的重要因素。但是,一台机器能够在较短的关机时间内集成所有安全构件以及快速的调试同样重要。... 更多内容
集装箱码头 365 天 24 小时全天候运转,对可用性要求极高。日常运行中最大的中断风险在于码头起重机吊杆与船体之间的碰撞。为避免这种情况,全球领先的港口运营商 DP World 在其杰贝阿里港 (Dschabal Ali) 的起重机上装备了 SICK 的防碰撞系统。 --> 杰贝阿里港 (Dschabal Ali) 连续 19 年被评为“中东最佳海港”,是 DP World 客户导向和服务质量的典范。杰贝阿里港新的... 更多内容

匹配 97 - 120 120